#igus – Página: 22 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igus

Automação industrial – como os componentes para movimentação podem ajudar a reduzir custos e aumentar a tecnologia!

Rebeca Tarragô | 31st maio 2022

Muitas vezes conversando com clientes nos deparamos com dúvidas sobre nosso portfólio de produtos. Sim, ele é muuuuito extenso. Graças à nossa ampla linha de produtos, conseguimos atender diversas áreas, segmentos e aplicações. Nossos carros-chefes são: esteiras porta cabos, buchas autolubrificantes, guias lineares, mancais rotulares, cabos elétricos especiais, conectores e sistemas de fornecimento de energia […]

Leia mais...

Automação econômica com robôs de baixo custo e livres de manutenção – Parte 1

Rebeca Tarragô | 24th maio 2022

Na postagem de hoje falaremos sobre 3 soluções: O que são robôs lineares?O que são robôs delta?O que é uma unidade de elevação/rotação? Esses três equipamentos vem sendo cada vez mais utilizados em diferentes aplicações. Todas as soluções podem ser configuradas online e personalizadas de acordo com a necessidade. As aplicações típicas desses robôs incluem […]

Leia mais...

Cabos híbridos chainflex® em PUR para 7º eixo em robôs

Miriam Araldi | 23rd maio 2022

Os robôs industriais são projetados para mover materiais, peças ou ferramentas através de movimentos variáveis e programados, com vista a realizar tarefas diversas em diversos tipos de indústrias. Eles muitas vezes precisam se movimentar em um uma linha reta sobre um sétimo eixo. 
Em longas distâncias, ao longo do sétimo eixo linear é especialmente importante evitar falhas nos cabos, devido ao efeito “saca-rolhas”. Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções especiais para aplicações robóticas exigentes, incluindo cabos elétricos para o sétimo eixo dos robôs da ABB, Kuka e Fanuc.

Leia mais...

Plásticos para movimentação em aplicações de ajuste de assentos automotivos!

Nayara Espinaci | 19th maio 2022

Polímeros excepcionais, aprimorados por meio de adições específicas de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e comprovados em milhões de aplicações – é isso que os plásticos de movimento igus representam. Todos os anos, nossos engenheiros desenvolvem mais de 100 novos compostos plásticos e realizam mais de 3.500 testes em buchas […]

Leia mais...

Saúde e Segurança na Indústria Médica/Farmacêutica – Componentes para salas limpas!

Miriam Araldi | 22nd abril 2022

Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.

Leia mais...

Por que utilizar polímeros na indústria alimentícia? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 13th abril 2022

A igus desenvolveu produtos específicos com conformidade FDA para indústria alimentícia e que possuem vida útil calculável. Com uma ampla linha de polímeros de alto desempenho, a empresa oferece soluções que são livres de manutenção, lubrificação, instalação simples, operação de baixo ruído e baixa vibração. Toda essa previsibilidade da vida útil do produto, assegura que essas paradas não planejadas não ocorrerão e que a manutenção pode ser planejada antecipadamente evitando custos dispendiosos.

Leia mais...

Manutenção Preventiva x Manutenção Preditiva? – Conheça os diferencias entre elas e como otimizá-las

Miriam Araldi | 28th março 2022

Para o sucesso da indústria, é preciso estar em dia com a manutenção das máquinas e equipamentos. Dentre os tipos mais comuns de manutenção, podemos citar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os nomes são parecidos, mas os seus objetivos são diferentes.

Leia mais...

Soluções livres de manutenção e confiáveis para geração de energia renovável

Nayara Espinaci | 24th março 2022

A geração energia, principalmente de fontes renováveis, requer soluções tecnológicas confiáveis e duráveis. Nesse processo, os diferentes sistemas são frequentemente expostos a condições climáticas extremas, como raios UV, variações de temperatura, ventos fortes, sujeira e pó, e precisa aguentar isso durante anos. Sob medida para o sistema específico, oferecemos soluções especiais feitas de polímeros de […]

Leia mais...

Conheça os tipos de roletes de faca da igus

Nayara Espinaci | 11th março 2022

Seja na tecnologia de enchimento ou na produção de alimentos – onde quer que seja necessário um funcionamento suave e livre de lubrificantes, os roletes de faca da especialista em tribopolímeros igus ajudam a transferir cuidadosamente as mercadorias transportadas para os seguintes transportadores.

Leia mais...

Quando devo trocar meu rolamento de esferas?

Nayara Espinaci | 2nd março 2022

Os rolamentos de esferas xiros em polímero em conformidade com a DIN 625 não requerem lubrificação externa, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados em segurança nas indústrias de medicina, embalagem, processamento de alimentos, tecnologia de acionamento e outras indústrias. Considerando que o polímero para nossos rolamentos de esferas xiros consiste em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos, as esferas são normalmente feitas de vidro, plástico ou aço inoxidável. As esferas são alojadas em uma gaiola, que pode consistir em nosso próprio material xirodur B180, poliamida (PA), polipropileno (PP) ou polieteretercetona (PEEK). Por favor, consulte nosso catálogo para saber mais combinações de materiais e especificações técnicas.

Leia mais...