#igus
US$ 990 bilhões gastos em lubrificação por ano em todo o mundo – Esse ano na feira Hannover Messe 2024, a igus demonstrou quem pode eliminar o uso de lubrificantes e o papel que a IA desempenha Os lubrificantes fazem parte do cotidiano da vida industrial tanto quanto uma xícara de café faz parte de […]
Atualmente, milhões de pessoas treinam em academias, ou ao ar livre, e a tendência é este número aumentar, ao redor do mundo. O que os equipamentos precisam para funcionar corretamente? Movimentos suaves e ergonômicos. Para ajustar a posição do assento, os pesos e a inclinação dos dispositivos.
Para melhorar os equipamentos, focando em aumentar a tecnologia e reduzir custos, aqui estão algumas ideias das nossas soluções ideais para indústria fitness.
Vários métodos, como a tecnologia de estiramento ou encolhimento, podem ser usados para rotulagem. Sendo assim, nossos produtos são ideais para várias áreas/aplicações, que devem atender a inúmeros requisitos, como alta precisão e resistência ao desgaste, liberdade de lubrificantes, resistência à corrosão ou resistência a agentes de limpeza.
Com o fornecimento de energia correto, uma solução coordenada e confiável pode ser encontrada para cada cenário de aplicação. Cargas pesadas, cursos longos e condições climáticas extremas são apenas alguns desafios, por isso, estamos aqui para ajudar. Oferecemos alternativas confiáveis para sistemas de barramento, Festoon e enroladores motorizados com menos manutenção e ruído. Seja em pontes rolantes ou no porto, para mercadorias a granel ou manuseio de contêineres – todos os nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com um lema: aumentar a tecnologia, reduzir custos!
Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI continua inovando e trazendo soluções que se destacam no mercado. Reconhecida mundialmente pela alta tecnologia aplicada em seus produtos a empresa exige de todos os seus fornecedores alta capacidade técnica, qualidade e a melhor relação custo-benefício e é dessa forma que temos sido parceiros da Romi há mais de 15 anos, sempre apresentando resultados positivos.
Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.
O posicionador rápido readychain® é um produto revolucionário que simplifica e acelera os processos de montagem em sua empresa.
As peças são adaptadas com precisão aos requisitos e fabricadas individualmente usando impressão 3D. Eles são simplesmente colocados entre a parte superior e inferior de uma esteira porta cabos e fixados com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente fácil.
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Para a produção de máquinas e equipamentos, há muitas boas razões para utilizar esteiras porta cabos prontas para instalar. Nossos sistemas readychain® é uma ótima solução para muitas áreas industriais, como a indústria madeireira, a indústria têxtil, a tecnologia de sistemas de medição e a construção de máquinas especiais.
Os materiais universais são materiais iglidur® que, sob condições normais (temperatura, substâncias nocivas, etc.), podem ser usados quase universalmente. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem desempenho excelente em quase todas as disciplinas técnicas. O iglidur® GLW é especialmente adequado para soluções em grandes lotes. O iglidur® P e iglidur® K têm um potencial semelhante ao iglidur® G aliado a uma absorção de umidade significativamente reduzida, o que é vantajoso para uso em ambientes molhados.