#guiaslineares
Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? As nossas ferramentas online auxiliam para que você possa obter os produtos mais indicados de forma rápida e fácil. Oferecemos-lhe uma grande variedade de ferramentas de configuração e cálculo confiáveis. Reduza os seus custos de processo com as nossas ferramentas online e muitos outros serviços úteis online.
Os requisitos impostos aos componentes de embarcações de esporte e outras embarcações são específicos: quando se trata de um motor, um motor fora de bordo ou um leme em uma embarcação de esporte, o ambiente constantemente úmido significa requisitos rigorosos de resistência às condições meteorológicas e à corrosão.
Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções que têm de cumprir todas as exigências necessárias. Resistência à água do mar e robustez perante a exposição ao vento e a tempestades é o conceito dos componentes fornecidos para construção de embarcações.
É comum nos dias atuais percebermos a evolução na parte de automação em diversos tipos de indústrias, ou, até mesmo em lugares que não exigem muita demanda.
Sendo assim, planejar uma cozinha automatizada também seria uma opção. Já pensou em ter uma cozinha flexível, modular e que faz o trabalho por si só? Por isso, a igus decidiu implementar a ideia fornecendo componentes para automação de baixo custo.
Nossas soluções trabalham de acordo com o lema “custo baixo, vida útil longa”. São econômicas, sem necessidade de manutenção e de lubrificação. Confiabilidade operacional, vida útil calculável de acordo com a aplicação, tecnologia sob o melhor custo-benefício… Seja qual for a aplicação, se tem movimentação, nós temos a solução!
As guias lineares drylin® com buchas autolubrificantes permitem um funcionamento livre de manutenção e livre de lubrificação de componentes de máquinas e equipamentos, cuja função é determinada por movimentos relativos em uma linha reta entre componentes. Os plásticos de alto desempenho especiais dry-tech® garantem que os elementos das máquinas possam ser movimentados ao longo de um eixo ou guia de perfil de forma silenciosa e com pouco atrito. Comparado a soluções lineares com elementos recirculantes, os custos de aquisição são até 40% mais baixos e não há custos operacionais adicionais.
O termo genérico “máquinas de embalagens” inclui todas as máquinas, instalações e equipamentos utilizados na indústria. O processo é fundamental para a indústria como um todo, porque ela dá a roupagem do produto que será entregue ao consumidor.
Sendo assim, a igus desenvolveu componentes para máquinas que são livres de manutenção e lubrificação. Tecnologia de polímeros de alto desempenho que ajudam a otimizar as máquinas e ajudam no aumento de produtividade.
Deslizar em vez de rolar – a guia linear drylin® T baseia-se neste princípio. No processo, as guias drylin® T facilitam ao máximo a substituição de um sistema patins de esferas para um sistema deslizante. As dimensões dos furos e espaço de instalação das guias e carrinhos lineares drylin® são idênticas aos sistemas com rolamentos de esferas recirculantes.
Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.
Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.
Aplicações com tecnologia linear drylin® não precisa de uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis. Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.
A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.