#guiaslineares – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#guiaslineares

Por que trocar as guias lineares metálicas de esferas recirculantes por guias deslizantes drylin® T?

Gabriel Volpato | 14th novembro 2025

Um comparativo direto entre manutenção, desempenho e custo! Na indústria, é comum adotar guias lineares com esferas recirculantes para garantir movimentações precisas. No entanto, esses sistemas metálicos exigem lubrificação constante, geram ruído e sofrem com desgaste e corrosão em ambientes agressivos. Com o tempo, tornam-se fontes de paradas não planejadas e manutenção recorrente. A boa […]

Leia mais...

Como evitar torque excessivo e desalinhamento em guias lineares

Miriam Araldi | 23rd outubro 2025

Em sistemas lineares, precisão e estabilidade são fatores fundamentais para garantir o bom desempenho e a vida útil dos componentes. No entanto, dois problemas comuns: torque excessivo e desalinhamento, ambos podem comprometer o funcionamento do equipamento, causar desgaste prematuro e aumentar o esforço de acionamento.A boa notícia é que nos dois casos podem ser facilmente […]

Leia mais...

Evite contaminação e falhas: tecnologias que transformam a manutenção na indústria farmacêutica

Miriam Araldi | 1st setembro 2025

Confiabilidade e eficiência na produção farmacêutica 💊

Oferecemos suporte completo, desde a análise das necessidades da sua operação até a implementação das soluções ideais, ajudando sua empresa a manter equipamentos sempre confiáveis e linhas de produção eficientes.

✅ Resultados comprovados:

🔸Maior vida útil de componentes
🔸Redução de custos e manutenção

Leia mais...

5 Sinais de que sua manutenção precisa de melhorias – Melhore a estratégia e aumente a produtividade com as nossas soluções em polímeros autolubrificantes

Miriam Araldi | 6th fevereiro 2025

Você sabia que pequenas falhas na manutenção podem levar a grandes problemas para sua operação? Em um ambiente industrial, a manutenção eficaz é a chave para garantir a continuidade da produção e evitar custos extras com reparos inesperados e tempo de inatividade. 🕗🛠️ Mas como saber se sua manutenção está no caminho certo ou se […]

Leia mais...

Caso de sucesso: Máquinas de etiquetagem Krones AG 

Miriam Araldi | 27th junho 2024

Vários métodos, como a tecnologia de estiramento ou encolhimento, podem ser usados para rotulagem. Sendo assim, nossos produtos são ideais para várias áreas/aplicações, que devem atender a inúmeros requisitos, como alta precisão e resistência ao desgaste, liberdade de lubrificantes, resistência à corrosão ou resistência a agentes de limpeza.

Leia mais...

Soluções igus para espaços confinados – Vans/Motorhomes!

Miriam Araldi | 3rd junho 2024

Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.

Leia mais...

Laboratório igus® – Áreas de testes ao ar livre!

Miriam Araldi | 12th abril 2024

Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².

Leia mais...

guias lineares drylin® – Tecnologia de câmeras e filmagem!

Miriam Araldi | 9th novembro 2023

Tanto para aplicações “faça você mesmo” ou equipamentos fotográficos profissionais, o nosso versátil sistema de guia linear drylin® oferece liberdade de projeto. Especificamente na construção de guias lineares para câmeras, também conhecidas como sliders ou dollies, os técnicos, designers de produtos ou adeptos do “faça você mesmo” podem concretizar os seus desejos e construir equipamentos personalizados.

Leia mais...

Componentes igus® para fabricantes de máquinas – Aumente a produtividade e reduza custos!

Miriam Araldi | 29th agosto 2023

Quando se fala em máquinas, o mercado é amplo! São diversos tipos de máquinas em diferentes tipos de indústrias! Algumas precisam ser mais rigorosas, outras nem tanto. Mas a questão é, quão importante é a fabricação das máquinas antes de serem utilizadas no dia a dia?

Leia mais...

Guias lineares drylin® N – pequenas, de baixo perfil, flexíveis e econômicas! 

Miriam Araldi | 6th abril 2023

Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.

Leia mais...