#esteirasportacabos – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#esteirasportacabos

Evite contaminação e falhas: tecnologias que transformam a manutenção na indústria farmacêutica

Miriam Araldi | 1st setembro 2025

Confiabilidade e eficiência na produção farmacêutica 💊

Oferecemos suporte completo, desde a análise das necessidades da sua operação até a implementação das soluções ideais, ajudando sua empresa a manter equipamentos sempre confiáveis e linhas de produção eficientes.

✅ Resultados comprovados:

🔸Maior vida útil de componentes
🔸Redução de custos e manutenção

Leia mais...

Caso de sucesso: esteiras porta cabos igus® para centros de usinagem ROMI!

Miriam Araldi | 13th junho 2024

Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI continua inovando e trazendo soluções que se destacam no mercado. Reconhecida mundialmente pela alta tecnologia aplicada em seus produtos a empresa exige de todos os seus fornecedores alta capacidade técnica, qualidade e a melhor relação custo-benefício e é dessa forma que temos sido parceiros da Romi há mais de 15 anos, sempre apresentando resultados positivos.

Leia mais...

Redução de custos e manutenção na indústria de Celulose!

Miriam Araldi | 20th julho 2023

A celulose está presente em diversos produtos do nosso cotidiano. A substância é utilizada como matéria-prima nas indústrias de papel, embalagens e tecidos, como também é usada em fraldas descartáveis, absorventes, alimentos, farmácias, cosméticos, adesivos, biocombustíveis, materiais de construção etc. Para beneficiar industrialmente, na grande maioria das vezes exige grande conhecimento da área, além de […]

Leia mais...

Por que equipamentos higiênicos precisam de produtos especiais?

Nayara Espinaci | 15th abril 2023

Hoje em dia, os equipamentos higiênicos são cada vez mais importantes dentro das empresas e indústrias medical e farmacêuticas, e garantir que sejam resistentes a lavagens agressivas e químicos é essencial. A contaminação é prejudicial e pode custar às empresas milhares em tempo de inatividade e custos de serviço. Com isso em mente, muitas empresas estão investindo em equipamentos higiênicos que não são apenas resistentes e adequados para a aplicação, mas também resistentes a lavagens agressivas.

Leia mais...

Os produtos igus® são compatíveis com os padrões ISO para salas limpas?

Nayara Espinaci | 28th fevereiro 2023

Há uma infinidade de indústrias nas quais os produtos da igus® são usados, e isso significa que temos que garantir que temos linhas de produtos adequadas para indústrias e aplicações com requisitos específicos. Salas limpas são uma dessas indústrias. Eles exigem padrões ISO para seus produtos, por isso adaptamos e projetamos produtos especializados para atender a esses requisitos.

Leia mais...

Sistemas de fornecimento de energia para produção de pneu

Nayara Espinaci | 5th janeiro 2023

A indústria de fabricação de pneus coloca a prioridade máxima que seus componentes sejam livres de lubrificantes e resistentes ao pó. Os polímeros tribo-otimizados da igus® atendem a esses e a muitos outros requisitos exigidos indústria.

Leia mais...

Soluções igus® para indústria de Semicondutores – Salas Limpas! 

Miriam Araldi | 14th outubro 2022

Devido à natureza sensível dos produtos tratados, as salas limpas para aplicações de microeletrônicos e semicondutores requerem controles ambientais rigorosos. Essas salas limpas hospedam equipamentos extremamente precisos e caros. Portanto, qualquer falta de limpeza e falta de nivelação da sala pode afetar todo o processo de produção.
Para máquinas e equipamentos envolvidos na indústria microeletrônica, a igus conta com soluções que ajudam a aumentar a confiabilidade dos equipamentos. São componentes altamente resistentes à diferentes meios e exigências […]

Leia mais...

Componentes seguros para indústria de Barcos, Yachts e Veleiros

Miriam Araldi | 26th setembro 2022

Os requisitos impostos aos componentes de embarcações de esporte e outras embarcações são específicos: quando se trata de um motor, um motor fora de bordo ou um leme em uma embarcação de esporte, o ambiente constantemente úmido significa requisitos rigorosos de resistência às condições meteorológicas e à corrosão.
Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções que têm de cumprir todas as exigências necessárias. Resistência à água do mar e robustez perante a exposição ao vento e a tempestades é o conceito dos componentes fornecidos para construção de embarcações.

Leia mais...

Automação industrial: Como os componentes igus podem ajudar a reduzir custos e aumentar a tecnologia na automação

Nayara Espinaci | 26th agosto 2022

Nossas soluções trabalham de acordo com o lema “custo baixo, vida útil longa”. São econômicas, sem necessidade de manutenção e de lubrificação. Confiabilidade operacional, vida útil calculável de acordo com a aplicação, tecnologia sob o melhor custo-benefício… Seja qual for a aplicação, se tem movimentação, nós temos a solução!

Leia mais...

Como gerenciar o movimento lateral em esteiras porta cabos de longos percursos

Nayara Espinaci | 24th junho 2022

A indústria de mineração e manuseio a granel e outras aplicações de serviço pesado exigem que prestemos atenção especial a cada detalhe durante o projeto de um sistema dinâmico de gerenciamento de cabos. Existem muitas condições adversas que os sistemas de gerenciamento de cabos precisam suportar todos os dias sem falhas.

Leia mais...