#esteiraportacabos – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#esteiraportacabos

Quanto custa o desgaste em ambientes severos como mineração e siderurgia?

Miriam Araldi | 9th março 2026

Mineração e siderurgia estão entre os ambientes industriais mais exigentes do mundo. Poeira abrasiva, vibração constante, cargas elevadas, temperaturas extremas e operação contínua criam condições onde praticamente todos os componentes estão sujeitos a desgaste acelerado. 🏭⚙️ Nesse cenário, o desgaste não é apenas inevitável, ele faz parte do processo. A verdadeira questão para gestores de […]

Leia mais...

EPC na prática: como a especificação correta de cabos, conectores e esteiras porta cabos impacta o sucesso do projeto

Rebeca Tarragô | 27th janeiro 2026

Em grandes projetos industriais, especialmente nos setores de óleo & gás, energia, mineração, siderurgia e infraestrutura, o modelo EPC (Engineering, Procurement and Construction) é amplamente utilizado para garantir prazos, custos e desempenho operacional.Nesse contexto, decisões tomadas ainda na fase de engenharia têm impacto direto não apenas na execução da obra, mas também na confiabilidade e […]

Leia mais...

Como a indústria de cimento está evoluindo para operar com mais eficiência

Miriam Araldi | 26th janeiro 2026

Na indústria de cimento, parar não é uma opção. Operações contínuas, ambientes severos e altas exigências de confiabilidade fazem com que cada componente tenha um papel estratégico no desempenho da planta.

Nesse cenário, a escolha de soluções que reduzam manutenção, aumentem a previsibilidade e garantam desempenho a longo prazo deixa de ser apenas técnica — torna-se decisiva para a eficiência operacional e o controle de custos.

Leia mais...

Previsão em ação: Descubra como a tecnologia de plásticos inteligentes antecipa falhas e garante a máxima produtividade na sua produção

Miriam Araldi | 9th dezembro 2025

Fábricas perdem milhares de reais por hora com falhas inesperadas e downtime causado por componentes críticos (esteiras, cabos, mancais) quebrando de surpresa. A manutenção reativa ou a troca por calendário são abordagens cegas e custosas.

A adoção do monitoramento de condições da igus é um passo decisivo. Não fornecemos apenas sensores; fornecemos experiência e dados de testes incorporados em cada componente. Substitua a incerteza por previsão e o pânico por planejamento! 🚀

Leia mais...

Cabos de alta performance para centros de usinagem em grande escala – um caso de sucesso para máxima disponibilidade e sinal de alta precisão!

Rebeca Tarragô | 2nd dezembro 2025

A usinagem de componentes gigantes como hélices de navios, turbinas, geradores e motores a diesel, exige centros de usinagem cada vez maiores, mais complexos e mais precisos. Nesse cenário, o roteamento de cabos e a confiabilidade dos sinais de medição tornam-se fatores críticos para garantir produtividade, segurança e disponibilidade acima de 95%. É exatamente esse […]

Leia mais...

SQ4D + igus: A impressão 3D que está mudando a forma como o mundo é construído

Rebeca Tarragô | 25th novembro 2025

A construção civil está passando por uma das transformações mais profundas de sua história e a SQ4D é um dos nomes que estão liderando essa revolução. A empresa norte-americana desenvolveu uma tecnologia avançada de impressão 3D para construção que permite erguer casas completas, de alta qualidade e eficiência energética, em uma fração do tempo e […]

Leia mais...

Você já conhece o e-loop – O sistemas de guiamento de cabos e mangueiras para aplicações severas em plataformas e equipamentos de perfuração

Rebeca Tarragô | 16th setembro 2025

Em operações de perfuração onshore e offshore — Top Drives, BOP trolleys, catwalks e guindastes de BOP — os cabos e mangueiras estão sujeitos a movimentos tridimensionais, vibração, impactos e ambientes agressivos. O e-loop® da igus surge como uma alternativa projetada para substituir os tradicionais service loops e dragchains, oferecendo uma solução modular, robusta e […]

Leia mais...

Barramento ou esteira porta cabos? Entenda qual é a melhor escolha para sua aplicação

Rebeca Tarragô | 31st julho 2025

Embora os barramentos blindados ainda sejam amplamente utilizados em empresas de grande porte, a tecnologia de esteiras porta cabos em polímero da igus vem ganhando espaço como uma solução mais flexível, segura e econômica, especialmente em aplicações que envolvem movimento. Neste artigo, explicamos por que essa substituição pode ser vantajosa para sua aplicação e como […]

Leia mais...

Paradas na Intralogística: O Prejuízo silencioso que sua operação pode estar sofrendo – Como evitá-las

Miriam Araldi | 25th julho 2025

As operações intralogísticas dependem de fluidez, previsibilidade e máxima eficiência. No entanto, muitas empresas convivem com um vilão silencioso: as paradas não planejadas. Elas nem sempre aparecem nas análises diretas de custo, mas impactam fortemente produtividade, segurança e o atendimento ao cliente. Mas quanto essas paradas realmente custam? E como evitá-las de forma definitiva? As […]

Leia mais...

Série GO ZERO | Episódio 1: Zero Lubrificação – Um novo padrão para a indústria livre de graxas e lubrificantes!

Rebeca Tarragô | 8th julho 2025

Você já imaginou uma indústria sem graxa, sem óleo e sem contaminação? Parece utópico, mas com os motion plastics da igus, isso já é realidade em milhares de aplicações no mundo todo. Estamos iniciando hoje a série GO ZERO, uma jornada em quatro episódios que vai apresentar uma nova forma de pensar os componentes industriais, […]

Leia mais...