#engenhariamecânica
Um agradecimento especial aos nossos CLIENTES: Obrigado por nos desafiarem a ir além. O sucesso da sua operação é o que nos move a entregar sempre “menos custo e mais vida útil”.
Ao nosso TIME igus: Se batemos recordes, foi graças à garra e ao propósito de cada um de vocês. Nossa tecnologia é feita de polímeros, mas o nosso sucesso é feito de pessoas! 👥✨
Que venha um 2026 ainda mais audacioso, com novos desafios e parcerias duradouras.
Boas festas e um próspero Ano Novo a todos que fazem o movimento acontecer! 🎄🎅🥂🎆
No mundo da engenharia e da fabricação de máquinas, a falha de um componente pode ter consequências catastróficas. Por isso, a promessa de vida útil de um produto é insuficiente; ela precisa ser validada por ciência e testes rigorosos.
Sendo assim, nosso laboratório de testes, localizado na sede da empresa em Colônia, Alemanha, é o coração dessa validação. Com uma área de cerca de 5.500m² e mais de 15.000 testes realizados anualmente, ele é reconhecido como o maior centro de testes do mundo para polímeros de engenharia em movimento. 💡
As buchas deslizantes são componentes essenciais em praticamente qualquer máquina ou equipamento que possua partes móveis. Elas reduzem o atrito entre eixos e superfícies, evitam desgaste prematuro e aumentam a vida útil do sistema. As buchas deslizantes iglidur®, da igus®, vão além do conceito tradicional: são feitas de polímeros de engenharia desenvolvidos especialmente para funcionar […]
A usinagem de componentes gigantes como hélices de navios, turbinas, geradores e motores a diesel, exige centros de usinagem cada vez maiores, mais complexos e mais precisos. Nesse cenário, o roteamento de cabos e a confiabilidade dos sinais de medição tornam-se fatores críticos para garantir produtividade, segurança e disponibilidade acima de 95%. É exatamente esse […]
Você já imaginou uma máquina funcionando sem precisar de graxa, óleo ou manutenção constante? Essa é a proposta dos produtos autolubrificantes da igus®, desenvolvidos para eliminar totalmente a necessidade de lubrificação externa… reduzindo custos, tempo de manutenção, paradas de máquina e impacto ambiental. Há mais de 60 anos, a igus® tem como propósito criar soluções […]
Sem lubrificação. Sem manutenção. Sem limites. Essa é a mensagem central por trás da linha de tarugos iglidur desenvolvidos pela igus para transformar ideias em componentes técnicos sob medida. De buchas e mancais à protótipos complexos, projetistas do mundo todo estão migrando para os plásticos de engenharia. Mas por quê? 1: Liberdade total para projetar […]
Um comparativo direto entre manutenção, desempenho e custo! Na indústria, é comum adotar guias lineares com esferas recirculantes para garantir movimentações precisas. No entanto, esses sistemas metálicos exigem lubrificação constante, geram ruído e sofrem com desgaste e corrosão em ambientes agressivos. Com o tempo, tornam-se fontes de paradas não planejadas e manutenção recorrente. A boa […]
O que são roletes transportadores? Com os requisitos cada vez maiores da tecnologia de transportadores, especialmente no manuseio de materiais, cresce também a exigência por componentes mais resistentes, eficientes e duráveis. Entre esses componentes, um dos mais importantes é o rolete transportador, peça essencial para garantir o movimento confiável e contínuo das cargas. A importância […]
No mundo da manufatura enxuta, o SMED (Single Minute Exchange of Die) é uma metodologia essencial para reduzir o tempo de setup de máquinas e aumentar a eficiência operacional. Inspirado pela troca de pneus em uma corrida de Fórmula 1, o SMED busca transformar processos demorados de troca de ferramentas e ajustes em operações rápidas […]
No ritmo intenso das colheitas, cada minuto conta. Uma parada não planejada pode significar perda de produtividade, aumento de custos e atraso nas operações. Por isso, reduzir o tempo de manutenção das colheitadeiras é essencial, e é exatamente aí que entram as nossas buchas autolubrificantes. Por que usar buchas autolubrificantes em colheitadeiras? As colheitadeiras trabalham […]