#desenvolvimento – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#desenvolvimento

Previsão em ação: Descubra como a tecnologia de plásticos inteligentes antecipa falhas e garante a máxima produtividade na sua produção

Miriam Araldi | 9th dezembro 2025

Fábricas perdem milhares de reais por hora com falhas inesperadas e downtime causado por componentes críticos (esteiras, cabos, mancais) quebrando de surpresa. A manutenção reativa ou a troca por calendário são abordagens cegas e custosas.

A adoção do monitoramento de condições da igus é um passo decisivo. Não fornecemos apenas sensores; fornecemos experiência e dados de testes incorporados em cada componente. Substitua a incerteza por previsão e o pânico por planejamento! 🚀

Leia mais...

Substituindo metal por polímero: benefícios das engrenagens igus

Miriam Araldi | 3rd outubro 2025

Você sabia que engrenagens plásticas podem substituir metal em diversas aplicações industriais, oferecendo menos desgaste, menor ruído e menor necessidade de lubrificação? Mas, com diferentes processos de fabricação disponíveis — usinagem, injeção e impressão 3D. Por que engrenagens metálicas podem ser problemáticas? Engrenagens metálicas ainda são comuns, mas elas apresentam vários desafios que impactam a […]

Leia mais...

Como os componentes livres de lubrificação estão transformando a indústria de auto-peças

Miriam Araldi | 26th agosto 2025

Pressões por redução de peso, aumento da eficiência energética, menor impacto ambiental e maior durabilidade fazem com que fabricantes busquem novas alternativas a cada projeto. Peças metálicas tradicionais, apesar de robustas, muitas vezes trazem desafios como: Maior peso nos sistemas; Custos elevados de manutenção; Necessidade de lubrificação frequente; Desgaste acelerado em ambientes com poeira, sujeira […]

Leia mais...

Paradas na Intralogística: O Prejuízo silencioso que sua operação pode estar sofrendo – Como evitá-las

Miriam Araldi | 25th julho 2025

As operações intralogísticas dependem de fluidez, previsibilidade e máxima eficiência. No entanto, muitas empresas convivem com um vilão silencioso: as paradas não planejadas. Elas nem sempre aparecem nas análises diretas de custo, mas impactam fortemente produtividade, segurança e o atendimento ao cliente. Mas quanto essas paradas realmente custam? E como evitá-las de forma definitiva? As […]

Leia mais...

Nos encontramos por aí? Veja por onde a igus® passou nas últimas feiras entre Junho e Julho

Miriam Araldi | 18th julho 2025

Conexões, inovação e muita troca: confira os destaques da igus nos principais eventos do setor. Entre os meses de Junho e Julho, a igus marcou presença em diversas feiras pelo Brasil, reforçando nosso compromisso de estar cada vez mais próxima da indústria. Levamos nossas soluções em movimentação, tecnologia livre de lubrificação e sistemas inteligentes para […]

Leia mais...

Mancais axiais iglidur® PRT – tecnologia de ponta para movimentos mais eficientes

Miriam Araldi | 21st fevereiro 2025

Seja para aumentar a eficiência da sua operação, reduzir custos com manutenção ou garantir desempenho confiável em condições severas, os mancais axiais iglidur® PRT são a solução ideal para uma ampla gama de aplicações industriais. Com a combinação de alta durabilidade, desempenho superior e uma abordagem sustentável, esses mancais são a escolha certa para empresas que buscam qualidade e inovação em seus sistemas de movimentação.

Leia mais...

Caso de sucesso: esteiras porta cabos igus® para centros de usinagem ROMI!

Miriam Araldi | 13th junho 2024

Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI continua inovando e trazendo soluções que se destacam no mercado. Reconhecida mundialmente pela alta tecnologia aplicada em seus produtos a empresa exige de todos os seus fornecedores alta capacidade técnica, qualidade e a melhor relação custo-benefício e é dessa forma que temos sido parceiros da Romi há mais de 15 anos, sempre apresentando resultados positivos.

Leia mais...

Soluções igus para espaços confinados – Vans/Motorhomes!

Miriam Araldi | 3rd junho 2024

Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.

Leia mais...

Componentes igus® para fabricantes de máquinas – Aumente a produtividade e reduza custos!

Miriam Araldi | 29th agosto 2023

Quando se fala em máquinas, o mercado é amplo! São diversos tipos de máquinas em diferentes tipos de indústrias! Algumas precisam ser mais rigorosas, outras nem tanto. Mas a questão é, quão importante é a fabricação das máquinas antes de serem utilizadas no dia a dia?

Leia mais...

Componentes para máquinas de venda automática! Sucesso no uso da tecnologia! 

Miriam Araldi | 11th abril 2023

Nossos produtos passaram por milhares de testes em nosso laboratório e provaram ser bem sucedidos ao longo dos anos em numerosas aplicações de máquinas de venda automática. Buchas autolubrificantes, guias lineares, engrenagens, fusos de avanço/porcas e esteiras porta cabos são alguns dos itens que nós fornecemos e fazem toda diferença nas aplicações.

Leia mais...