#chainflex
Você sabia que pequenas falhas na manutenção podem levar a grandes problemas para sua operação? Em um ambiente industrial, a manutenção eficaz é a chave para garantir a continuidade da produção e evitar custos extras com reparos inesperados e tempo de inatividade. 🕗🛠️ Mas como saber se sua manutenção está no caminho certo ou se […]
Um cabo de encoder/resolver é utilizado para conectar encoders ou resolvers a sistemas eletrônicos subsequentes, fornecendo dados e alimentação necessários para o funcionamento desses dispositivos. Ou seja, um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em qualquer unidade de acionamento e é identificado por sua cor verde brilhante. que tem sua origem na […]
A sustentabilidade é uma questão crucial para as indústrias em todo o mundo, e os cabos elétricos, com sua ampla aplicação, não estão isentos desse movimento. Na igus®, adotamos uma abordagem consciente em relação ao meio ambiente ao desenvolver nossos cabos chainflex®. Essa semana iniciamos uma série, abordando algumas iniciativas que a igus® como empresa […]
Em aplicações robóticas industriais, a demanda por alta flexibilidade e resistência a movimentos complexos tem impulsionado o desenvolvimento de componentes elétricos mais robustos e confiáveis. Uma das maiores preocupações nestes sistemas é o desgaste dos cabos devido aos movimentos repetitivos de torção e flexão, comuns em robôs industriais e maquinários avançados. Nesse contexto, nossa linha […]
As cores dos cabos, tanto da capa externa quanto do isolamento do núcleo, nunca são puramente aleatórias. Padrões e regulamentos para etiquetagem regulam as cores correspondentes. A situação é diferente para tipos especiais ou cabos especiais.
Essa recente inovação tem uma promessa: conectar de forma rápida, fácil e prática a energia em navios porta contêineres. Para todos os portos que buscam otimizar suas aplicações, reduzir tempo de manutenção e maior sustentabilidade… O termo iMSPO significa igus® Mobile Shore Power Outlet e é uma tomada autopropulsionada para conexão de energia em terra de navios porta-contêineres. O sistema é […]
A manutenção de equipamentos de movimentação em terminais portuários, como guindastes STS (Ship-to-Shore), RTGs (Rubber-Tired Gantry), pontes rolantes, reach stackers e outros tipos de gantries, enfrenta diversos desafios. Esses desafios podem ser categorizados em fatores ambientais, operacionais e técnicos. Hoje aqui no blog discutiremos sobre alguns desses fatores e também abordaremos soluções que podem ajudar […]
Vários métodos, como a tecnologia de estiramento ou encolhimento, podem ser usados para rotulagem. Sendo assim, nossos produtos são ideais para várias áreas/aplicações, que devem atender a inúmeros requisitos, como alta precisão e resistência ao desgaste, liberdade de lubrificantes, resistência à corrosão ou resistência a agentes de limpeza.
Com o fornecimento de energia correto, uma solução coordenada e confiável pode ser encontrada para cada cenário de aplicação. Cargas pesadas, cursos longos e condições climáticas extremas são apenas alguns desafios, por isso, estamos aqui para ajudar. Oferecemos alternativas confiáveis para sistemas de barramento, Festoon e enroladores motorizados com menos manutenção e ruído. Seja em pontes rolantes ou no porto, para mercadorias a granel ou manuseio de contêineres – todos os nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com um lema: aumentar a tecnologia, reduzir custos!
Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI continua inovando e trazendo soluções que se destacam no mercado. Reconhecida mundialmente pela alta tecnologia aplicada em seus produtos a empresa exige de todos os seus fornecedores alta capacidade técnica, qualidade e a melhor relação custo-benefício e é dessa forma que temos sido parceiros da Romi há mais de 15 anos, sempre apresentando resultados positivos.