#chainflex
Menos esforço, menos intervenções e muito mais eficiência Na segunda edição da nossa série GO ZERO, exploramos como eliminar a lubrificação pode revolucionar a operação industrial. Agora, no terceiro capítulo, vamos além: falamos sobre “Zero manutenção”. Parece impossível? Com a tecnologia dos motion plastics da igus®, isso já é realidade em milhares de aplicações ao […]
Embora os barramentos blindados ainda sejam amplamente utilizados em empresas de grande porte, a tecnologia de esteiras porta cabos em polímero da igus vem ganhando espaço como uma solução mais flexível, segura e econômica, especialmente em aplicações que envolvem movimento. Neste artigo, explicamos por que essa substituição pode ser vantajosa para sua aplicação e como […]
Na hora de escolher cabos para aplicações industriais, o preço baixo pode parecer atraente, mas pode custar caro no longo prazo. Cabos inadequados ou de baixa qualidade causam falhas, paradas não programadas, prejuízos na produção e riscos à segurança. Por isso, nossa linha de cabos chainflex é desenvolvida para suportar movimentos contínuos e condições severas, garantindo durabilidade, performance comprovada e suporte técnico especializado.
Guia de dados técnicos para uma escolha assertiva Na indústria, escolher o cabo montado ideal é muito mais do que selecionar um componente qualquer — é garantir a confiabilidade, a segurança e a produtividade dos seus equipamentos. Um cabo ou um conector mal dimensionado e especificado pode gerar desde pequenas falhas até paradas completas na […]
Cabos comuns podem até funcionar em aplicações móveis — por um tempo. Mas quando o objetivo é performance duradoura, segurança e economia no longo prazo, a resposta está nos cabos chainflex®.
✅Garantia de 4 anos
✅30 anos de experiência
✅Vida útil previsível e configurável
✅Testado em nosso próprio laboratório em mais de 4.000 m2, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em andamento
✅Cabos elétricos flexíveis para esteiras porta cabos para qualquer tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade
👉Testados, comprovados e garantidos: essa é a diferença entre simplesmente mover e mover com confiança.
Na indústria, a escolha do cabo elétrico adequado impacta diretamente a eficiência, segurança e durabilidade das máquinas e sistemas. Um dos dilemas mais comuns é decidir entre cabos rígidos e cabos flexíveis. Se sua aplicação envolve movimentação contínua em esteiras porta cabos e robôs, escolher um cabo inadequado pode resultar em falhas elétricas, paradas inesperadas […]
As aplicações com robôs nas linhas de produção e manufatura estão crescendo exponencialmente no mundo todo, à medida que mais empresas percebem os benefícios e as oportunidades proporcionadas pela automação. Mas, para garantir o máximo retorno sobre o investimento, é essencial escolher os componentes certos — e isso inclui os cabos. Pensando nisso, a igus […]
Quando se trata de aplicações industriais em ambientes extremos, a escolha do cabo ideal é crucial para garantir desempenho, confiabilidade e segurança. Os cabos chainflex da igus são projetados para resistir a desafios como temperaturas extremas, umidade, produtos químicos agressivos e movimentos contínuos. O que torna esses cabos tão resistentes? A resposta está na sua […]
Na indústria, um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores de manutenção é a redução de custos operacionais sem comprometer a produtividade. Um fator essencial, mas muitas vezes negligenciado, é a escolha do cabo elétrico adequado para cada aplicação. Um cabo de baixa qualidade ou inadequado pode resultar em falhas prematuras, paradas não planejadas e altos […]
Na automação industrial, a confiabilidade e a eficiência dos sistemas dependem diretamente da qualidade dos componentes utilizados. Um dos elementos fundamentais nesse contexto são os cabos elétricos, que conectam motores, sensores e dispositivos de controle. Mas você já ouviu falar em cabos montados? Esses cabos prontos para uso podem ser um grande diferencial em aplicações […]