#buchasautolubrificantes
No mundo da engenharia e da fabricação de máquinas, a falha de um componente pode ter consequências catastróficas. Por isso, a promessa de vida útil de um produto é insuficiente; ela precisa ser validada por ciência e testes rigorosos.
Sendo assim, nosso laboratório de testes, localizado na sede da empresa em Colônia, Alemanha, é o coração dessa validação. Com uma área de cerca de 5.500m² e mais de 15.000 testes realizados anualmente, ele é reconhecido como o maior centro de testes do mundo para polímeros de engenharia em movimento. 💡
No ritmo intenso das colheitas, cada minuto conta. Uma parada não planejada pode significar perda de produtividade, aumento de custos e atraso nas operações. Por isso, reduzir o tempo de manutenção das colheitadeiras é essencial, e é exatamente aí que entram as nossas buchas autolubrificantes. Por que usar buchas autolubrificantes em colheitadeiras? As colheitadeiras trabalham […]
Confiabilidade e eficiência na produção farmacêutica 💊
Oferecemos suporte completo, desde a análise das necessidades da sua operação até a implementação das soluções ideais, ajudando sua empresa a manter equipamentos sempre confiáveis e linhas de produção eficientes.
✅ Resultados comprovados:
🔸Maior vida útil de componentes
🔸Redução de custos e manutenção
Pressões por redução de peso, aumento da eficiência energética, menor impacto ambiental e maior durabilidade fazem com que fabricantes busquem novas alternativas a cada projeto. Peças metálicas tradicionais, apesar de robustas, muitas vezes trazem desafios como: Maior peso nos sistemas; Custos elevados de manutenção; Necessidade de lubrificação frequente; Desgaste acelerado em ambientes com poeira, sujeira […]
Você sabia que pequenas falhas na manutenção podem levar a grandes problemas para sua operação? Em um ambiente industrial, a manutenção eficaz é a chave para garantir a continuidade da produção e evitar custos extras com reparos inesperados e tempo de inatividade. 🕗🛠️ Mas como saber se sua manutenção está no caminho certo ou se […]
Sem lubrificação, sem manutenção! As buchas autolubrificantes iglidur® contêm milhões de lubrificantes sólidos em câmaras minúsculas que estão embutidas em um material reforçado com fibras. O material libera pequenas quantidades de lubrificantes sólidos dessas câmaras. Isso é suficiente para lubrificar os arredores imediatos. Eles também ajudam a reduzir o coeficiente de atrito dos materiais iglidur®. A integração em […]
A utilização de produtos corretos em ambientes com altas temperaturas é crucial para garantir a eficiência, segurança e longevidade dos equipamentos industriais. Com o intuito de garantir a qualidade e segurança nas indústrias, nós, igus®, oferecemos uma gama de produtos projetados especificamente para suportar condições extremas de calor.
Vários métodos, como a tecnologia de estiramento ou encolhimento, podem ser usados para rotulagem. Sendo assim, nossos produtos são ideais para várias áreas/aplicações, que devem atender a inúmeros requisitos, como alta precisão e resistência ao desgaste, liberdade de lubrificantes, resistência à corrosão ou resistência a agentes de limpeza.
Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².