Substituindo metal por polímero: benefícios das engrenagens igus – igus Blog Brasil

Substituindo metal por polímero: benefícios das engrenagens igus

Miriam Araldi | 3rd outubro 2025

Você sabia que engrenagens plásticas podem substituir metal em diversas aplicações industriais, oferecendo menos desgaste, menor ruído e menor necessidade de lubrificação? Mas, com diferentes processos de fabricação disponíveis — usinagem, injeção e impressão 3D.

Por que engrenagens metálicas podem ser problemáticas?

Engrenagens metálicas ainda são comuns, mas elas apresentam vários desafios que impactam a eficiência e a manutenção das máquinas.

Problemas comuns das engrenagens metálicas:

  • Ruído elevado: Metal contra metal gera vibração e barulho, prejudicando o ambiente industrial.
  • Peso elevado: Engrenagens metálicas aumentam o esforço de motores e consomem mais energia.
  • Desgaste rápido: Metal em contato gera atrito intenso, aumentando desgaste e necessidade de manutenção.
  • Corrosão e sensibilidade química: Exposição a umidade ou produtos químicos pode enferrujar ou degradar a engrenagem.
  • Necessidade constante de lubrificação: Sem lubrificação, o metal se desgasta ainda mais rápido e pode travar ou danificar o equipamento.

As engrenagens de polímero de alto desempenho iglidur® duram quatro vezes mais

As nossas engrenagens iglidur® foram testadas e aprovadas em diversos redutores e em condições reais no laboratório da igus. Esses testes medem fatores como torque, eficiência e folga, garantindo alta confiabilidade.

Elas se destacam por serem altamente resistentes ao desgaste graças à sua composição especial de polímeros, fibras, cargas e lubrificantes sólidos incorporados, o que dispensa lubrificação externa, aumenta os intervalos de manutenção e reduz paradas não planejadas.

Processos de fabricação

As engrenagens de polímero iglidur® transmitem energia em diversas aplicações, de máquinas de café a atuadores. Estão disponíveis em três processos de fabricação — usinadas, moldadas por injeção e impressas em 3D — e podem ser produzidas com materiais isentos de lubrificação, oferecendo alta resistência ao desgaste e longa durabilidade.

Teste de engrenagem: ciclos até a quebra da engrenagem iglidur®

.

Quanto tempo dura uma engrenagem igus?

A vida útil de uma engrenagem depende de vários fatores. Em primeiro lugar, qual é a especificação (por exemplo, módulo ou número de dentes) da engrenagem e como ela é usada (por exemplo, temperatura de aplicação, torque ou velocidade). Se quiser saber com antecedência quanto tempo uma engrenagem durará, acesse: Calcular a vida útil da engrenagem.

Trocar metal por polímero igus significa menos manutenção, menos ruído e mais eficiência, sem comprometer a resistência e durabilidade da engrenagem.

👉 Fale com um especialista agora mesmo

📍 Acesse: https://www.igus.com.br/engrenagens-em-polimero

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.