Soluções de esteiras porta cabos e cabos Elétricos especiais: Soluções para equipamentos móveis na Mineração
Rebeca Tarragô | 1st agosto 2023

A indústria da mineração é conhecida por suas operações complexas e ambientes rigorosos, onde as máquinas e equipamentos são submetidos a desafios extremos diariamente. Nesse cenário, a confiabilidade e a eficiência operacional são fundamentais para garantir o sucesso das operações e a segurança dos colaboradores. É nesse contexto que as soluções de esteiras porta cabos e cabos elétricos especiais da igus emergem como um diferencial essencial para o setor. Neste artigo, abordaremos os principais benefícios dessas soluções e forneceremos exemplos concretos de suas aplicações no setor de mineração e equipamentos móveis.
1. Maior Durabilidade e Resistência
As esteiras porta cabos e cabos elétricos especiais da igus são projetados para suportar condições severas, como poeira, umidade, vibrações e temperaturas extremas, comuns no ambiente de mineração. Os materiais de alta qualidade, como polímeros de engenharia, garantem maior durabilidade e resistência mecânica, evitando falhas prematuras. Além disso, sua estrutura modular permite fácil substituição de elementos danificados, reduzindo significativamente o tempo de inatividade do equipamento.

2. Redução de Custos Operacionais
A implementação das soluções da igus resulta em uma significativa redução de custos operacionais para as empresas de mineração. A durabilidade dos cabos e esteiras prolonga a vida útil dos equipamentos, evitando gastos excessivos com manutenção e substituição de componentes. Além disso, a resistência ao desgaste diminui os custos com paradas não programadas, aumentando a eficiência da produção e a rentabilidade dos negócios.
3. Aumento da Segurança no Local de Trabalho
A segurança dos colaboradores é de suma importância em qualquer indústria, e na mineração não é exceção. As soluções da igus são projetadas para garantir a segurança das operações, reduzindo o risco de acidentes relacionados a falhas elétricas e mecânicas. Os cabos especiais possuem revestimentos resistentes a chamas e produtos químicos, minimizando a possibilidade de incêndios e outros incidentes prejudiciais. Além disso, as esteiras porta cabos protegem os cabos contra danos externos e mantêm a organização adequada dos fios, reduzindo o risco de tropeços e quedas no local de trabalho.
4. Aplicações Práticas
As soluções de esteiras porta cabos, e cabos da igus encontram diversas aplicações no setor de mineração e equipamentos para movimentação de granéis. Vejamos alguns exemplos:
a) Pontes Rolantes

As pontes rolantes são equipamentos essenciais na indústria de mineração, utilizadas para movimentar cargas pesadas com precisão e segurança. Anteriormente, os sistemas Festoon eram comumente empregados para o fornecimento de energia e transmissão de dados para essas máquinas. No entanto, as esteiras porta cabos da igus têm se destacado como uma alternativa altamente confiável e eficiente.
Com as esteiras porta cabos, os cabos elétricos e mangueiras hidráulicas são organizados e protegidos em compartimentos individuais, impedindo emaranhados e quebras. Essa configuração reduz significativamente o desgaste dos cabos, aumentando a vida útil dos componentes e eliminando a necessidade de manutenção frequente. Além disso, a movimentação suave e sem atrito das esteiras permite um deslocamento mais rápido e seguro da ponte rolante, resultando em maior produtividade e redução do tempo de inatividade.
b) Retomadoras

As retomadoras desempenham um papel vital no transporte de materiais a granel, como minérios e carvão, dos estoques para os processos de beneficiamento. Esses equipamentos são conhecidos por suas operações contínuas e de alta demanda, onde a confiabilidade dos sistemas elétricos é crucial.
Ao empregar cabos elétricos da linha chainflex, projetados para resistir ao estresse mecânico e condições ambientais adversas, as retomadoras podem operar de forma mais eficiente e segura. Os cabos especiais oferecem maior flexibilidade e resistência ao desgaste, evitando falhas elétricas e mecânicas durante o movimento constante da máquina. Como resultado, a produtividade é otimizada, e os custos de manutenção são reduzidos, aumentando a competitividade das operações de mineração.
c) Substituição de Sistemas de Barramentos e Enroladores de Cabos
Em muitas operações de mineração, ainda são utilizados sistemas de barramentos e enroladores de cabos para fornecer energia aos equipamentos móveis. No entanto, esses métodos tradicionais têm suas limitações, como o desgaste rápido dos cabos, riscos de falhas e problemas de organização dos fios.
A substituição desses sistemas por esteiras porta cabos e cabos chainflex da igus traz inúmeras vantagens. A organização eficiente dos cabos em compartimentos separados evita interferências e desgaste prematuro, prolongando a vida útil dos cabos e reduzindo custos de manutenção. Além disso, a resistência a ambientes agressivos, como a poeira e a umidade encontradas na mineração, garante uma transmissão de energia mais estável e segura.

O setor de mineração é conhecido por sua natureza desafiadora, mas com as soluções de esteiras porta cabos e cabos elétricos especiais da igus, as empresas podem enfrentar esses desafios com maior confiança. A durabilidade, resistência, redução de custos operacionais e aumento da segurança tornam essas soluções essenciais para garantir o desempenho e a eficiência dos equipamentos no ambiente de mineração. Ao investir nessas inovações, os engenheiros e profissionais de manutenção poderão alcançar maior produtividade e garantir operações sustentáveis e seguras.
Portanto, a igus continua na vanguarda da indústria, oferecendo soluções tecnológicas avançadas para o setor de mineração e seus equipamentos móveis, promovendo maior sucesso e crescimento para as empresas do segmento.
Você pode saber mais acessando a nossa página para o setor: https://www.igus.com.br/info/industria-manuseio-de-granel