Sistemas de esteiras porta cabos em usinas hidroelétricas: por que as esteiras porta cabos são a escolha certa
Rebeca Tarragô | 16th fevereiro 2021
Em usinas hidroelétricas, sistemas como Festoons, enroladores de cabos de motor e barramentos são usados para o fornecimento de energia elétrica. Mas muitas vezes estes são suscetíveis a problemas e necessitam de muita manutenção. Por isso, nós desenvolvemos um sistema chamado basic flizz, que funciona de forma confiável e sem problemas ou falhar, com uma operação contínua.
Uso contínuo independentemente do clima
Com a ajuda de usinas hidrelétricas, a energia da água é convertida em eletricidade. Como acontece com todos os tipos de instalação industrial, os problemas operacionais devem ser evitados. Por isso, os cabos que transferem energia e dados devem ser bem protegidos guiados de forma segura e confiável. Além da condução segura do cabo, o sistema de fornecimento de energia também deve resistir aos efeitos das intempéries, como sol, vento, temperaturas variadas e diversas outras condições climáticas. O objetivo é evitar o tempo de máquina parada… Além disso, a montagem e a manutenção também desempenham um papel importante, pois se um cabo se romper, deve ser possível substituí-lo com pouco esforço.
O basic flizz como uma alternativa aos sistemas de fornecimento de energia comumente disponíveis no mercado
O basic flizz é um sistema de fornecimento de energia de baixo custo que consiste em uma esteira porta cabos que é preenchida com os cabos chainflex e tem um envoltório de proteção à prova de intempéries feito de aço inoxidável. Ao contrário dos Festoons e enroladores de cabos, a esteira porta cabos e os cabos dentro dele são protegidos contra água e outros pontos em uma calha à prova de intempéries. Outras vantagens do sistema basic flizz são sua instalação e facilidade de manutenção. Cabos e mangueiras podem ser facilmente adaptados e substituídos a qualquer momento.

Onde o basic flizz é usado em usinas hidrelétricas?
O sistema é usado nos limpadores móveis em usinas hidrelétricas. Os limpadores mantêm detritos flutuantes e peixes longe da turbina.

Conclusão
Quando um sistema de fornecimento de energia é escolhido, os requisitos principais são que ele seja confiável, resistente às intempéries e que possa ser instalado e manuseado rapidamente. Nosso sistema basic flizz garante o fornecimento seguro e confiável de energia em usinas hidrelétricas e já é usado em centenas de locais!
Aqui você pode encontrar comparações com sistemas de fornecimento de energia comumente disponíveis no mercado: