Série GO ZERO | Episódio 2: Zero Riscos – Segurança, higiene e previsibilidade com os plásticos para movimentação
Rebeca Tarragô | 23rd julho 2025
Na primeira parte da nossa série GO ZERO, falamos sobre como eliminar a necessidade de graxa e óleo em aplicações industriais com os produtos autolubrificantes da igus. Hoje, seguimos nossa jornada mostrando o que vem junto com essa transformação: a redução — ou até a eliminação — dos riscos operacionais e ambientais que tanto desafiam a indústria.

O que significa “Zero riscos” na prática?
Quando falamos em risco, falamos de:
Riscos de falhas em componentes por lubrificação inadequada
Riscos de paradas de máquinas e tempo de inatividade nas operações e linhas produtivas
Riscos de contaminação ambientais ou até mesmo nos produtos por conta de graxa e óleo
Riscos de segurança em áreas onde o acúmulo de lubrificantes pode causar escorregamentos, incêndios ou contaminações
Riscos regulatórios em ambientes com exigência sanitária ou controle de substâncias perigosas
Esses riscos são reais, frequentes e custosos. Mas com os motion plastics da igus®, eles podem ser radicalmente minimizados — ou eliminados por completo.
Lubrificantes: uma solução que virou problema?

Na teoria, graxas e óleos existem para proteger componentes. Mas, na prática, eles são muitas vezes mal aplicados, esquecidos ou contaminam áreas sensíveis.
Segundo dados do estudo realizado pela RWTH Aachen University com a igus®, mais da metade dos lubrificantes vendidos no mundo acabam no meio ambiente. E pior: 1 litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água.
Além disso, a relubrificação frequente aumenta a exposição de operadores ao risco e a chance de erros humanos. Em setores como alimentos, bebidas e farmacêuticos, isso pode gerar perdas de lotes inteiros, sanções legais e riscos à saúde do consumidor.
A solução: motion plastics livres de graxa
Os produtos autolubrificantes da igus — como as buchas iglidur®, as esferas xiros® ou os mancais igubal® — não precisam de óleo ou graxa em nenhum momento da sua vida útil. Eles têm lubrificantes sólidos embutidos no material, o que garante um deslizamento suave e seguro, mesmo em ambientes extremos.

Com isso, os riscos desaparecem:
✅ Sem lubrificação externa = sem risco de contaminação
✅ Sem reaplicações = menos erros humanos e menos acidentes
✅ Componentes de polímero = sem risco de corrosão ou travamentos
✅ Autolubrificação constante = previsibilidade e segurança no funcionamento
Além disso… e super importante também…
No contexto da indústria moderna, “risco” não é apenas um conceito abstrato. Ele se traduz em consequências concretas, como:
🔧 Paradas de máquinas inesperadas
⏱️ Tempo de inatividade das linhas produtivas
💸 Custos não planejados com manutenção corretiva
A origem do problema? Falhas silenciosas
A maioria dos sistemas falha não por erro mecânico instantâneo, mas por falta de lubrificação, acúmulo de sujeira, trava por corrosão ou desgaste excessivo não identificado a tempo. E o impacto disso é direto:
⚠️ Uma parada de máquina não programada pode gerar perdas de milhares de reais por hora, além de comprometer prazos e a confiabilidade da operação.
A resposta da igus: motion plastics com segurança integrada
As buchas iglidur®, mancais igubal®, guias drylin® e rolamentos xiros® são exemplos de componentes que operam de forma confiável sem graxa, sem óleo e sem risco de falha por lubrificação.
✅ Autolubrificação integrada = funcionamento previsível, sem intervenções externas
✅ Desempenho consistente mesmo em ambientes com poeira, umidade, produtos químicos e altas temperaturas
✅ Sem risco de corrosão ou travamento
✅ Monitoramento opcional com sensores inteligentes que alertam antes da falha
Segurança é continuidade
Ao eliminar os pontos críticos que causam falhas — como lubrificação deficiente ou desgaste acelerado —, sua operação ganha mais disponibilidade, confiabilidade e eficiência. Isso significa menos imprevistos e mais tempo produtivo para sua equipe e seus equipamentos.

Riscos eliminados. Resultados ampliados.
Adotar motion plastics da igus não é apenas uma mudança técnica — é uma decisão estratégica:
- Menos manutenções corretivas
- Menos tempo de máquina parada
- Mais segurança para operadores
- Menos perdas por contaminação
- Mais conformidade com normas ambientais e sanitárias
- Maior previsibilidade nos processos industriais
Próximo episódio: Zero Manutenção
No próximo capítulo da nossa série GO ZERO, falaremos sobre como os motion plastics da igus ajudam a eliminar a manutenção preventiva e corretiva dos componentes de deslizamento — garantindo ainda mais eficiência, economia e durabilidade.
Fique atento e descubra como operar com menos esforço, menos intervenções e Zero Manutenção.
Quer saber como aplicar esses conceitos na sua planta? Fale com nossos especialistas ou explore soluções livres de lubrificação em www.igus.com.br