Rolamentos de esferas xiros® para máquinas de rotulagem
Miriam Araldi | 21st julho 2021

Os rolamentos de esferas xiros® em polímero não necessitam de lubrificação, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados com segurança em máquinas de rotulagem e outras indústrias.
Caso de sucesso:
A Krones AG fabrica e distribui máquinas, instalações e sistemas sob medida para a indústria de alimentos e bebidas. Com a etiquetadora Sleevematic, as etiquetas são cortadas do rolo uma de cada vez e então colocadas nas garrafas. Uma vez que um rolo de etiquetas se esgota, ele precisa ser substituído por um novo sem parar a planta inteira. Aqui, o chamado “transportador tampão” é usado como um armazenamento de filme, no qual a Krones usa rolamentos de esferas de plástico xiros da igus.

Problema:
No passado, a Krones AG dependia de rolamentos de esferas metálicos convencionais, mas estes não funcionavam com suavidade suficiente e eram muito pesados. Além disso, os roletes às vezes paravam e a fita do rótulo não podia ser fixada corretamente na garrafa. O tempo de inatividade aumentou, resultando em custos adicionais. O problema era encontrar soluções de rolamentos de esferas leves e livres de manutenção que pudessem garantir um funcionamento suave dos roletes.

Solução:
Devido à vantagem decisiva do bom andamento, os roletes xiros® da igus foram aprovados. Dependendo do tamanho do dispositivo de armazenamento de filme da etiquetadora Sleevematic, entre 12 e 36 roletes são usados. Dois rolamentos de esferas de flange fixo xiros® são usados por roletes. Devido à baixa massa, à liberdade de manutenção e aos melhores coeficientes de atrito e desgaste da solução plástica, os problemas com rolamentos de esferas metálicos tornaram-se uma coisa do passado.
Vantagens dos nossos rolamentos em polímero:
- Livres de lubrificação e livres de manutenção
- Para temperaturas até +150°C (dependendo do material)
- Elevada resistência a ambientes agressivos, adequados para lavagens
- Isoladores elétricos (ou em conformidade com ESD)
- Conformidade com a FDA (dependendo do material)
- Testados no laboratório de testes: https://www.igus.com.br/info/ball-bearings-xiros-test-laboratory
- Cálculo da vida útil prevista : https://www.igus.com.br/info/ball-bearings-lifetime-configurator-xiros
Confira no vídeo abaixo, além desse exemplo citado acima, outras soluções igus que são usadas na Sleevematic TS da Krones.
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/plastic-ball-bearings-xiros
Confira nossas novidades e lançamentos na linha de roletes xiros: