Reduza desperdícios e emissões: como a vida útil longa dos cabos impacta a sustentabilidade industrial
Rebeca Tarragô | 4th agosto 2025
Na busca por operações mais sustentáveis, cada componente da indústria conta — e os cabos elétricos não ficam de fora. Já sabemos que os cabos chainflex da igus foram desenvolvidos com foco em durabilidade e desempenho contínuo, mas os benefícios vão além da performance. Sua durabilidade também contribui significativamente para a redução de impactos ambientais, ajudando a tornar processos industriais mais responsáveis.

Cabos que movem a indústria – sem desperdício!
Quando falamos em sustentabilidade, muitos pensam em energia renovável, reciclagem ou reaproveitamento de materiais. Mas há um fator essencial que costuma ser deixado de lado: a durabilidade dos componentes industriais.
Os cabos elétricos comuns utilizados em máquinas, sistemas automatizados e esteiras porta cabos se desgastam com facilidade precisam ser trocados constantemente, o que gera uma série de impactos, como o maior consumo de materiais para a produção de novos cabos, aumento do volume de resíduos industriais — muitos deles descartados de forma inadequada — e maior gasto energético em processos de fabricação e transporte…

Um passo além: economia circular e responsabilidade ambiental
Investir em cabos com vida útil prolongada não é apenas uma questão de economia — é uma escolha alinhada com os princípios da economia circular, que visa minimizar o desperdício e otimizar o uso de recursos. Nesse modelo, o foco deixa de ser o consumo linear (produzir, usar e descartar) e passa a ser a durabilidade, a reutilização e a eficiência de cada componente.
Cabos que duram mais reduzem diretamente a quantidade de material descartado e, consequentemente, a necessidade de novas extrações de recursos naturais, como cobre, PVC e outros compostos usados na fabricação de cabos convencionais. Ao estender seu ciclo de vida, os cabos chainflex contribuem ativamente para uma cadeia de suprimentos mais enxuta e responsável.
Redução comprovada de impacto ambiental

Nós realizamos testes rigorosos em nosso laboratório para prever com precisão a vida útil dos cabos em milhões de ciclos. Isso permite que o cliente tenha segurança para aplicar os produtos sem surpresas, evitando trocas antecipadas ou falhas que geram retrabalho e desperdício.
Além disso, os cabos chainflex:
- Evita superprodução: são vendidos em qualquer comprimento, inclusive sob medida, o que evita sobras e descarte de metros excedentes.
- Aproveitamento de resíduos: diversas subsidiárias igus reaproveitam comprimentos residuais de cabos que seriam descartados, ofertando-os com preços especiais para clientes
- Menos papel, mais digital: as informações técnicas estão todas disponíveis online, reduzindo a necessidade de catálogos impressos e contribuindo para uma gestão documental mais sustentável.

Indicadores de impacto positivo
Com base em estudos com clientes, conseguimos estimar que, em aplicações industriais críticas, a substituição de cabos comuns por cabos chainflex pode gerar resultados como:
- Redução de até 60% no volume de cabos descartados ao longo de 5 anos;
- Economia de até 30% em custos totais com manutenção elétrica;
- Menos de 2% de falhas operacionais relacionadas à quebra de cabos — número significativamente inferior à média do mercado.
Nossos cabos chainflex são projetados especialmente para aplicações em movimento contínuo, garantindo funcionamento confiável de sistemas, máquinas e equipamentos.

Um único cabo chainflex de alta performance pode substituir várias unidades de menor qualidade ao longo do tempo. Isso se resume em:
- Menos substituições;
- Menos paradas não planejadas;
- Menos embalagens e resíduos elétricos gerados;
- Menos emissões associadas à logística e transporte.
Para assegurar isso, realizamos testes extensivos em nosso laboratório de testes, ampliamos constantemente nosso portfólio e oferecemos uma garantia de até 4 anos em nossos produtos. Significando em menos trocas, menos descarte e mais eficiência.

Sustentabilidade na prática – Aplicação na indústria de cimento
Fornecer energia em aplicações com longos trajetos é desafiador — substituições frequentes de cabos geram custos altos, desperdício e alto consumo de energia. Em uma indústria de cimento, por exemplo, uma ponte rolante com curso de 32m enfrentava esse problema.
A solução foi uma esteira porta cabos equipada com cabos chainflex. A alta durabilidade garantida reduziu trocas, economizou tempo e recursos, e ainda protegeu o meio ambiente. Uma prova de que qualidade também é sustentabilidade.

Ao optar por componentes industriais com vida útil prolongada, sua empresa não está apenas investindo em confiabilidade operacional — está assumindo uma postura clara de compromisso com a sustentabilidade. Produtos como os cabos chainflex mostram que inovação e responsabilidade ambiental caminham lado a lado, construindo uma indústria mais eficiente e menos agressiva ao meio ambiente.
“Cada ciclo conta. E com os cabos certos, cada movimento da sua máquina pode ser também um movimento em direção a um futuro mais sustentável.”
Para saber mais sobre nossos cabos, acesse: https://www.igus.com.br/cabos-flexiveis