Recolhimento de 10.000 kgs de resíduos plástico: a igus apoia a iniciativa da Plastic Fischer
Rebeca Tarragô | 14th abril 2023
Todos os anos, milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos. Mais de 1.000 rios levam a maior parte do plástico da terra para o mar. Organizações como a Plastic Fischer estão tentando neutralizar essa poluição. Desde 2021, a empresa sem fins lucrativos coleta e processa resíduos plásticos de rios na Índia e na Indonésia. A iniciativa de limpeza do rio é apoiada por empresas como a igus, que está financiando a coleta de um total de 10.000 quilos de resíduos plásticos.

Para combater a poluição marinha e proteger a biodiversidade, a Plastic Fischer coleta resíduos plásticos dos rios antes que cheguem aos oceanos. De acordo com a Plastic Fischer, sua forma de atuação é até 300 vezes mais econômica do que pescar plástico no mar. Para apoiar este projeto, a igus está financiando a coleta de um total de 10.000 quilos de resíduos plásticos. Em janeiro de 2023, 3.340 quilos foram coletados e processados em Kanpur e Mangaluru (Índia). Isso é o equivalente a mais de 150.000 sacolas plásticas. O apoio financeiro deu a pelo menos 34 pessoas uma renda regular. Em alguns dias, outras pessoas ajudaram. Desde o início da iniciativa, a Plastic Fischer coletou mais de 520 toneladas de resíduos plásticos na Índia e na Indonésia. Outro projeto no Vietnã já está sendo planejado.
A abordagem triple-L: local, baixa tecnologia, baixo custo

Como funciona a coleta de lixo plástico? A Plastic Fischer desenvolveu seus próprios “TrashBooms” para essa finalidade, construídos com materiais disponíveis localmente. “TrashBoom” é um sistema modular para a construção de uma barreira flutuante. É composto por uma robusta estrutura de aço, tubos como flutuador e uma grade galvanizada que impede o desperdício de plástico. A equipe local traz o “TrashBoom” até o rio selecionado, ancora o sistema, lança e esvazia diariamente. Este conceito representa os esforços da Plastic Fischer para buscar a abordagem triple-L – as soluções em uso são locais, de baixa tecnologia e baixo custo. Evitar importações de alta tecnologia economiza carbono, tempo e dinheiro e garante reparo rápido e alta escalabilidade. Empregos de tempo integral também são criados localmente, o que promove a economia local.
Novos caminhos para a economia circular
Após a coleta, o lixo é separado. O material não orgânico, como plástico e alumínio, é levado para a área de secagem e depois compactado com uma prensa manual ou hidráulica para economizar espaço e garantir um transporte eficiente até o próximo destino. Todos os materiais recicláveis são reintroduzidos na cadeia de abastecimento. No entanto, a maioria dos resíduos plásticos recolhidos é classificada como não reciclável. Em vez de ser enterrado em aterros sanitários, é encaminhado para reciclagem térmica, onde é queimado e utilizado como fonte de energia. Para aumentar a reciclabilidade do plástico coletado, a Plastic Fischer está procurando soluções alternativas e trabalhando com start-ups locais.

Em nossa matriz na Alemanha, também estabelecemos o objetivo de promover a economia circular para os plásticos. Para este fim, nós estamos desenvolvendo produtos a partir de resíduos de produtos regranulados e 100% de material reciclado. Lançamos recentemente até a nossa própria iniciativa de reciclagem de plásticos técnicos, “chainge”, incluindo uma plataforma online. Além disso, apoiamos abordagens inovadoras, como a tecnologia HydroPRS da Mura Technology, uma start-up britânica. Essa nova tecnologia converte resíduos plásticos de volta em petróleo bruto em apenas 30 minutos – usando apenas alta temperatura, água e pressão.

Vem saber mais sobre as nossas soluções voltadas para sustentabilidade!
Acesse: https://www.igus.com.br/info/sustainability