Quebrando Paradigmas: Esteiras porta cabos de Polímero vs. Metálicas
Rebeca Tarragô | 21st maio 2024

A Feimec da semana passada foi palco de uma demonstração notável realizada pela nossa equipe. Eles subiram nas esteiras porta cabos de polímero, desafiando a crença comum de que apenas as soluções metálicas são robustas. As imagens capturadas mostram claramente a robustez e a versatilidade das esteiras de polímero.



Vantagens das Esteiras Porta Cabos de Polímero
Leveza e flexibilidade
As esteiras de polímero são significativamente mais leves e flexíveis em comparação com as metálicas. Essa característica facilita tanto a instalação quanto a manutenção, reduzindo o esforço e o tempo necessários para essas tarefas. A leveza também contribui para a eficiência energética, aliviando a carga nos sistemas de movimentação e diminuindo o consumo de energia.
Resistência à corrosão
Ao contrário das esteiras metálicas, que podem sofrer com a corrosão e a ferrugem, as esteiras de polímero são altamente resistentes a esses problemas. Elas mantêm sua integridade estrutural mesmo quando expostas a ambientes agressivos, como indústrias químicas e marítimas. Isso se deve aos plásticos de alto desempenho utilizados na sua fabricação, que são projetados para suportar condições adversas.
Segurança
Outra vantagem significativa das esteiras de polímero é o excelente isolamento elétrico que elas oferecem. Essa característica é crucial em ambientes onde a segurança elétrica é uma prioridade, reduzindo o risco de curtos-circuitos e protegendo os cabos contra danos.
Resistência e durabilidade
As esteiras de polímero são conhecidas por sua durabilidade. Nossos testes demonstraram que elas podem suportar cargas pesadas e operações repetitivas sem falhas. Isso se deve ao uso de materiais de alta qualidade e ao design inteligente, que garantem uma longa vida útil mesmo em condições de uso intensivo. Testes rigorosos no laboratório da igus® confirmam que essas esteiras podem operar por milhões de ciclos sem apresentar desgaste significativo.



Sustentabilidade
Além de suas vantagens técnicas, as esteiras de polímero também são uma escolha sustentável. A produção desses materiais utiliza menos energia e gera menos resíduos em comparação com as metálicas. Além disso, muitos dos materiais usados são recicláveis, alinhando-se com as práticas modernas de sustentabilidade industrial.
Redução de ruído
As esteiras de polímero operam de forma mais silenciosa em comparação com as metálicas, uma vantagem significativa em ambientes onde a redução de ruído é desejável. Isso é especialmente importante em indústrias como a de manufatura de eletrônicos e em instalações onde o conforto dos trabalhadores é uma prioridade.
Versatilidade de design
Graças ao seu design modular, as esteiras de polímero podem ser facilmente adaptadas para uma ampla gama de aplicações, desde movimentos lineares simples até configurações complexas de múltiplos eixos. Isso permite uma personalização rápida e eficiente, atendendo às necessidades específicas de cada projeto.
Comparação com as esteiras metálicas

Peso
As esteiras de polímero são significativamente mais leves do que as metálicas, facilitando o manuseio e a instalação. Isso resulta em menos desgaste nos componentes mecânicos e menor consumo de energia nos sistemas de acionamento.
Manutenção
As esteiras de polímero requerem menos manutenção, o que economiza tempo e recursos. Elas são projetadas para um desempenho duradouro com o mínimo de intervenção, resultando em menos tempo de inatividade e maior produtividade. A facilidade de abertura das esteiras permite inspeções e manutenções rápidas e eficazes.
Custo
Embora as esteiras metálicas sejam tradicionalmente associadas à robustez, as de polímero oferecem uma alternativa mais econômica e igualmente confiável. Elas proporcionam um equilíbrio entre custo e desempenho difícil de superar. Além disso, as esteiras de polímero da igus® são modulares e facilmente configuráveis, permitindo adaptações rápidas às necessidades específicas de cada aplicação.
Aplicações industriais das esteiras porta cabos de polímero
As esteiras porta cabos de polímero da igus® são altamente versáteis e podem ser usadas em uma ampla gama de aplicações industriais. Elas são ideais para ambientes que exigem proteção contra elementos externos, como sujeira, poeira, detritos voadores, produtos químicos e calor excessivo. Além disso, a construção modular das esteiras de polímero permite uma fácil adaptação a diferentes tipos de movimentos e comprimentos de instalação, garantindo uma operação suave em uma variedade de condições.
Exemplos de aplicações
Indústria automotiva:

Utilizadas em linhas de montagem e sistemas de transporte, ou até mesmo nos eixos dos robôs as esteiras de polímero protegem cabos e mangueiras de maneira eficiente e segura, mesmo em ambientes altamente dinâmicos.
Tratamento de Água e Esgoto: A resistência à corrosão torna as esteiras de polímero ideais para ambientes úmidos e agressivos, onde produtos metálicos rapidamente se deteriorariam.
Sistemas de energia renovável:
Em instalações de energia solar e eólica, onde a exposição a elementos ambientais é constante, as esteiras de polímero oferecem durabilidade e resistência superiores.
Robótica e automação:

A flexibilidade e a capacidade de suportar movimentos complexos tornam as esteiras de polímero uma escolha excelente para robôs industriais e sistemas de automação.
Conclusão
Nossa equipe está orgulhosa de desafiar paradigmas e demonstrar que as esteiras de polímero são uma escolha inteligente para aplicações industriais. A combinação de leveza, resistência à corrosão, durabilidade, e versatilidade faz delas uma solução superior em muitos casos. Para mais informações, visite nosso site: https://www.igus.com.br/info/esteiras-porta-cabos