Qual tipo de sistema de fornecimento de energia devo usar nos sistemas Top Drive?
Rebeca Tarragô | 28th julho 2020
O setor de petróleo e gás não é fácil, especialmente na área de produção e perfuração, o chamado upstream. Atualmente, impulsionadas pelo preço do petróleo, as usinas e estações precisam trabalhar de maneira cada vez mais eficiente para sobreviver no mercado.
Muitos dos sistemas utilizados atualmente não são ou são apenas semi-automatizados. Com esses sistemas, a eficiência depende do pessoal e dos baixos custos de operação. Por outro lado, a automação também está entrando no mercado de petróleo e gás. Novos sistemas estão chegando ao mercado e podem ser operados de forma totalmente automática – os sistemas do futuro (Rig of the future). Esses sistemas são muito mais complexos e mais caros para comprar. Mas eles também trabalham muito mais rápido e são mais seguros do que seus irmãos semi-automáticos. Então o tempo é o critério de eficiência aqui.

O suprimento de energia no coração do sistema, o Top Drive, é crucial para sua eficiência. Para sistemas mais antigos, o gerenciamento de energia deve ser o mais fácil de se manter possível e econômico. Em novos sistemas, o suprimento de energia deve corresponder ao grau de automação do sistema, com base no fator tempo. A igus possui o suprimento de energia correto para os dois tipos de sistemas.
O fornecimento de energia certo para plataformas de perfuração semiautomáticas – o e-loop!
Para uma plataforma de perfuração de petróleo clássica, existe um sistema de fornecimento de energia que é fácil de integrar e mantém os custos de manutenção (baixos) – o e-loop! . Ele é caracterizado pelos seguintes pontos:
- Fácil integração em sistemas (existentes)
- Fácil manuseio para o processo “Rig Move”
- Alta proteção do cabo graças ao corpo externo do loop e (pára-choques) e alta resistência à tração graças ao cabo de fibra de plástico no centro do e-loop
- Modularidade do sistema geral que permite uma troca rápida e fácil de todos os componentes individuais (por exemplo, linhas individuais também)
- Bloqueio de parafuso duplo de todos os elementos para alta confiabilidade operacional
- Raio de curvatura pequeno de 500 mm para minimizar colisões e obstáculos

O e-loop também é a escolha certa para sistemas que já estão em execução. Um retrofit pode minimizar os custos de manutenção e reparo. Graças ao alto nível de modularidade, é possível substituir todos os componentes, como o corpo externo do circuito eletrônico (pára-choques), assim como os cabos individualmente. Isso reduz custos e, acima de tudo, economiza tempo em manutenção e reparo. Portanto, aumenta a eficácia do sistema.
Mais informações sobre e-loop: https://www.igus.com.br/info/e-loop
O fornecimento de energia certo para as plataformas de perfuração (altamente) automatizadas – a esteira porta cabos!
Para sistemas (altamente) automatizados, nós sempre recomendamos uma solução de esteira como suprimento de energia na unidade superior ou no manipulador de tubos. Especialmente em elevadores novos, esses sistemas podem ser facilmente integrados aos sistemas. A abordagem deve ser projetar a esteira de energia com um guia de canal. Isso torna possível manter a transmissão superior com sua esteira porta cabos no mastro durante os chamados ” movimentos da sonda “. Isso permite substituir os conectores por uma caixa de derivação. Acima de tudo, isso economiza custos de investimento e, portanto, aumenta a eficiência do sistema. Além disso, o sistema, quando projetado corretamente, quase não requer manutenção. A coisa mais importante aqui são, portanto, os cabos certos, que devem ser projetados para o movimento contínuo esteira.
Mais informações sobre cabos para uso em movimento: https://www.igus.com.br/chainflex/unharnessed-cable
Se os cabos do motor (geralmente com vários núcleos) forem divididos em núcleos únicos, os custos adicionais e o raio de curvatura do sistema poderão ser significativamente minimizados.
- Uma área de trabalho clara da esteira porta cabos no sistema evita colisões com outros equipamentos
- A integração de uma calha de guia pode ser realizada sem problemas em novos elevadores
- A divisão interna estruturada das linhas aumenta a vida útil
- O sistema de acionamento e canal superior pode permanecer no sistema durante o “movimento da plataforma”
- Os conectores podem ser omitidos ao usar uma caixa de junção
- O raio de curvatura da esteira porta cabos pode ser reduzido significativamente se o cabo de alimentação for dividido em fios individuais
Assim, você pode ver que a integração de um sistema de fornecimento de energia está associada a mais esforço do que ao e-loop. No entanto, isso pode reduzir significativamente o esforço envolvido na instalação e desmontagem dos sistemas.

Mais informações sobre os sistemas de energia para os principais sistemas de acionamento: https://www.igus.com.br/info/industries-application-top-drive-system
Resumindo… qual sistema de fornecimento de energia utilizar e quando?
No fim, pode-se dizer, que ambos os sistemas de fornecimento de energia, tanto o e-loop e a esteira porta cabos, têm suas forças individuais. Portanto, faz sentido avaliar as vantagens e desvantagens de cada tipo de sistema. O e-loop mostra seus pontos fortes acima de tudo nos sistemas convencionais e já em execução (com loops de serviço). Aqui ele pode pontuar com custos de manutenção reduzidos. A esteira porta cabos faz mais sentido para novos elevadores e sistemas altamente automatizados. Acima é possível ver algumas das vantagens, diminuindo os tempos de montagem e desmontagem dos sistemas. Qualquer que seja o tipo de sistema que você tenha, teremos o maior prazer em ajudá-lo a fazer a escolha certa e também em ajudá-lo a integrá-lo ao seu sistema.
Você também sabia que agora também oferecemos nossos sistemas de fornecimento de energia para os principais sistemas de acionamento com os conectores adequados como uma solução plug & play ? Dê uma olhada no nosso site: https://www.igus.com.br/info/n20-heavy-duty-harnessing .