Quanto custa o desgaste em ambientes severos como mineração e siderurgia?
Miriam Araldi | 9th março 2026
Mineração e siderurgia estão entre os ambientes industriais mais exigentes do mundo. Poeira abrasiva, vibração constante, cargas elevadas, temperaturas extremas e operação contínua criam condições onde praticamente todos os componentes estão sujeitos a desgaste acelerado. 🏭⚙️

Nesse cenário, o desgaste não é apenas inevitável, ele faz parte do processo. A verdadeira questão para gestores de manutenção, engenharia e confiabilidade não é se o desgaste vai acontecer, mas quanto ele pode custar ao longo do tempo.
E muitas vezes, esse custo é muito maior do que parece à primeira vista.
O custo invisível do desgaste industrial 📉

Em operações industriais pesadas, o impacto financeiro do desgaste raramente aparece de forma clara no orçamento. Ele se manifesta de maneira fragmentada em diferentes áreas da operação:
⚠️ riscos operacionais
⛔ paradas inesperadas
🔧 manutenção corretiva
🔁 retrabalho operacional
📉 perda de produtividade
⚡ aumento do consumo de energia
🔄substituição frequente de componentes
Quando todos esses fatores são somados, o impacto pode ser significativo.
Em muitas operações industriais, o custo de paradas não planejadas representa uma das maiores perdas operacionais. Estudos do setor indicam que o custo de downtime pode ser até 3 a 5 vezes maior do que o custo do componente que causou a falha.
Isso acontece porque, quando um equipamento crítico para, não é apenas uma peça que precisa ser substituída… Toda a cadeia produtiva pode ser impactada.
O efeito cascata das falhas 🔄
Em muitas plantas industriais, determinados equipamentos funcionam como gargalos do processo.
Quando um deles falha, o impacto se espalha rapidamente por toda a operação.
Esses sistemas são responsáveis por movimentar grandes volumes de material e manter o fluxo produtivo ativo.
Quando um deles para, o impacto raramente é localizado.
Equipamentos e o impacto de paradas 🏗️

Equipamentos como pontes rolantes, recuperadoras e tombadores de vagões são fundamentais para manter o fluxo produtivo em siderúrgicas e operações de mineração. Quando ocorre uma parada inesperada, o impacto financeiro pode ser significativo.
Os valores apresentados a seguir são exemplos estimados, utilizados apenas para ilustrar o impacto potencial de paradas operacionais em equipamentos críticos da siderurgia e mineração.
Pontes rolantes, responsáveis por movimentar bobinas, placas e sucata, podem transportar cerca de 500 toneladas de aço por hora. Considerando um valor médio de R$3.500 por tonelada, isso representa aproximadamente R$1,75 milhão em material movimentado por hora. Uma parada de 3 horas pode gerar impacto potencial de R$5,25 milhões no fluxo produtivo.
Recuperadoras de minério, que alimentam processos como britagem, moagem e alto-fornos, podem movimentar cerca de 5.000 toneladas por hora. Com o minério avaliado em R$500 por tonelada, o fluxo chega a R$2,5 milhões por hora. Uma interrupção de 4 horas pode representar cerca de R$10 milhões em material que deixa de ser processado.
Tombadores de vagões, responsáveis por descarregar trens com até 12 mil toneladas de minério, o fluxo pode atingir 6.000 toneladas por hora, equivalente a R$3 milhões por hora. Uma parada de 5 horas pode impactar cerca de R$15 milhões, além de causar filas de trens, atrasos no abastecimento da planta e aumento de custos logísticos.
No fim, pequenas falhas ou desgastes em componentes podem gerar efeitos em cadeia em toda a operação, afetando produção, logística e planejamento industrial.
Componentes e grades impactos
Curiosamente, muitas das paradas industriais mais caras não começam com grandes falhas estruturais.
Elas frequentemente começam com componentes relativamente simples, como:
Quando esses componentes falham em ambientes severos, eles podem provocar paradas que custam centenas de milhares ou milhões de reais.
Por isso, cada detalhe do sistema precisa ser pensado considerando:
✔️ durabilidade
✔️ confiabilidade
✔️ resistência ao desgaste
✔️ facilidade de manutenção
Engenharia pensada para ambientes severos
É justamente nesse ponto que a engenharia de componentes faz toda a diferença.
Em setores como mineração e siderurgia, cada elemento do sistema precisa suportar condições extremas como poeira abrasiva, vibração constante, cargas elevadas e operação contínua.
Soluções tradicionais muitas vezes exigem lubrificação frequente, manutenção constante ou apresentam desgaste acelerado nesses ambientes.
Por isso, cada vez mais operações industriais têm buscado tecnologias projetadas especificamente para reduzir manutenção e aumentar a confiabilidade operacional.
É nesse contexto que entram as nossas soluções, soluções em polímero de alta performance.
Esses materiais são projetados para trabalhar sem lubrificação, com alta resistência ao desgaste e baixa necessidade de manutenção, características especialmente relevantes em ambientes industriais severos.
💡Soluções para indústria siderúrgica: Soluções para siderurgias
💡Soluções para indústria de mineração: Soluções para mineração e tecnologia de manuseio de materiais

A pergunta que muitas operações começaram a fazer:
Durante muito tempo, a escolha de componentes industriais era baseada principalmente no preço inicial.💰
Hoje, cada vez mais empresas da mineração e da siderurgia passaram a olhar para outro indicador: o custo total ao longo da operação. 📊
Porque em ambientes severos, a pergunta mais importante deixou de ser: “Quanto custa o componente?”
E passou a ser: “Quanto custa quando ele falha?” ⚠️💡
Quer entender onde podem estar os gargalos na sua operação?
Nossa equipe de especialistas pode ajudar a analisar aplicações críticas e apresentar soluções projetadas para aumentar a confiabilidade e reduzir custos de manutenção.
👉 Agende uma visita técnica com os consultores da igus e descubra como aumentar a eficiência e a vida útil dos seus equipamentos: Solicite uma visita técnica