Qual a diferença de um cabo de servo e um cabo de motor?
Rebeca Tarragô | 15th junho 2022

A engenharia elétrica geralmente se preocupa e utiliza com frequência cabos de motor, assim como com cabos de servo. Mas qual é exatamente a diferença entre um cabo de servo e um cabo de motor? Posso usar um cabo servo para conectar um motor trifásico normal?
Quais são as diferenças?
O fato é que ambos os cabos são projetados para fornecer energia elétrica a um motor. Por isso, ambos os tipos de cabos têm muito em comum – como a tensão nominal de 600/1.000V.
A cor dos cabos e DESINA
A cor dos dois tipos de cabos é a primeira coisa que você nota. Enquanto os cabos do servo são geralmente laranja, os cabos do motor geralmente têm uma capa externa preta.
O background aqui é o padrão DESINA. Um padrão destinado a trazer uniformidade na engenharia mecânica. Se um cabo for fabricado de acordo com o padrão DESINA, a cor da capa externa deve ser escolhida de acordo com a função do cabo.


De acordo com a DESINA, os cabos do motor possuem uma capa externa preta. Os cabos servo DESINA possuem uma capa externa laranja pastel (RAL 2003).
A estrutura dos dois tipos de cabos
Outras diferenças podem ser encontradas no design do cabo. Os cabos servo quase sempre têm uma blindagem geral destinada a impedir a propagação de interferência magnética eletrônica. Os cabos do motor são usados sem blindagem ou com blindagem geral.
Um exame das vias dos dois cabos revela as principais diferenças. É perceptível que o cabo do motor típico consiste nas quatro vias principais para conectar as três fases e o PE. Nada mais é necessário para operar um motor trifásico.
Alguns motores trifásicos possuem uma conexão adicional para um sensor de temperatura ou um freio integrado. Estes são normalmente ligados à placa de terminais do motor através de um cabo separado.
Os servomotores geralmente são conectados através de um conector redondo. Este conector possui todos os contatos necessários para fornecer energia ao motor e para conectar sensores de temperatura e freios conforme necessário. Vários cabos não podem ser alimentados em um dos conectores redondos usados aqui. É por isso que os cabos servo possuem, além das vias principais, pares de vias blindadas que são fornecidos para controladores de temperatura ou freios. Existem cabos servo sem esses pares adicionais, mas eles tendem a ser a exceção. Isso significa que a maioria dos cabos servo tem um ou dois pares de vias.

Posso usar um cabo de motor para conectar servo motores?
A resposta é sim. Claro que é possível usar um cabo de motor para conectar servo motores. Para isso, ou o servomotor não deve ter conexão para sensores de temperatura ou freios, ou essas conexões devem ser projetadas separadamente. Em seguida, eles podem ser conectados através de um cabo de controle. Claro, um motor trifásico normal pode ser conectado através de um cabo servo e as vias desnecessárias cortadas.
Conclusão
A diferença entre um cabo de servo e um cabo de motor está principalmente no design e na cor. Os dois tipos de cabos podem ser conectados a servomotores.
Você precisa de ajuda para encontrar o cabo certo para sua aplicação? Estamos ansiosos para ouvi-lo e aconselhá-lo.
Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/chainflex-wiki