Quais cabos você precisa para aplicações robóticas? – igus Blog Brasil

Quais cabos você precisa para aplicações robóticas?

Rebeca Tarragô | 29th maio 2025

As aplicações com robôs nas linhas de produção e manufatura estão crescendo exponencialmente no mundo todo, à medida que mais empresas percebem os benefícios e as oportunidades proporcionadas pela automação.

Mas, para garantir o máximo retorno sobre o investimento, é essencial escolher os componentes certos — e isso inclui os cabos.

Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções específicas para esse mercado: os cabos CFROBOT, as esteiras triflex® R e os dresspacks completos para robôs — todos configuráveis online.

Por que você precisa de cabos especiais para robôs?

Os cabos CFROBOT fazem parte da linha de cabos chainflex®, mas talvez você esteja se perguntando: por que não posso usar cabos comuns em robôs industriais?

A resposta está nas exigências mecânicas das aplicações robóticas. Em robôs industriais, os cabos são constantemente submetidos a movimentos rápidos e torcionais — e, se não forem projetados para isso, podem falhar. Uma falha desse tipo pode causar paradas não planejadas, gerando custos operacionais e perdas de produtividade.

É por isso que a igus oferece cabos com alta resistência à torção e, o melhor: até mesmo nossos cabos de controle sem blindagem oferecem resistência comprovada à torção!

Todos os cabos chainflex® passam por testes rigorosos no laboratório de testes da igus, onde são levados ao limite técnico para validar sua durabilidade e resistência.

Segurança dos cabos em primeiro lugar

O movimento torcional dos robôs pode gerar um estresse mecânico extremo nos cabos. Por isso, além de escolher cabos robustos, é fundamental protegê-los adequadamente. É aí que entram as esteiras triflex® R, desenvolvidas especialmente para robôs de múltiplos eixos.

As esteiras triflex® R garantem a organização dos cabos e mangueiras, além de aumentarem significativamente sua vida útil. Muitos ainda optam por mangueiras corrugadas, por serem mais baratas — mas essa escolha pode sair cara no longo prazo devido a falhas e trocas frequentes.

Se sua linha de produção depende de alta eficiência e cumprimento de metas, não há espaço para interrupções. Nesse cenário, qualidade deve vir antes da quantidade.

As esteiras triflex® R oferecem vantagens claras frente às mangueiras de proteção convencionais: raio de curvatura definido, absorção de forças de tração, e redução do desgaste dos cabos, resultando em mais produtividade e menos manutenção.

A confiança da igus em seus produtos é tão grande que oferecemos garantia de até 4 anos — que pode ser configurada online com nossas ferramentas digitais.

Que tipos de cabos a igus oferece?

A linha de cabos chainflex® da igus é ampla e atende às mais diversas demandas industriais. Entre eles estão:

Todos com vida útil garantida de até 4 anos, mesmo em aplicações com alto esforço mecânico e movimento constante.

Exemplo prático: aplicação ANYBRID

A empresa de moldagem por injeção ANYBRID precisava garantir segurança operacional completa ao utilizar linhas hidráulicas e mangueiras de água quente próximas aos cabos elétricos em seu robô de 6 eixos. Para isso, utilizaram os modelos TRLF.100.145.0 e TRCF.100.145.0, que permitem o roteamento separado dos cabos e linhas. Isso garantiu maior organização e segurança na operação contínua do robô.

Conclusão: qualidade para produtividade de longo prazo

Automação exige planejamento e investimento inteligente. Utilizar componentes confiáveis, como os cabos CFROBOT e as esteiras triflex® R, significa menos paradas, menos manutenção e mais produtividade.

Mesmo para empresas que estão dando os primeiros passos na automação, a igus oferece soluções de baixo custo e fáceis de implementar — o primeiro passo para explorar todo o potencial da Indústria 4.0.

Conheça nossa linha de cabos completas, acesse aqui: https://www.igus.com.br/info/flexible-cables-chainflex-overview

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.