Principais falhas de rolamentos metálicos e suas causas
Rebeca Tarragô | 7th novembro 2022

Existem inúmeras razões pelas quais falhas em mancais e rolamentos podem ocorrer em aplicações; corrosão, falta de lubrificação, desalinhamento, instalação incorreta e desgaste são alguns tipos de motivos de falhas que podemos citar… Dependendo de onde os rolamentos estão na aplicação, determinará ao que eles estão expostos e, portanto, o que pode causar falhas…
Compreender todas essas possibilidades de falhas, permite verificar possíveis ações de preventivas, corretivas e até mesmo explorar novas possibilidades para otimizar as aplicações e evitar possíveis paradas não planejadas que podem impactar na produtividade. Vamos ver aqui algumas falhas que geralmente ocorrem em rolamentos e mancais metálicos e como as rótulas de substituição em polímero de engenharia podem ajudar a resolver esses problemas:
Falta ou lubrificação incorreta

Lubrificação é uma palavra muito usada no mundo da engenharia. Pode ser um atributo positivo e negativo em uma máquina. Mas é necessário? Nem sempre.
Isso pode causar problemas com o entupimento de máquinas e sujeira e poeira. Isso pode causar quebras e falhas nos rolamentos. Às vezes, se as peças não forem lubrificadas, isso também pode causar problemas. Componentes de metal requerem lubrificação para evitar que travem. É aí que os produtos igus® se destacam.
Instalação incorreta
A beleza das rótulas esféricas igubal® é que elas são simples de instalar e podem substituir igualmente esses componentes feitos em metal. Essas rótulas autocompensantes não sofrem com erros de desalinhamento. A inserção da rótula no centro do alojamento permite que o eixo tenha um grau de liberdade e evita que os eixos grudem. Não usar lubrificação significa que não há graxa ou óleo, tornando a peça muito mais limpa que as versões metálicas e não há corrosão! Existem muitas indústrias em que esses mancais podem ser usados, como:

- Alimentos & Bebidas
- Processamento de madeira
- Fabricação de tijolos/Cerâmicas
- Fabricação e movimentação de vidros
- Agrícola
Garantir que os mancais sejam instalados corretamente é crucial, caso contrário você pode estar sujeito a avarias e falhas nos rolamentos.
Desgaste
Com peças metálicas, podem desgastar-se facilmente. No entanto, com polímeros autolubrificantes, o desgaste é mínimo em comparação. Essa corrosão pode ser fatal para as máquinas e, mais uma vez, causar avarias dispendiosas. Com as rótulas de substituição igus® igubal®, você pode calcular a vida útil do mancal, o que significa que saberá quando ele precisa ser substituído antes que qualquer tipo de falha possa vir à acontecer. Com os produtos de polímero igubal®, a vida útil tende a ser até 8 vezes mais longa que o de uma versão metálica. Também temos peças igubal® inteligentes da indústria 4.0 , comunicando-se com o painel de controle para informar sobre qualquer desgaste antes que se torne prejudicial e custoso.
Como a igus® pode ajudar na falha de rótulas e mancais?

As rótulas autocompensantes igubal® são projetadas com nossos materiais poliméricos compostos de alta engenharia que consistem em polímeros de base para resistência ao desgaste, fibras de reforço para altas forças e lubrificantes sólidos para uma operação suave e livre de manutenção. Eles não são apenas insensíveis à sujeira e poeira, mas também são resistentes à corrosão. Eles podem suportar cargas de choque, impacto e diferentes velocidades. Quando você olha para as propriedades, fica claro por que elas estão substituindo suas contrapartes de metal todos os dias e cada vez mais!

Se você precisar de mais motivos para usar uma rótula esférica de polímero em vez de um de metal, outra característica importante desta linha é que os mancais autocompensantes igubal® são até 80% mais leves que o aço e muito mais silenciosos. Ao mudar para um mancal feito de polímero, você pode reduzir seus custos gerais em 40% sem sacrificar a qualidade! Além disso, como acontece com todos os produtos igus® , você tem a capacidade de calcular a vida útil esperada do seu igubal® ANTES de ser instalado. Isso permite a flexibilidade e a segurança de saber que você pode realizar os procedimentos de manutenção em sua máquina quando for conveniente para você e não quando for prejudicial!

Seja sustentável e substitua seu rolamento metálico por um mancal igubal®!
As rótulas e mancais da linha igubal® são mais sustentáveis do que as versões metálicas.
Fatos importantes para versões de metal:
- 22,7 milhões de toneladas de óleo lubrificante contaminam o meio ambiente todos os anos.
- 75% mais peso para as versões metálicas o que leva a um maior consumo de energia e desgaste das peças.
- Bilhões de horas de inatividade devido à má lubrificação.
Agora vamos olhar para os fatos igubal®:
- 40% de redução de custos.
- 80% mais leves
- 100% livres de lubrificação.
Leia mais blogs sobre os produtos igus® igubal® aqui
Se você tiver um rolamento metálico, fale conosco sobre a substituição por um igubal®. Economize tempo e dinheiro, ajude o planeta e evite falhas! É só ganho!