Por que escolher as guias lineares drylin® da igus®?
Rebeca Tarragô | 18th agosto 2021
As guias lineares são equipamentos mecânicos desenvolvidos para utilização na indústria em diversas máquinas e equipamentos. Elas geralmente são compostas por um trilho onde se movimentam um ou mais carrinhos ou também conhecidos, patins. Elas geram a movimentação por conta dos rolamentos/buchas que vão dentro dos carrinhos.
Trouxemos aqui um guia rápido com motivos bem claros, do porque as guias lineares da linha drylin (dry = seco, lin = linear). Como o próprio nome já sugere a operação à seco é um dos principais diferenciais dos produtos igus.
A composição do material

Durante a operação dos rolamentos convencionais, lubrificantes como graxas, são normalmente aplicados para reduzir o atrito e minimizar o desgaste. No entanto, os produtos em polímero da igus® contêm lubrificantes sólidos como partículas em sua composição que são liberadas em pequenas quantidades durante o movimento. Como resultado, todos as buchas da igus® não requerem lubrificação externa, o que elimina a manutenção e reduz os custos.
Design
Além de sua composição material, o design das buchas lineares de plástico também as torna únicas. Esses mancais podem parecer enganosamente simples, mas na verdade, não são. A peça tem uma fenda longitudinal que permite fácil instalação em um carrinho ou alojamento sem o uso de qualquer ferramenta; isso também é conhecido como “slip-fit”.

As ranhuras patenteadas na bucha linear servem para duas finalidades. Primeiro, se a expansão térmica ocorre, as ranhuras se dilatam longe do eixo, o que impede a bucha de travar. Em segundo lugar, em ambientes especialmente agressivos, esses espaços/ranhuras atuam como canais de sujeira, onde os detritos podem passar facilmente pelo sistema da bucha sem travar e causar paradas não planejadas.
Operação limpa e silenciosa
Esses elementos por utilizarem o conceito de deslizar ao invés de rolar (quando comparado aos rolamentos de esferas metálicas recirculantes) são livres de ruídos. Eles garantem que os elementos das máquinas possam ser movimentados ao longo de um eixo ou guia de perfil de forma silenciosa e com pouco atrito.
Por serem feitos de polímeros de alto desempenho eles têm em média uma emissão de ruído de 20 dB e são, assim, cerca de quatro vezes mais silenciosos que rolamentos lineares equivalentes de metal.
Soluções robustas e de vida útil longa
Aqui entra um ponto interessante… por possuírem as buchas deslizantes em polímero, muitas pessoas pensam que a solução “não vai aguentar”, e é aí que os plásticos de engenharia da igus quebram paradigmas! Os sistemas de rolamentos lineares drylin® são robustos sob muitas condições de uso: eles resistem a sujeira, umidade e líquidos, temperaturas altas e baixas, vibrações severas e fortes impactos e pancadas.
São especialmente resistentes ao desgaste e duráveis… Eles continuam operando tranquilamente mesmo quando sujeitos à altas cargas mecânicas
Redução de custos e redução de manutenção
Como visto em pontos anteriores, diversos fatores contribuem para as economias citadas acima. Todos os sistemas de buchas lineares drylin® operam sem nenhuma lubrificação externa como óleo ou graxa e são, assim, são extremamente limpos. Eles eliminam a necessidade de lubrificação constante e as paradas para manutenção frequentes. Reduzindo o tempo de paradas e inatividade das máquinas, consequentemente, aumentando a produtividade.

Principais diferenciais das guias lineares drylin® resumidos:
- Até 40% mais econômica que guias de rolamentos de esferas recirculantes
- 100% livres de manutenção e lubrificação
- Resistentes à corrosão e higiênicas
- Resistentes ao desgaste
- Resistentes a sujeira, pó e umidade
- Operação extremamente silenciosa
- Sustentáveis
- Vida útil calculável e previsível de acordo com a sua aplicação
Assista o vídeo e veja você mesmo:
Hoje em dia, as vantagens das guias lineares drylin, abriram espaço para diversas aplicações sensíveis, que exigiam componentes mais resistentes e duradouros em ambientes exigentes. Elas garantem confiabilidade em aplicações com velocidades elevadas, de forma muito silenciosa. Podem ser empregadas em ambientes que exigem alto nível de higiene, como na indústria alimentícia, de bebidas, embalagem ou médica e também sob diversas temperaturas.
Se quiser saber mais sobre a diferença entre as guias lineares drylin, com buchas em polímero versus o funcionamento dos rolamentos de esferas, acesse: https://www.igus.com.br/info/linear-guides-plastic-vs-metal
Para contato com a igus mande um e-mail para: marketing@igus.com.br ou via Whatsapp através do número (11) 94495-8828