Por que a resistência ao desgaste é importante para a impressão 3D?
Miriam Araldi | 4th agosto 2022

O que significa “resistência ao desgaste” para componentes mecânicos?
A resistência ao desgaste é a capacidade de um material de resistir à abrasão em vários estados de carga diferentes. Tomemos o caso clássico de um mancal ou uma bucha: um eixo gira ou desliza no mancal sob uma determinada carga e a uma determinada velocidade. Desgaste na superfície de contato, neste caso, significa um aumento no diâmetro do rolamento, a criação de resíduos e outros efeitos indesejáveis que acabam causando a falha do rolamento e, portanto, da máquina. Mas também pode causar desgaste no eixo, que geralmente é mais difícil e caro de reparar ou substituir do que o rolamento.
Por que a resistência também é importante para a impressão 3D?

Como a impressão 3D passou a ser usada não apenas para a construção de protótipos, mas também para a fabricação de peças de aplicação final em aplicações industriais, os materiais de impressão 3D devem apresentar as mesmas propriedades que os materiais que foram usados anteriormente para a tecnologia de fabricação convencional. Isso se aplica a todas as propriedades do material: mecânica, térmica, elétrica, etc. Por isso, a resistência ao desgaste e o coeficiente de atrito são as propriedades mais importantes nos componentes igus, e isso permanece válido para a seleção de materiais de impressão 3D.
Quais as vantagens?
Muitos ramos da indústria utilizam materiais iglidur – seja para melhorar um aspecto tecnológico de uma aplicação (reduzir o esforço de manutenção eliminando a necessidade de lubrificação regular, por exemplo) ou para reduzir os custos de produção em série (ou, idealmente, ambos). As principais indústrias são as indústrias automotiva, alimentícia e de embalagens. Mas como quase todas as máquinas podem ser melhoradas com componentes resistentes ao desgaste e a igus desenvolve regularmente novos materiais para requisitos especiais (ESD, grau alimentício, retardante de chama, etc.), cada vez mais indústrias estão descobrindo os benefícios dos Polímeros na Manufatura Aditiva. Por exemplo, os filamentos iglidur são usados em todas as indústrias para produção de protótipos e/ou pequenos lotes.
O longo caminho para um excelente coeficiente de desgaste – Como funciona?
A igus opera um grande laboratório com equipamentos especiais para medir todas as propriedades prometidas de peças moldadas por injeção, estoque de barras e material de impressão 3D. Testes de longa duração em equipamentos especiais são usados para determinar o desgaste, reproduzindo os cenários de carga descritos acima (pressão, velocidade, temperatura, etc.). Também testamos os materiais iglidur para vários materiais de parceiros diferentes – vários tipos de aço, alumínio, polímero e cerâmica.

iglidur I3
O material iglidur® I3-PL, especialmente desenvolvido para a sinterização a laser, provou que possui uma resistência ao atrito no mínimo 3 vezes maior que materiais convencionais para a sinterização a laser durante testes tribológicos no laboratório de testes da igus®. Isto significa que o grau de liberdade de projeto quanto a peças resistentes ao desgaste foi novamente aumentado.
Como os materiais e produtos de impressão 3D da igus podem ser “livres de lubrificantes”?
A incorporação de lubrificantes sólidos no polímero elimina a necessidade de lubrificação adicional. Isso oferece uma série de vantagens, como menor desgaste, melhores propriedades de deslizamento, custos de manutenção muito reduzidos e máquinas mais limpas.
Saiba mais sobre os serviços e materiais de impressão: https://www.igus.com.br/info/3d-printing-overview
Fale conosco: marketing@igus.com.br