Perfeição
hjansen | 2nd abril 2014
Cercados por árvores florescendo, dezenas de clientes tiveram a oportunidade de dar uma olhada mais afundo nos nossos produtos para suas aplicações.


O Sr. Wei foi um deles. Ele está trabalhando no departamento de design do maior fabricante de maquinas agrícolas da China. Como ele é um especialista em tratores, ele já está familiarizado com os produtos da igus®. “Nós estamos utilizando igus® em várias aplicações”, disse o Sr. Wei. “Por exemplo: para escada, janela, dobradiças da porta e no motor diesel.”. Ele utiliza as buchas iglidur® sempre que possível. E sua conclusão foi: “Os produtos da igus® são de alta qualidade.”. Ele sabe o que está dizendo. Quando ele estudou engenharia na Alemanha, ele teve contato com produtos de alta qualidade. E durante os seus estudos, ele também aprendeu a falar Alemão, confira no vídeo abaixo:
Algumas das coisas que vem em mente quando se pensa na China, são suas tradições e suas origens há milhares de anos. E algumas tradições famosas, são os monges Shaolin. Além da forte ligação com o budismo, eles são conhecidos pelo Kung Fu.


Os monges Shaolin tem um único mosteiro localizado na China. E com estudos recentes, foi descoberto que a origem deste mosteiro é de 477 a.C.

Não há evidencias de quando os monges budistas começaram a praticar Kung Fu. Algumas fontes afirmam que já em 600 a.C, o mosteiro enviou treze monges para apoiar o imperador na guerra.
Cemitério no mosteiro. Quanto mais alta a estrutura, maior a importância do Shaolin.
Após o mosteiro ter sido destruído durante a revolução cultural nos anos 60, o mosteiro foi reconstruído na década de noventa e abriu suas portas para os visitantes.
Há uma grande discussão com a ordem dos monges, sobre qual a politica que eles deveriam seguir. Pois o reitor comercializou altamente as tradições. Por exemplo, há muitos monges em turnê mundial com shows em Las Vegas e em outras partes do mundo. Há uma versão chinesa do KFC no templo e monges fazendo shows de graça.

Eu também tive esta impressão da comercialização. Eu não acreditava como um local com uma historia milenar, poderia ficar tão comercializado (os nossos colegas chineses tiveram a mesma impressão). Outro exemplo, até mesmo os funcionários que vendiam tickets, estava vestido de “monges”.

Mesmo assim, as habilidades de luta dos monges são incríveis. Vinte escolas próximas ao templo estão ensinando o Kung Fu Shaolin.

Uma destas escolas abriu as suas portas, e receberam a nossa turnê.

Tanto a igus® e os futuros monges Shaolin estão procurando por perfeição. Então, era natural que houvesse este encontro. Dê uma olhada abaixo o que aconteceu quando, os nossos monges e o carro iglidur® se encontraram:
Outra tradição chinesa que certamente não tem 1.500 anos (eu não tenho certeza disso, é apenas um chute) são os grupos de dança na rua. Toda manhã ou fim de tarde as pessoas se reúnem em praças (principalmente em cidades do interior da China, com cerca de três ou quatro milhões de habitantes) e praticam danças. Pode ser sozinho(a) ou com algum amigo(a).
Enquanto os mais velhos estão dançando, os jovens estão em uma KTV. KTV é basicamente um karaokê. Aonde invés de cantar em frente de um bar todo, aqui você aluga um quarto para seus amigos, com uma televisão, uma caixa de musica e dois microfones. Pelo menos aqui, a vergonha fica entre seus amigos, e não em um bar inteiro.

Isso é tudo por hoje.
Deixo vocês informados.
Sasha.