Os principais desafios da eletrificação de guindastes e pontes rolantes e como resolvê-los – igus Blog Brasil

Os principais desafios da eletrificação de guindastes e pontes rolantes e como resolvê-los

Rebeca Tarragô | 20th fevereiro 2025

A eletrificação de guindastes e pontes rolantes é um aspecto crítico para garantir a operação segura, eficiente e confiável desses equipamentos em ambientes industriais e portuários. Entre as opções mais comuns para a gestão de cabos nesses sistemas está o sistema festoon, amplamente utilizado há décadas. No entanto, esse sistema apresenta desafios significativos que podem comprometer a produtividade e a segurança da operação.

Os desafios do sistema festoon

1. Manutenção frequente e risco de falhas

Os sistemas festoon são compostos por cabos e mangueiras suspensos em carrinhos que se movem ao longo de trilhos. Com o tempo, esses componentes sofrem desgaste devido ao acúmulo de sujeira, vibração e atrito mecânico, resultando em falhas e necessidade de manutenção frequente. A exposição dos cabos também os torna suscetíveis a danos mecânicos e condições climáticas adversas, o que pode levar a paradas inesperadas.

2. Espaço e interferências na operação

Os sistemas festoon exigem uma estrutura considerável para suporte dos trilhos e carrinhos, ocupando espaço significativo na instalação. Além disso, o movimento dos cabos pode gerar emaranhamentos e desalinhamentos, interferindo no funcionamento do equipamento e aumentando o tempo de inatividade.

3. Desgaste dos cabos e risco de falhas elétricas

O constante movimento dos cabos no sistema festoon pode causar torção e fadiga, reduzindo sua vida útil e aumentando o risco de falhas elétricas. Isso representa um risco tanto para a operação quanto para a segurança dos trabalhadores, especialmente em aplicações de alta demanda como portos e indústrias pesadas.

Como resolver esses desafios com sistemas de esteiras porta cabos

Uma alternativa inovadora para substituir o sistema festoon é a utilização de esteiras porta cabos, uma solução moderna que elimina muitas das desvantagens dos sistemas tradicionais. Entre os principais benefícios estão:

1. Maior vida útil e menor necessidade de manutenção

As esteiras porta cabos protegem os cabos contra desgaste mecânico e influências externas, garantindo uma maior durabilidade e reduzindo significativamente os custos e a frequência da manutenção.

2. Otimização de espaço e operação mais eficiente

Diferente do festoon, as esteiras porta cabos permitem um percurso controlado e compacto dos cabos, reduzindo interferências na operação e liberando espaço na instalação.

3. Maior segurança e confiabilidade

Com um sistema fechado e organizado, as esteiras porta cabos evitam emaranhamentos e reduzem a possibilidade de falhas elétricas, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e confiável.

Conclusão

A eletrificação de guindastes e pontes rolantes enfrenta desafios que podem impactar diretamente a produtividade e a segurança das operações. Embora o sistema festoon seja uma solução tradicional, suas limitações tornam essencial considerar alternativas mais eficientes. As esteiras porta cabos oferecem uma solução superior, proporcionando maior durabilidade, segurança e eficiência operacional, tornando-se a escolha ideal para modernizar sistemas de movimentação de cargas em diversos setores.

Para saber mais sobre essa substituição, assista o vídeo abaixo e acesse o site à seguir:
https://www.igus.com.br/info/industria-substitua-sistemas-festoon

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.