O que seria torção? E qual o cabo ideal para esse tipo de movimento?
Rebeca Tarragô | 18th abril 2019

Pode parecer estranho, mas na verdade é bem simples, é sobre a rotação. Para ser precisa, sobre a torção. Imagine um braço robótico, por exemplo na indústria automotiva. O braço se move em todas as direções e possivelmente até em seu próprio eixo. Para este movimento e para sua tarefa ele precisa de energia, dados, as vezes também de óleo hidráulico e ar comprimido.
Os cabos que entregam tudo isso estão ao longo do braço robótico, dentro ou fora, e devem participar desses movimentos. Estamos falando de até +/- 360°, já que forças enormes atuam nas linhas.
Qual o cabo igus ideal para esse tipo de movimento?
CFROBOT8.PLUS – rotacional até ± 360° por metro
Extremamente rotativo
Para ter essa rotação e aguentar a carga/peso da aplicação, a igus desenvolveu o cabo de bus CFROBOT8.PLUS. O novo cabo de dados para movimentação nesse tipo de aplicações, e isso significa não apenas em robôs, mas também em máquinas-ferramentas e outros… Esse tipo de cabo é extremamente rotativo e flexível.
O diferencial: Embora o trabalho exercido sobre esse tipo de cabo e a aplicação altamente exigente, essa linha te cabos tem a mesma garantia que um cabo chainflex ‘normal’ – que é de 36 meses. Por que isso é especial? Cabos altamente rotacionais também são fabricados por outros fabricantes. Mas ninguém faz uma confirmação exata sobre quanto tempo o cabo vai durar na aplicação e ainda oferece uma garantia. Com a linha chainflex, a calculadora de vida útil sabe exatamente quanto tempo esse cabo vai durar e quando pode ser necessário alterá-lo ou realizar uma manutenção preventiva. Os cabos de outros fabricantes podem levar à perda de dados inesperadamente, o que afeta o desempenho e a vida útil da máquina, além das paradas não planejadas nas linhas de produção.
Mais informações podem ser encontradas na página do produto:
https://www.igus.com.br/product/17791