O que são os raios de curvatura e raios de curvatura mínimos?
Rebeca Tarragô | 29th novembro 2022

O raio de curvatura é o raio em que um cabo pode ser dobrado sem ser danificado (incluindo dobras). Quanto menor o raio, maior a resistência mecânica necessária do material. Uma pergunta frequente neste contexto é: quanto podemos dobrar um cabo sem o danificar ou prejudicar o seu funcionamento? A resposta depende principalmente do cabo particular em questão. Existem diversos padrões industriais, tais como IEEE 1185, ICEA S-75-381, ICEA S-66-524 ou ICEA S-68-516, que indicam raios de curvatura mínimos para muitos tipos de cabos diferentes.
Ao escolher cabos e esteiras porta cabos, tenha em atenção o raio de curvatura mínimo
O raio de curvatura mínimo é o raio abaixo do qual um objeto não pode ser dobrado. Em muitas instalações são utilizadas esteiras porta cabos, por isso, coloca-se a questão: como selecionamos o raio de curvatura de um cabo ou de uma esteira porta cabos?
Ao selecionar um sistema de gestão de cabos, existem várias formas de prolongar a vida útil do cabo. Um dos fatores mais importantes é a seleção do raio de curvatura certo para a esteira porta cabos. É importante que o raio (exceto, talvez, em aplicações com espaço limitado) seja superior ao raio de curvatura mínimo recomendado dos cabos. Um dos fatores chave para uma elevada vida útil e confiabilidade operacional consiste em escolher o raio certo para a esteira porta cabos. Todas as esteiras porta cabos apresentam vários raios de curvatura disponíveis e cada fabricante propõe um raio de curvatura mínimo. O raio escolhido para a esteira porta cabos depende do cabo com o diâmetro maior.

Regras e recomendações gerais para a seleção do raio
Não exceda o raio mínimo recomendado pelo fabricante – mas um raio maior é o ideal. Basicamente, os cabos com especificações flexíveis que estão em movimento têm que ter suporte, para que os pontos de ligação não sejam sujeitos a esforço mecânico e seja evitada uma curva apertada. Se isso for implementado com um loop, o cabo deverá apresentar um raio de curvatura de, pelo menos, 10 vezes o diâmetro do cabo. Quanto maior for o raio, menos pressão é exercida nas vias, garantindo uma maior vida útil. É de salientar que o raio de curvatura mínimo baseia-se parcialmente em uma gama de temperaturas para a curvatura. É necessário ter especial atenção se a temperatura ambiente atingir ou exceder esta temperatura para o cabo.
Isso aplica-se particularmente a aplicações criogênicas, nas quais cabos termoplásticos tendem a enrijecer quando são expostos ao frio. Os cabos rígidos podem aumentar o raio da esteira porta cabos e causar erros mecânicos. Recomenda-se a utilização de um cabo com revestimento em PUR ou TPE a baixas temperaturas e/ou o pedido de recomendações quanto aos raios de curvatura ao fabricante. Em aplicações com espaço limitado, o raio da esteira porta cabos tem que ser inferior ao raio de curvatura mínimo recomendado para o conjunto de cabos. Isto não é o ideal, mas se não puder ser evitado, devem ser utilizados cabos desenvolvidos especialmente para instalações com raio de curvatura reduzido. A gama chainflex da igus inclui cabos de controle com capacidade de carga, cabos de servo e cabos de motor ou cabos para robôs, assim como cabos de encoder, cabos de bus e cabos de dados, que podem ser utilizados com segurança em ambientes exigentes e distinguem-se pela sua elevada vida útil.

Raios de curvatura de cabos inferiores a 4xd. Os usuários de esteiras porta cabos muito pequenas, com raios de curvatura muito estreitos, deparavam-se muitas vezes, no passado, com a procura de um cabo adequado para números de cursos muito elevados. Com raios de curvatura inferiores a 5xd, o cobre atinge rapidamente os seus limites físicos, o que exigia a procura de materiais de condutores substitutos adequados ou superestruturas de condutores fundamentalmente diferentes. Aqui são utilizadas ligas. Embora tenham excelentes especificações mecânicas, em comparação com o cobre, apresentam uma condutividade reduzida. O diâmetro do condutor da liga é um pouco maior.
Cabos com raio de curvatura pequeno
As aplicações dinâmicas com raios de curvatura reduzidos podem fazer com que os condutores de cobre de cabos convencionais atinjam rapidamente os seus limites de esforço mecânico. Especialmente em áreas de aplicação que apresentam um espaço de instalação pequeno, mas exigem um elevado número de cursos, os cabos especiais da igus proporcionam uma maior segurança operacional.
Para além de um fio trançado em um desenho muito resistente à flexão, são utilizados materiais de revestimento muito robustos e resistentes ao desgaste, o que aumenta a flexibilidade do cabo. Graças aos muitos anos de experiências no seu próprio laboratório de testes, a igus também consegue garantir uma elevada vida útil e confiabilidade de planejamento em esteiras porta cabos para os cabos chainflex com os raios de curvatura menor.

Onde são utilizados cabos com um raio de curvatura reduzido?
São diversas as áreas de aplicação de cabos com raios de curvatura reduzidos. Estes são particularmente necessários em aplicações nas quais têm de ser realizados movimentos flexíveis e dinâmicos no menor espaço de instalação possível. Por exemplo, são utilizados na indústria de semicondutores e montagem, na automação, assim como nos setores automóvel e bancário. Surgem novas possibilidades de aplicação em portas automáticas de veículos e trem, assim como em máquinas de venda automática de alimentos e na indústria de embalagem.

Raios de curvatura de cabos inferiores a 4xd
Os usuários de esteiras porta cabos muito pequenas, com raios de curvatura geralmente muito estreitos deparavam-se muitas vezes, no passado, com a procura de um cabo adequado para números de cursos muito elevados. Com raios de curvatura inferiores a 5xd, o cobre atinge rapidamente os seus limites físicos, o que exigia a procura de materiais de condutores substitutos adequados ou superestruturas de condutores fundamentalmente diferentes. Aqui são utilizadas ligas. Embora tenham excelentes especificações mecânicas, em comparação com o cobre, apresentam uma condutividade reduzida. O diâmetro do condutor a é um pouco maior.
Venha saber mais sobre nossos cabos chainflex®!