O que são cabos de fibra ótica e onde são utilizados?
Rebeca Tarragô | 9th novembro 2020
A maioria de nós conhece o termo “cabo de fibra ótica” também com o nome de cabo de fibra de vidro. Esse tema está muito presente entre nós porque o conhecemos pela mídia. Quase diariamente, estamos literalmente “conectados” a ele. Há muitos anos, os cabos de fibra ótica fornecem uma transmissão rápida e de boa qualidade pela Internet. Não só em casa, mas também na indústria.
Frequentemente, temos a imagem de um pequeno canteiro de obras com um grande tambor para cabos em nossas mentes, onde o cabo de fibra ótica está sendo instalado. Especialmente para comprimentos de cabo longos, os cabos de fibra ótica oferecem imensas vantagens sobre um condutor de cobre. Nossos clientes costumam perguntar as situações em que recomendamos um cabo de fibra ótica. Trouxemos algumas respostas nos próximos parágrafos…

O que é um cabo de fibra óptica?
Um cabo de fibra ótica – abreviado como FOC – consiste em fibras que podem transmitir luz. O “condutor” consiste em vidro de quartzo ou plástico. Ele transmite a luz. Para isso, os impulsos elétricos são convertidos em pulso de luz e transmitidos via cabo por uma fonte de luz. O feixe de luz é refletido e transmitido dentro das fibras. Como resultado, também é possível transmitir sinais a longa distância. O cabo de fibra ótica transmite os dados usando um sinal de luz. A transmissão de energia elétrica também é possível se utilizado vias de cobre junto com as fibras de vidro, mas geralmente é a exceção.

Vantagens sobre o cobre
Agora sabemos o que é um cabo de fibra ótica, mas quais são as vantagens em relação a um condutor de cobre? Vamos examinar mais de perto as quatro vantagens principais… Especialmente em comprimentos longos de transmissão e volumes de dados, os cabos de fibra ótica demonstram claramente suas vantagens sobre os condutores de cobre.
Baixa atenuação de sinal e altas taxas de transmissão
Ao contrário de um condutor de cobre, a transmissão de um cabo de fibra ótica ocorre com luz e não com corrente elétrica. A transmissão ótica resulta em valores de atenuação mais baixos. Em contraste com os condutores de cobre, eles resultam em uma perda de sinal menor em longas distâncias. Frequências mais altas e, portanto, taxas de transmissão mais altas também podem ser transmitidas por meio das fibras do cabo de fibra ótica. Este é também o motivo pelo qual os cabos de fibra ótica são usados na engenharia de comunicações e para nossa conexão com a Internet.
Compatibilidade eletromagnética e especificações mecânicas
Outra grande vantagem do cabo de fibra ótica é a sua insensibilidade a campos eletromagnéticos, a compatibilidade eletromagnética. Embora o sinal em um condutor de cobre possa ser fortemente influenciado por influências eletromagnéticas externas, o cabo de fibra ótica é completamente insensível. Isso se deve às fibras do cabo de fibra ótica. Nenhuma corrente elétrica pode fluir ou ser induzida nas fibras. Os cabos de fibra ótica podem ser facilmente colocados diretamente ao lado de outros cabos.
Como quarta vantagem, a igus desenvolveu boas especificações mecânicas para pequenos raios de curvatura e longas distâncias através de pesquisas intensivas. Essas especificações do cabo qualificam os cabos chainflex para movimentos em esteiras porta cabos de até 5xd. Dependendo da família de cabos, os cabos de fibra ótica também têm resistência à torção e são adequados para condições climáticas especiais ou, claro, para viagens longas.
Áreas de aplicação para cabos de fibra ótica chainflex
Agora ainda temos a imagem dos cabos de fibra ótica em ruas para uma conexão à Internet em nossas mentes. Mas onde são usados os nossos cabos de fibra ótica chainflex? Em toda aplicação móvel onde os cabos de fibra ótica tenham suas vantagens sobre os condutores de cobre. Isso inclui linhas de produção ou guindastes onde os sinais devem ser transmitidos por longas distâncias. Os sistemas de rede industrial, em particular, atingem rapidamente seus limites ao transmitir em longas distâncias com um condutor de cobre. Em contraste, a transmissão do sinal de rede através do cabo de fibra ótica é suave.
Oferecemos uma variedade de cabos de fibra ótica com revestimentos especiais feitos de PVC, PUR ou TPE. Além disso, nossos cabos têm uma estrutura perfeitamente combinada com vida útil garantida em aplicações de esteiras porta cabos. Seja para resistência de meios especiais, altas acelerações e velocidades ou simplesmente resistência a óleos e líquidos refrigerantes.

Conclusão
Nossos cabos de fibra ótica chainflex podem ser encontrados nas mais diversas áreas. As quatro vantagens: baixa atenuação de sinal, altas taxas de transmissão, boa compatibilidade eletromagnética e as especificações mecânicas especiais. Essas especificações levam à escolha de um cabo de fibra ótica não apenas na engenharia de comunicações, mas também na indústria. Ele fornece transmissão confiável para dados e sinais sensíveis.
Você está se perguntando se um cabo de fibra ótica é a escolha certa para sua aplicação? Teremos o maior prazer em aconselhá-lo e ajudá-lo na seleção do cabo certo para sua aplicação. Temos o prazer de lhe oferecer o cabo também como um sistema pronto para uso, já com conectores. Por favor, caso tenha interesse entre em contato conosco!
marketing@igus.com.br
(11) 3531-4470
Ou saiba mais em: http://www.igus.com.br