O que é um cabo híbrido?
Rebeca Tarragô | 21st maio 2021

Há algum tempo nós conseguimos observar uma forte tendência para cabos híbridos no campo de sistemas de servo. Devido à procura e desenvolvimento do mercado, nós estamos constantemente expandindo nosso portfólio de cabos híbridos. Essa é a única maneira que nós podemos cumprir as constantes mudanças e necessidades de nossos clientes.
Mas o que é um cabo híbrido e por quê esse tipo de cabo é realmente necessário? É exatamente isso que falaremos nessa postagem hoje!
O que é um cabo híbrido?
“Híbrido” vem do latim e significa “de duas origens”. No geral, híbrido significa a combinação de dois diferentes princípios de direção ou fontes de energia.
Ambas tecnologias em si já são consideradas soluções independentes. Mesmo assim, a combinação resulta em novas especificações.
Híbrido no dia a dia
Quando pensamos em híbridos, nós inevitavelmente pensamos em carros. Uma direção hibrida é mais atrativa, o motor de combustão é combinado com um motor elétrico. O veículo automaticamente troca entre as duas fontes de energia. Esse é um exemplo prático, um que pode ser explicado facilmente e entender os paralelos entre a tecnologia hibrida no quesito dos cabos.

Mas enfim, o que é um cabo híbrido?
Por alguns anos, essa tendência tem sido claramente observada. Cada vez mais isso leva as fabricantes e empresas à preferirem a tecnologia hibrida.
Um cabo híbrido é um cabo que é normalmente usado em sistemas “servo drive”. Ele fornece energia para o sistema enquanto envia informações para o sistema de controle.
Semelhante à unidade híbrida em um carro utilitário, que combina dois tipos diferentes de motores, o cabo híbrido combina dois tipos diferentes de cabo. Cabos híbridos são a combinação do sistema de servo e sistema de medição ou cabo de feedback para tecnologia de acionamento.

O cabo servo já é um cabo combinado, porque aqui um cabo motor é estendido por um ou dois pares de controles. Esses pares de controles são usados para operar sensores de freio ou temperatura além de alimentar o motor.

Por que cabos híbridos?
A autointitulada tecnologia de cabo simples, ou “One Cable Technology”, está ficando cada vez mais popular. Esse sistema futurista orientado não só salva tempo, como também dinheiro. Devido à combinação de dois cabos, não sóé possível que material seja economizado, mas também espaço e tempo de trabalho durante montagem e cabeamento, assim como durante a instalação.
Onde cabos híbridos são usados?
Basicamente, os cabos híbridos são usados onde os motores de servo são usados. Muitos movimentos rápidos, mas precisos requerem um cabo a prova de falhas. São inúmeras possibilidades de aplicações.
Um bom exemplo é o uso dos nossos cabos híbridos em máquinas de trabalho em madeira. Essas maquinas também trabalham em alta velocidade. Usando a mais recente tecnologia de servo, alta dinâmica em combinação com precisão posicional e feedback rápido são implementados.

Nesse exemplo de um cliente nosso, os até 50 eixos de servo usados são alimentados com energia e com sinais via chainflex® hybrid cables.
A exigência do cliente desde o início era “Nós precisamos de um cabo híbrido que garanta uma vida útil longa de serviço e confiabilidade com alta dinâmica”. Nosso cliente fornece para seus próprios clientes e tem que conhecer novos requisitos e demandas o tempo todo. A solução foi necessária para economizar custos e esforços de instalação. Nossos cabos híbridos serviram perfeitamente nessa demanda.

Ao passar no teste que realizamos juntos, nós conseguimos oferecer para nossos clientes a tecnologia do cabo híbrido tanto para aplicações com extrema demanda e garantir a vida útil.
Se você tem qualquer dúvida sobre nossos sistemas com cabos híbridos ou outros cabos para aplicações móveis, por favor não hesite em nos contatar. Nós estamos ansiosos para ajudá-los!
Acesse: https://www.igus.com.br/info/unharnessed-cables-hybrid-servo-cables-chainflex
Ou entre em contato conosco para saber mais: marketing@igus.com.br