Não tem certeza de qual cabo chainflex® escolher? Nós te ajudamos!
Miriam Araldi | 4th setembro 2023

🔸Uma vista detalhada dos tipos de cabos🔸
Os cabos flexíveis utilizados em esteiras ou em robôs devem ter propriedades especiais. Os nossos cabos foram otimizados para uma grande variedade de aplicações. A variedade de produtos chainflex® inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos para motor e para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica.
Estrutura dos cabos
7 regras básicas para um bom cabo
1. Feixes otimizados para movimento
No centro do cabo é criado um espaço livre dependendo da quantidade de núcleos e a seção transversal de cada cabo. Este núcleo deve ser preenchido, tanto quanto possível, com um elemento de fio apropriado (e não como muitas vezes com enchedores ou fios falsos consistindo de materiais residuais). Estas medidas protegerão eficientemente a estrutura entrançada e evitarão que os núcleos se desloquem para o centro do cabo.
2. Feixes otimizados para movimento
Várias séries de testes ajudaram a determinar quais combinações de diâmetro de fio, comprimento de passo e direção que otimiza a resistência à curvaturas em cabos otimizados para movimento. Apesar do fato que cabos muito flexíveis podem ser feitos usando-se fios individuais muito finos, estes têm uma forte tendência ao dobramento.
3. Isolamento dos condutores
Os materiais isolantes devem ser utilizados de forma que não ocorra aderência dentro do cabo. Além disso, o isolamento deve suportar os feixes de fios individuais do condutor. Assim, são usados em aplicações de esteiras porta cabos apenas os materiais PVC ou TPE da mais alta qualidade extrudados com alta pressão e que comprovaram sua confiabilidade em testes de milhões de quilômetros.
4. Trançamento
A estrutura trançada ou sobreposta deve ser formada em volta de um núcleo de alta resistência à tração com um comprimento de passo curto otimizado. No entanto, devido aos materiais usados no isolamento, esta estrutura trançada deve ser concebida de forma a permitir o movimento com o trançado. Devem ser usados grupos de condutores, a partir de 12 condutores.
5. Revestimento interno
É utilizado um revestimento interior extrudado e sobremoldado ao invés de um material, preenchedor ou marcador TNT de baixo custo. Isto garante que a estrutura trançada seja segurada no sentido longitudinal de forma eficiente. Além disso, a estrutura entrançada não pode se desfazer ou movimentar-se. Assim, o revestimento interior serve como uma base sólida para a blindagem.
6. Malha
A blindagem deve apresentar, no geral, uma estrutura esticada, com um ângulo de torção otimizado, sobre um revestimento interno extrudido. Tranças abertas soltas ou feixes envolvidos reduzem consideravelmente a proteção EMC e podem falhar muito rapidamente devido à ruptura do fio de blindagem. Uma blindagem trançada firmemente também tem o efeito de proteção de torção sobre a estrutura trançada.
7. Revestimento Externo
Um revestimento externo feito de PVC, PUR ou TPE pode cumprir uma ampla gama de especificações: desde resistência a raios UV, flexibilidade com baixas temperaturas, resistência a óleos até eficiência de custo. No entanto, todos devem ter o seguinte em comum: um material de revestimento deve ser altamente resistente à abrasão, sem aderir, e altamente flexível, mas mantendo a função de suporte. Além disso, todos os revestimentos externod devem ser extrudados com alta pressão (sobremoldados).
🔎 Clique a aqui e confira tudo sobre a estrutura dos cabos!
Propriedades especiais dos nossos cabos

Localizador de produtos
Encontre o cabo adequado para qualquer aplicação!
Com a pesquisa de produtos, é possível encontrar online o cabo adequado que cumpre todos os requisitos, com apenas alguns cliques, e submeter um pedido ou encomendar diretamente. No caso de soluções particularmente exigentes, pode enviar os requisitos a um técnico, que lhe proporcionará aconselhamento personalizado. Se necessário, o cabo determinado pode ser enviado diretamente para o configurador de esteiras porta cabos, que pode configurar uma esteira personalizada para este cabo. 🔎 Clique aqui e encontre o cabo adequado!
Ferramenta de cálculo de vida útil para cabos flexíveis
Com base em medições do nosso laboratório de testes, é possível calcular individualmente a vida útil prevista de cabos chainflex® para diversos tipos de cabos, dependendo da aplicação. A vida útil calculada para o cabo pretendido e os parâmetros técnicos do mesmo podem ser exportados em formato PDF e compartilhados facilmente. Clique aqui e faça o cálculo de vida útil!
Gostou? Entre em contato conosco e agende uma visita!
💻 Acesse nosso site: https://www.igus.com.br/info/visao-geral-cabos-eletricos-chainflex