Menos manutenção e mais segurança para AGVs com soluções igus
Rebeca Tarragô | 11th setembro 2023

Para garantir fluxos corretos e seguros, os AGVs devem atender aos mais rigorosos requisitos de resistência e confiabilidade. A igus desenvolveu vários componentes de motion plastics especialmente concebidos para sistemas AGV, incluindo buchas, mancais e esteiras porta cabos que proporcionam benefícios em termos de peso do veículo, manutenção reduzida e eficiência energética.
As razões do sucesso dos veículos AGV são óbvias: com estes sistemas as empresas aumentam a eficiência nos fluxos de materiais, simplificam o trabalho e podem empregar mão de obra em operações de maior valor acrescentado.

Mas para beneficiar desta tecnologia, é importante que os meios automatizados sejam confiáveis e econômicos. Com efeito, estes veículos elétricos autónomos não devem sofrer avarias na atividade diária e devem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Um verdadeiro desafio para os fabricantes, que conseguem encontrar soluções confiáveis a preços competitivos nos componentes motion plastics concebidos pela igus.
Custos de manutenção reduzidos
Com as soluções de plásticos para movimentação da igus, a resistência mecânica e a redução e economia de energia de um AGV podem ser significativamente aumentadas. As buchas feitas de tribopolímero iglidur, que já são utilizadas em muitas aplicações de AGVs (por exemplo, em dispositivos basculantes ou elevadores tipo tesoura), não necessitam de lubrificação nem de manutenção e são até 60% mais leves que as buchas metálicas. Isso permite reduzir o peso do veículo e melhorar o seu desempenho. Além disso, as buchas autolubrificantes da igus são extremamente duráveis. Fibras e materiais de preenchimento reforçam a estrutura da bucha para absorver forças e suportar cargas mais altas nas bordas.
Finalmente, os lubrificantes sólidos integrados garantem um funcionamento a seco, sem manutenção. A gama de buchas e mancais em polímero proposta pela igus para estas aplicações inclui buchas cilíndricas, lineares, de esferas, anilhas e rótulas esféricas.
Tempos de uso aumentados

Os sistemas AGVs tendem a ser muito compactos e – consequentemente – os espaços de instalação são limitados. Para guiar os cabos com segurança neste tipo de veículo, a igus oferece esteiras porta cabos com raios de curvatura muito reduzidos, como a E2 micro, concebida para espaços pequenos. Essa esteira porta cabos é particularmente leve, possui um pequeno raio de curvatura e uma altura interna de apenas 5 mm. Além disso, para oferecer um serviço completo, o catálogo da igus também inclui cabos para utilização nessas esteiras, com ou sem conector já montado. Uma gama muito ampla que inclui cabos para aplicações especiais, como a utilização a temperaturas muito baixas (até -35°C), adequados para sistemas AGV utilizados em câmaras frigoríficas.
Para garantir a fiabilidade destes sistemas, a igus realiza testes precisos no grande laboratório (3.800 m2) localizado na sede em Colônia (Alemanha) onde estão instaladas diversas bancadas de testes e uma grande infraestrutura, incluindo uma câmara climática para testes a baixas temperaturas. Graças a estas atividades de investigação e testes em condições reais, a igus consegue oferecer uma garantia de 36 meses para todos os cabos, incluindo os destinados a sistemas AGV.
Um exemplo de aplicação

A empresa Knapp Industry Solutions, fabricante do Open Shuttle, o veículo capaz de transportar autonomamente caixas entre as diversas correias transportadoras e transportadores, optou por utilizar elevadores com mesas fusos da igus com acionamento elétrico. Na verdade, o Shuttle é caracterizado por maior flexibilidade do que as soluções anteriores de automação intralogística e se adapta rapidamente às mudanças de processos.
A flexibilidade também é um requisito da prateleira rolante do veículo, que deve ser capaz de se adaptar facilmente às diferentes alturas de transferência. Para realizar este movimento, o fabricante do Shuttle confiou na robustez e leveza dos elevadores com o uso de mesas fusos drylin SLW da igus, que estão equipados com fusos de avanço e placas deslizantes em polímero isentas de manutenção, que se caracterizam pela sua resistência e vida útil longa.
Assista o vídeo abaixo e veja onde os componentes igus podem fazer a diferença em AGVs!
- Quanto custa o desgaste em ambientes severos como mineração e siderurgia?
- igus:bike no Brasil: entre indústria, natureza e inovação
- Nova fábrica de readycable no Brasil – Cabos montados com qualidade, velocidade e confiabilidade!
- Shore Power no Brasil: por que a eletrificação portuária já precisa entrar no radar dos terminais
- Tecnologias que estão redefinindo o futuro das vending machines e do varejo automatizado