Manutenção em pontes rolantes – Sistemas Festoon ou Esteiras porta cabos?
Rebeca Tarragô | 20th março 2023

Os sistemas Festoon são comumente utilizados em pontes rolantes para fornecer energia e controle aos equipamentos suspensos. Esses sistemas consistem em cabos elétricos ou pneumáticos suspensos em loops, que se movem ao longo de um trilho, fornecendo energia aos equipamentos suspensos enquanto se movem pela ponte rolante.
No entanto, os sistemas Festoon podem enfrentar vários problemas que afetam o desempenho da ponte rolante. Um dos principais problemas é o desgaste dos cabos elétricos ou pneumáticos, que podem se romper ou desgastar com o tempo de uso. Isso pode levar a interrupções na alimentação de energia e controle para os equipamentos suspensos, interrompendo a operação da ponte rolante e potencialmente causando danos aos equipamentos ou à carga suspensa.

Outro problema comum é a interferência entre os cabos Festoon e outros equipamentos da ponte rolante, como guindastes ou pórticos de carga. Isso pode levar a danos nos cabos ou nos outros equipamentos, e pode ser especialmente problemático em espaços confinados ou em pontes rolantes com várias camadas de cabos Festoon.
Além disso, os sistemas Festoon podem ser propensos a problemas de segurança se não forem instalados ou mantidos adequadamente. Os cabos suspensos podem apresentar riscos de choque elétrico ou interferir com outras áreas de trabalho, e podem ser especialmente perigosos em ambientes com alta umidade ou risco de explosão.
Para evitar esses problemas, é importante que os sistemas Festoon sejam instalados corretamente, recebam manutenção regularmente e que sejam substituídos quando necessário. Os operadores de pontes rolantes devem estar cientes dos riscos associados aos sistemas Festoon e tomar medidas para garantir a segurança dos trabalhadores e equipamentos envolvidos na operação da ponte rolante. Afinal, paradas não planejadas podem implicar em altos custos de manutenção e perda de produtividade.
As esteiras porta cabos igus® são uma alternativa aos sistemas Festoon comumente usados em pontes rolantes. Essas esteiras consistem em uma série de elos feitos em polímero, que são articulados e armazenam e conduzem cabos elétricos ou pneumáticos em seu interior. A esteira é montada ao longo do trilho da ponte rolante e movimenta-se juntamente com o equipamento suspenso, fornecendo energia e controle.

A substituição dos sistemas Festoon pelas esteiras porta cabos igus® pode trazer vários benefícios para a operação da ponte rolante. Um dos principais benefícios é a redução do desgaste dos cabos. Como as esteiras são compostas de seções articuladas (elos), os cabos são protegidos de danos causados pelo movimento constante da ponte rolante. Além disso, a vida útil dos cabos é bem maior nas esteiras porta cabos do que nos sistemas Festoon.


Outro benefício é a maior segurança operacional. Como as esteiras porta cabos igus® são montadas diretamente na ponte rolante, não há cabos suspensos que possam causar interferência ou danos aos outros equipamentos. Além disso, as esteiras são feitas de materiais de alta qualidade e resistentes a agentes corrosivos e abrasivos, o que elimina o risco de falha devido a danos externos, ou paradas não planejadas que podem implicar em perda de produtividade.
Elas também são mais fáceis de instalar e manter do que os sistemas Festoon. Como as esteiras são modulares, podem ser facilmente adicionadas ou removidas de acordo com as necessidades da ponte rolante. Além disso, as esteiras igus® requerem menos manutenção do que os sistemas Festoon, o que economiza tempo e reduz os custos de manutenção.
Em resumo, a substituição dos sistemas Festoon pelas esteiras porta cabos igus® pode trazer vários benefícios para a operação da ponte rolante, incluindo maior segurança, maior durabilidade dos cabos e menor necessidade de manutenção. Por isso, essa mudança pode ser uma opção interessante para empresas que buscam aumentar a eficiência e a segurança de suas operações de movimentação de cargas.
Você pode saber mais sobre essa substituição aqui:
https://www.igus.com.br/info/industria-substitua-sistemas-festoon
Confira também o infográfico comparativo abaixo: