Inovações em equipamentos Fitness: Como a igus está revolucionando o mercado
Rebeca Tarragô | 4th setembro 2024

O mercado de equipamentos fitness está em constante evolução, impulsionado pelo desejo crescente das pessoas de adotar um estilo de vida mais saudável. As inovações tecnológicas têm desempenhado um papel crucial nesse processo, permitindo o desenvolvimento de produtos mais eficientes, duráveis e acessíveis. É nesse cenário que a igus, conhecida por sua expertise em soluções de engenharia, tem se destacado, trazendo uma nova perspectiva para o setor de fitness.
Hoje as referências de aplicações de nossas soluções podem ser encontradas nos mais variados equipamentos de ginástica e reabilitação no mercado. Nessa postagem, apresentaremos diversas referências de pontos de aplicação, assim como os principais pontos que fazem engenheiros e projetistas implementarem esses componentes em seus projetos.
Onde os produtos da igus já foram implementados em equipamentos fitness?












Esses são apenas de alguns dos diferentes pontos onde os componentes igus foram implementados em equipamentos de academia.
E por quê eles tem sido escolhidos para equipamentos?
O desafio da durabilidade e manutenção
Um dos maiores desafios enfrentados por fabricantes de equipamentos fitness é a durabilidade dos produtos. Academias e estúdios de treinamento são ambientes exigentes, onde máquinas são utilizadas de forma intensa, muitas vezes por horas seguidas e por diferentes pessoas. Isso resulta em desgaste acelerado, levando a uma necessidade frequente de manutenção, que pode ser cara e causar interrupções indesejadas.
A igus, sendo especialista em soluções para aplicações com movimentação, abordou esse desafio com uma proposta inovadora: a utilização de polímeros de alta performance em componentes chave dos equipamentos fitness. Esses materiais são autolubrificantes, resistentes ao desgaste e altamente duráveis, eliminando a necessidade de manutenção constante e aumentando a vida útil das máquinas.
Silêncio e conforto em primeiro lugar

Outro aspecto crítico em equipamentos fitness é o nível de ruído. Máquinas barulhentas podem ser desconfortáveis tanto para os usuários quanto para quem está ao redor, prejudicando a experiência de treino. Com a adoção de guias lineares e buchas de polímero, os equipamentos fitness podem operar de forma quase silenciosa, criando um ambiente mais agradável para os treinos.
Além disso, a redução de vibrações proporcionada pelos componentes igus contribui para um treino mais confortável e seguro. Esse tipo de inovação é especialmente importante em aparelhos como bicicletas ergométricas, elípticos e esteiras, onde o impacto repetitivo pode causar desconforto ou até mesmo lesões a longo prazo.
Sustentabilidade como prioridade
Os polímeros utilizados pela igus, além de serem extremamente duráveis, são recicláveis, o que significa que, ao final de sua vida útil, os componentes podem ser reintegrados à cadeia produtiva, diminuindo o impacto ambiental. Essa abordagem vai ao encontro das expectativas dos consumidores atuais, que cada vez mais buscam por marcas que alinham qualidade a práticas sustentáveis.
Flexibilidade e personalização

A personalização é outra tendência crescente no mercado de fitness. Os consumidores querem produtos que atendam às suas necessidades específicas e reflitam seu estilo pessoal. A igus oferece uma vasta gama de componentes modulares, que permitem aos fabricantes de equipamentos fitness criar soluções personalizadas e adaptáveis a diferentes tipos de exercícios e perfis de usuários.
Essa flexibilidade é um diferencial importante em um mercado competitivo, permitindo que os fabricantes ofereçam produtos inovadores que atendam às demandas de um público cada vez mais exigente ou que demanda produtos específicos. Acreditamos que esse ponto é especialmente crucial no mercado de equipamentos de reabilitação. Diferentes equipamentos vem sendo desenvolvidos para atender diferentes necessidades de exercícios. Temos muitas referências de aplicações nesse setor também!
Sucesso na prática

Estudos de caso mostram como a implementação desses componentes resultou em equipamentos mais duráveis, eficientes e seguros. Um grande caso de sucesso que temos aqui no Brasil são de nossos colegas da Surf Evolution. A empresa Catarinense desenvolveu um dispositivo para treinamento de movimentos de surf. Eles estavam procurando por uma melhor tecnologia de buchas… Na primeira versão, eles tinham usado buchas metálicas. Mas logo verificaram que os componentes custavam muito caro e a manutenção dos muitos pontos de apoio demorava muito tempo. A solução foi implementar as buchas iglidur de funcionamento a seco no projeto, os fusos de avanço dryspin e as guias lineares drylin W. Eles praticamente eliminaram a necessidade de manutenção e reduziram os custos em 70%
A igus está revolucionando o mercado de equipamentos fitness ao introduzir inovações que aumentam a durabilidade, reduzem a necessidade de manutenção, melhoram o conforto e a experiência do usuário, e promovem a sustentabilidade. Ao adotar essas soluções, os fabricantes de equipamentos fitness podem não apenas atender às expectativas dos consumidores, mas também se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. A combinação de tecnologia de ponta com um compromisso com a sustentabilidade coloca a igus na vanguarda da inovação, transformando a forma como os equipamentos fitness são projetados e utilizados.
Você pode saber mais em: https://www.igus.com.br/info/industria-fitness