igus:bike pelo mundo! O tour da igus:bike na Dinamarca
Gabriel Volpato | 30th dezembro 2025
Acompanhe o tour em tempo real no blog internacional da igus: https://blog.igus.eu/
Etapa 1: Bem-vindo à igus Dinamarca
Após meses de expectativa, a igus:bike chegou à Dinamarca, dando início a uma série de cinco etapas pelo país. A passagem marcou o começo do percurso dinamarquês, conectando paisagens, cidades e parcerias industriais.
O ponto de partida foi Vejle, onde está localizada a igus Dinamarca. Desde 2017, a operação local vinha sendo conduzida por Henrik Borch, cujo trabalho esteve diretamente ligado ao crescimento e à consolidação da empresa no mercado dinamarquês.

A rota seguiu pelas florestas ao redor da cidade, com paisagens naturais predominando o trajeto, até alcançar o fiorde de Vejle. Ao longo do caminho, surgiram marcos arquitetônicos como Bølgen e Fjordenhus, que evidenciam a integração entre natureza e arquitetura contemporânea.
De Vejle, o percurso continuou até Billund, cidade conhecida pelo LEGOLAND® e pela fábrica da LEGO®, também cliente da igus. A parada simbolizou a conexão entre inovação, sustentabilidade e parcerias de longo prazo.
Esta primeira etapa marcou o início da jornada da igus:bike pela Dinamarca, que seguiu adiante reunindo tecnologia, colaboração e economia circular ao longo do caminho.
Etapa 2: igus:bike em Højbjerg – parceria industrial em movimento
A segunda etapa do igus:bike Tour na Dinamarca seguiu até Højbjerg, nas proximidades de Aarhus, onde está localizado o Grupo HMF, fabricante de guindastes sobre caminhão com atuação internacional desde 1952.
Ao longo de mais de sete décadas, a HMF consolidou sua posição no mercado ao desenvolver guindastes que combinam robustez, design compacto e facilidade de operação, características essenciais para aplicações exigentes no setor industrial e de transporte.

A cooperação com a igus envolveu o fornecimento de esteiras porta cabos projetadas para operar sem lubrificação, com alta resistência e longa vida útil. Esses componentes contribuem para a confiabilidade dos guindastes, onde disponibilidade elevada e baixa necessidade de manutenção são fatores decisivos.
Além da qualidade técnica, a parceria também se baseou na confiabilidade logística. Entregas pontuais garantiram a continuidade dos processos produtivos, evitando interrupções e reforçando a relação de longo prazo entre as empresas.
Etapa 3: igus:bike na PowerCon – shore power e parceria estratégica
A terceira etapa do igus:bike Tour na Dinamarca seguiu até a PowerCon, empresa dinamarquesa especializada em soluções para conversão de energia elétrica e referência internacional em sistemas shore power para o setor marítimo. A etapa também marcou o encontro com Peter Castberg Knudsen, diretor financeiro e um dos fundadores da empresa.
Ao longo de mais de uma década, a PowerCon consolidou-se como uma parceira confiável para fabricantes de turbinas eólicas e operadores portuários em diferentes partes do mundo. O crescimento da empresa teve origem no setor de energia eólica dinamarquês e evoluiu para aplicações marítimas complexas, onde eficiência, segurança e sustentabilidade são essenciais.

Um exemplo dessa cooperação pôde ser observado na Oceankaj, em Nordhavn, Copenhague, onde sistemas conjuntos de distribuição de energia shore power foram aplicados. A colaboração foi construída não apenas sobre soluções técnicas, mas também sobre a troca contínua de conhecimento e a criação de sinergias entre as equipes envolvidas.
As condições operacionais em portos impõem desafios constantes, como vento, umidade e maresia. Nesse contexto, as esteiras porta cabos da igus demonstraram desempenho consistente, com elevada resistência à corrosão, robustez estrutural e longa vida útil, fatores decisivos para aplicações críticas.
Etapa 4: Um passeio de bicicleta real em Copenhague
A quarta etapa do igus:bike Tour levou a Copenhague, capital da Dinamarca e referência mundial em mobilidade urbana, cultura e história. O percurso começou junto à Pequena Sereia, símbolo da cidade há mais de um século. Inspirada no conto de Hans Christian Andersen, a escultura representa o elo entre tradição, narrativa cultural e a vida moderna que define Copenhague.
O trajeto seguiu ao longo da orla, com vista para a Ópera Dinamarquesa, um marco da arquitetura contemporânea e do cenário cultural do país. Pedalando por ruas e praças emblemáticas, o passeio avançou até o Palácio de Amalienborg, residência oficial da família real dinamarquesa. Os edifícios imponentes e a presença dos guardas reais reforçaram o caráter histórico e cerimonial do local.

A etapa em Copenhague destacou-se como um percurso onde passado e presente coexistem de forma natural. Mais do que um deslocamento urbano, o trajeto revelou uma cidade que valoriza sua herança cultural enquanto integra inovação e mobilidade sustentável ao cotidiano.
Etapa 5: Inovação na indústria da construção com a COBOD International
A quinta e última etapa do igus:bike Tour na Dinamarca conduziu à COBOD International, uma das empresas mais inovadoras do setor da construção civil. Reconhecida mundialmente, a COBOD desenvolve impressoras 3D de grande escala capazes de imprimir edifícios inteiros. Os sistemas seguem trajetórias predefinidas a partir de modelos digitais, construindo estruturas camada por camada por meio de um avançado sistema de fornecimento de material que garante precisão, uniformidade e eficiência ao longo de todo o processo.
Durante a passagem pela COBOD, Jonathan Riise, chefe de Pesquisa e Desenvolvimento, apresentou a aplicação das soluções da igus nas impressoras 3D da empresa. As e-chains desempenharam um papel essencial na proteção dos cabos e no movimento confiável das mangueiras responsáveis por transportar o concreto da bomba até o cabeçote de impressão, assegurando um funcionamento contínuo e estável mesmo em ciclos de trabalho exigentes.

Atuando em um setor onde métodos tradicionais encontram tecnologias disruptivas, a COBOD destacou a importância da parceria com a igus no avanço da construção 3D. A ampla gama de produtos e a capacidade de identificar rapidamente soluções adequadas contribuíram para ampliar os limites técnicos das aplicações, enquanto novas oportunidades de cooperação permaneceram em perspectiva para futuros desenvolvimentos.
A etapa final na COBOD encerrou o percurso dinamarquês de forma representativa, reforçando o propósito do igus:bike Tour ao longo do país: conectar inovação tecnológica, parcerias industriais sólidas e sustentabilidade em um roteiro que uniu mobilidade, engenharia e visão de futuro.