Hoje é dia do conservacionismo!
Rebeca Tarragô | 13th março 2018
Hoje é dia do conservacionismo. Você sabe o que isso significa?
É um movimento que visa a proteção dos recursos naturais do planeta para o futuro, incluindo as espécies de animais. Este cuidado é importantíssimo para que o mundo continue nos permitindo desenvolvimento, inovação e – claro – sustentabilidade e vida para todas as espécies!
Nós também pensamos no bem estar do meio ambiente com nossas soluções, que não necessitam de lubrificação. Parece sem pé e nem cabeça, mas vamos explicar…
Você sabia que 50% dos lubrificantes vendidos no mundo acabam sendo depositados no meio ambiente?
Que 1 Litro de óleo 1.000.000 de litros de água potável?
Assim como a igus® em relação às aplicações de máquinas e equipamentos indústrias, o conservacionismo abrange a manutenção, a preservação e também a restauração (ou recuperação) só que do meio ambiente.
Com as buchas de tribo-polímero, os custos de compra podem ser reduzidos em 40% comparado com as soluções metálicas. Além disso, os usuários podem também reduzir os seus custos eliminando a lubrificação externa. Dessa forma, evita-se o uso de lubrificantes adicionais e os tempos de inatividade das máquinas são significativamente reduzidos. Os seguinte gráfico informativos mostra esses pontos relacionados à evitar lubrificação adicional.
Para saber mais, acesse: http://www.igus.com.br