Ferramentas online gratuitas facilitam o desenvolvimento de projetos, especificação de produtos e a manutenção preventiva em sistemas de fornecimento de energia
Rebeca Tarragô | 25th outubro 2019

Você já deve saber que a igus é especialista em sistemas de esteiras porta cabos e cabos elétricos, certo? Mas você sabia que temos em nosso site uma sessão voltada para ferramentas que promovem ganho de tempo e facilitam o planejamento. Os especialistas digitais ajudam a encontrar o produto certo para aplicação, calculam a vida útil dos componentes de acordo com a aplicação e até mesmo configuram robôs.
Hoje em dia qualquer novidade que promova redução de custos e ganhos produtivos, ganha destaque em meio a engenheiros e profissionais da indústria. É o que vem acontecendo com as ferramentas online da igus. Facilitadoras do processo de compra e especificação de itens elas auxiliam os usuários a encontrarem a melhor solução de forma rápida e fácil de acordo com os dados da aplicação.
Trouxemos aqui, algumas das principais ferramentas que podem lhe auxiliar em projetos que utilizam sistemas de fornecimento de energia.
Ferramenta de Cálculo de vida útil

Em apenas alguns cliques é possível saber a vida útil esperada para a esteira porta cabos utilizada na aplicação. Você só precisainserir alguns dados como carga, curso, velocidade, aceleração e informar se há influências externas como sujeira, impactos e temperatura (opcional) para identificar a vida útil do componente. A expectativa de vida útil é informada em cursos e quilômetros.
Essa ferramenta possibilita um melhor planejamento para realizar manutenções preventivas e evitar tempos de inatividade das máquinas devido ao desgaste dos componentes.
Link de acesso à ferramenta: https://www.igus.com.br/info/energy-chains-service-life-calculator
Ferramenta Quickchain – Configurador de sistemas completos de esteiras porta cabos

Com o especialista em esteiras porta cabos você pode configurar sistemas completos de fornecimento de energia, com esteiras e cabos elétricos para cursos de deslocamento curtos, longos ou até mesmo para aplicações suspensas. Você só precisa selecionar os cabos para a separação interior no sistema, inserir os parâmetros específicos e condições do ambiente de aplicação, que o sistema recomendará as soluções ideais para o seu sistema de esteira porta cabos.
Além de fornecer a vida útil estimada, a ferramenta especialista também fornece uma relação completa das partes, com códigos e prazos de entrega estimados.
Com o expert em sistemas de esteiras porta cabos é possível configurar cursos de até 100 metros de comprimento e exportar facilmente a lista de componentes que você precisará em sua aplicação, facilitando o processo de compras e reduzindo o tempo envolvido para especificação.
Link de acesso à ferramenta: https://www.igus.com.br/Apps/ecsexpert/default.aspx
Configurador de esteiras porta cabos para equipamentos robóticos

Com uma indústria e linhas de produção cada vez mais automatizadas o uso de robôs tem se tornado cada vez mais frequente. Esses robôs necessitam de cabos especiais que fornecem energia e dados para aguentar aos movimentos repetitivos de torção. Além desses cabos especiais a igus também conta com uma linha de esteiras porta cabos tridimensionais e sistemas que protegem os cabos e as mangueiras, de forma confiável durante esses movimentos muito dinâmicos. O processo de especificação desses itens pode ser moroso e suscetível a erros… Com esse configurador é possível configurar todo o equipamento adequado para robôs em apenas alguns passos.
Encontrar esses componentes de forma correta e precisa é essencial para otimizar a aplicação, uma vez que esses sistemas prolongam a vida útil do equipamento, ao mesmo tempo que reduzem/economizam tempo e dinheiro envolvidos no processo.

O sistema conta com os modelos de robôs fornecidos pelos principais fabricantes e oferece até 10.000 opções de componentes que podem ser combinados e selecionados para o sistema de fornecimento de energia em aplicações robóticas. Nele também é possível fazer o download em PDF e relatórios da configuração desenvolvidafacilitando o desenvolvimento de projetos e especificação dessas soluções.
Link de acesso à ferramenta: https://echain-robot-equipment-configurator.igus.tools/start
Você deve estar se perguntando como essas ferramentas conseguem lhe darinformações precisas, certo? A empresa Alemã possui em sua sede o maior laboratório de testes da indústria, com quase 3.000 m². Isso permite que todos os dados extraídos desses testes e ensaios sejam armazenados em um banco de dados usados para alimentar as ferramentas online com essas informações de aplicações reais.
Conhecer a vida útil dos componentes é uma vantagem imbatível quando se trata em operar e manusear aplicações com movimentação de forma segura e confiável, afinal paradas não planejadas podem implicar em perda de produtividade e custar milhões às empresas.
Essas ferramentas têm se tornado grandes aliadas de engenheiros e projetistas do mundo todo que viram nelas um grande potencial. Seja por facilitarem a especificação de sistemas, acelerarem o processo de compra e a tomada de decisão ou trazerem informações precisas que auxiliam na manutenção preventiva de máquinas e equipamentos de diversas indústrias. Inovações que vem para somar valem a pena serem compartilhadas…
Confira no site da igus todas as ferramentas disponibilizadas. Contamos também com ferramentas online para sistemas de buchas, mancais, rolamentos, guias lineares, cabos e robôs de automação de baixo custo. Vale a pena conferir!
https://www.igus.com.br/info/company-online-tools