Extremamente robustas – Buchas autolubrificantes Q3E feitas com dois tipos de materiais! – igus Blog Brasil

Extremamente robustas – Buchas autolubrificantes Q3E feitas com dois tipos de materiais!

Rebeca Tarragô | 9th abril 2024

Inovadoras propriedades tribológicas de um material que é uma mistura de dois componentes!

O resultado dessa mistura?
Uma bucha de baixíssimo desgaste combinada com uma resistência à cargas mecânicas ainda maiores!

A bucha deslizante iglidur® Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente de grandes volumes.

Essa novidade é bastante interessante para a indústria de de máquinas agrícolas e de construção. Pela primeira vez conseguimos fabricar buchas para serviços pesados feitos de duas camadas de polímero de alto desempenho utilizando um processo de moldagem por injeção econômico. As estruturas multicamadas à base de plástico anteriormente exigiam o processo de ‘enrolamento’/’trançagem’, que é mais caro para grandes volumes.

Se uma escavadeira movimenta centenas de quilos de areia, cargas enormes atuam nos pontos de apoio da caçamba. Até agora, a igus® utilizou principalmente buchas autolubrificantes da linha igutex para lidar com isso. As buchas são feitas de diversos materiais e fabricados em um processo de enrolamento. Lubrificantes sólidos integrados garantem operação a seco com baixo atrito. A camada externa oferece enorme resistência. “Conseguimos agora implementar uma estrutura multicamadas utilizando o processo de moldagem por injeção, combinando materiais com especificações complementares”, afirma Uwe Sund, Gerente de Produto de buchas para altas cargas iglidur®. O resultado foi a série iglidur Q3E. “A nova tecnologia nos permite produzir em massa buchas para serviços pesados usando moldagem por injeção com um ótimo custo-benefício.”

Capacidade de carga robusta com propriedades de deslizamento convincentes

Aplicações pesadas normalmente exigem buchas, mancais ou rolamentos feitos de metal ou buchas compostas de fibra, por exemplo, em máquinas de construção e agrícolas. Para reduzir custos, são utilizados buchas autolubrificantes em iglidur® Q3E, uma vez que a sua pressão superficial dinâmica máxima é de 75MPa. “Isto significa que podemos cobrir muitas aplicações pesadas com o iglidur® Q3E”, afirma Sund. A vantagem decisiva é que as buchas não necessitam de graxa lubrificante. Lubrificantes sólidos microscópicos são integrados ao polímero da camada interna e liberados gradualmente ao longo da vida útil da bucha. “A manutenção de máquinas de construção e agrícolas são duas áreas onde a lubrificação dos pontos de apoio é uma das tarefas mais demoradas”, afirma Sund. “Ao mudar para o iglidur® Q3E ou igutex, os utilizadores podem reduzir os custos de manutenção e prolongar a vida útil da máquina. Negligenciar a lubrificação dos clássicos rolamentos metálicos é uma frequente causa de danos dispendiosos em eixos e buchas.”

Para saber mais, acesse:
https://www.igus.com.br/info/fiber-composite-plain-bearings-high-load
https://www.igus.com.br/info/multilayer-plain-bearing-iglidur-q3e

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.




Palavras-chaves do artigo:

Newsletter:

Escolha um tópico agora