Evite falhas elétricas: conheça os principais problemas causados por cabos de baixa qualidade
Rebeca Tarragô | 5th fevereiro 2025
Como fatores como blindagem, materiais de isolamento e tipo de condutor impactam a vida útil dos cabos em ambientes industriais severos.

A escolha do cabo elétrico adequado é um fator crítico para garantir a segurança e a eficiência em aplicações industriais. Ambientes severos, que envolvem movimentação constante, altas temperaturas, exposição a produtos químicos e tensões mecânicas, exigem cabos projetados especificamente para essas condições. Nossos cabos chainflex® da igus® são desenvolvidos com um design diferenciado para resistir a esses desafios, prolongando sua vida útil e evitando falhas prematuras que impactam diretamente a produtividade. Hoje, vamos abordar aqui os principais pontos que acontecem, quando as empresas utilizam cabos que não foram projetados propriamente para suportar o stress mecânico de aplicações móveis. Assim como entender os fatores que tornam um cabo ideal para uso em aplicações dinâmicas! Bora pra uma sessão interessantíssima para quem é da linha elétrica ou profissional de manutenção!
Falhas frequentes em cabos não projetados para movimentação
Cabos convencionais, quando submetidos a condições dinâmicas, podem apresentar uma série de problemas que comprometem sua funcionalidade:
1. Ruptura das vias

A constante flexão pode levar à quebra dos fios de cobre, interrompendo a condutividade elétrica. Esse problema é agravado pelo uso de fios muito finos ou por uma torção incorreta das vias. Os cabos chainflex® evitam esse problema com um diâmetro otimizado dos fios e um design que minimiza tensões mecânicas.
2. Efeito “saca-rolhas”

Ocorre quando o cabo se deforma em formato helicoidal devido a cargas mecânicas desbalanceadas. Isso é comum em cabos com estrutura inadequada, sem agrupamento adequado das vias condutoras. A solução da igus® agrupa as vias e condutores estrategicamente, reduzindo as forças de tração e compressão, o que aumenta a vida útil do cabo.
3. Defeitos de isolamento

Fatores como fadiga do material, abrasão interna e perfuração por fios rompidos podem levar a curtos-circuitos. Para evitar isso, os cabos chainflex® utilizam materiais como TPE e PVC de alta qualidade, testados em milhões de ciclos.
4. Danos no revestimento

A exposição a óleos, produtos químicos e temperaturas extremas pode levar ao inchamento, amolecimento ou ruptura do revestimento externo do cabo. A igus® oferece revestimentos de PVC, PUR e TPE, garantindo resistência térmica e química conforme a necessidade da aplicação.
5. Ruptura da malha de blindagem

A blindagem protege o cabo contra interferências eletromagnéticas e deve ser resistente a movimentação. Uma blindagem mal projetada pode se romper, comprometendo a proteção EMC e causando curtos-circuitos. Os cabos chainflex® são projetados com um ângulo de trançado otimizado para minimizar tensões mecânicas.
Falhas elétricas causadas nas aplicações pelo uso de cabos de baixa qualidade
Esses problemas em cabos não projetados para movimentação podem resultar em falhas elétricas graves, comprometendo a confiabilidade dos equipamentos e da produção. Entre os principais riscos estão:
- Quedas de tensão: A ruptura das vias pode gerar oscilações na alimentação elétrica, afetando o desempenho dos equipamentos.
- Aquecimento excessivo: Condutores danificados ou mal dimensionados podem superaquecer, reduzindo a eficiência e aumentando o risco de incêndios.
- Interrupções inesperadas: Falhas elétricas podem levar à paralisação de máquinas críticas, impactando diretamente a produtividade.
- Risco de curtos-circuitos: Defeitos no isolamento e na blindagem aumentam as chances de curtos, podendo danificar componentes eletrônicos sensíveis.
- Interferências eletromagnéticas: Uma blindagem mal projetada pode comprometer sinais de comunicação, causando erros em sistemas automatizados.

Além dos danos diretos, falhas elétricas decorrentes de cabos inadequados impactam significativamente a produtividade e os custos operacionais. Equipamentos que param repentinamente devido a falhas elétricas podem gerar atrasos na produção, desperdício de materiais e necessidade de manutenção corretiva, que é sempre mais cara e demorada do que uma manutenção preventiva. Em ambientes industriais altamente automatizados, onde cada minuto de inatividade pode representar grandes prejuízos, investir em cabos de alta qualidade, como os chainflex® da igus®, é essencial para garantir operação contínua, segura e eficiente.
Como vimos durante os pontos acima, você não precisa sofrer mais com essas falhas. Os cabos da linha chainflex® são perfeitos para aplicações móveis. Então agora, vamos explorar os 7 pontos principais, que tornam esses cabos a melhor solução para evitar qualquer parada não planejada devido à essas falhas.
Elementos-chaves na construção dos cabos próprios para uso dinâmico chainflex®

A construção dos cabos chainflex® segue sete regras básicas para garantir resistência e longevidade:
- Centro de fixação: O espaço livre no centro é preenchido com elementos apropriados para evitar deslocamento das vias.
- Vias otimizadas para movimento: Testes laboratoriais definem a melhor combinação de diâmetro, comprimento de passo e direção dos fios para resistência à curvatura.
- Isolamento das vias: Materiais que impedem a aderência e suportam o movimento são utilizados.
- Entrançamento das vias: Feito sobre um núcleo de alta resistência, otimizado para minimizar tensões mecânicas.
- Revestimento interno: Extrudado de alta qualidade para fixar a estrutura trançada e evitar deslocamentos.
- Blindagem: Trançada firmemente para proteção EMC e resistência mecânica.
- Revestimento externo: Escolha entre PVC, PUR ou TPE, conforme a necessidade de resistência a óleos, temperaturas e UV.
A construção de um cabo elétrico é um fator determinante para sua durabilidade em ambientes industriais. Os cabos chainflex® são projetados para resistir a milhões de ciclos de movimento, evitando falhas prematuras que impactam a produtividade. Escolher cabos de alta performance significa investir na continuidade operacional e na segurança dos processos industriais.
Venha conhecer a nossa linha completa!
Acesse: https://www.igus.com.br/info/flexible-cables-chainflex-overview