Confiabilidade começa no detalhe do projeto – igus Blog Brasil

Confiabilidade começa no detalhe do projeto

Miriam Araldi | 16th março 2026


Quando uma falha acontece em um equipamento industrial, a atenção normalmente se volta para a operação ou para a manutenção. ⚠️🏭

Mas, do ponto de vista, muitas falhas não começam na fábrica do cliente. Elas começam muito antes — na fase de projeto da máquina.

Estudos de engenharia de confiabilidade indicam que até 70% a 80% do custo total de um equipamento ao longo do seu ciclo de vida é determinado ainda na etapa de projeto. Isso inclui decisões sobre arquitetura do sistema, escolha de componentes, materiais e dimensionamento.

Em outras palavras, quando a máquina entra em operação, grande parte da sua confiabilidade já foi definida.

A escolha de componentes tem impacto direto na disponibilidade

Equipamentos industriais modernos dependem de uma grande quantidade de componentes responsáveis por garantir movimento, alimentação elétrica, guiamento e transmissão de forças.

Muitas vezes são elementos discretos dentro de um projeto maior, mas que trabalham continuamente em condições exigentes:

Quando esses componentes não são selecionados considerando o regime real de operação, o resultado pode aparecer mais tarde na forma de desgaste prematuro, aumento de intervenções de manutenção e, em alguns casos, paradas inesperadas.

Segundo estudos de confiabilidade industrial, paradas não planejadas podem reduzir a produtividade de plantas industriais em até 5% a 20% ao ano, dependendo do tipo de processo.

O ambiente de operação nem sempre é o mesmo do projeto

Outro desafio comum no desenvolvimento de máquinas é que o ambiente de operação final pode ser muito diferente das condições consideradas inicialmente.

Máquinas instaladas em linhas industriais frequentemente operam em ambientes com:

  • 💧umidade
  • 🌡️variações térmicas
  • 🌫️poeira e partículas abrasivas
  • 🛢️presença de óleos ou produtos químicos
  • 🔁ciclos de operação intensivos e contínuos

Esses fatores aceleram processos de desgaste e exigem que o projeto considere materiais e soluções adequados para esse tipo de ambiente.

Componentes que funcionam bem em condições controladas podem apresentar vida útil significativamente menor quando expostos a esses cenários.

Dimensionamento correto evita problemas futuros

O dimensionamento também é um ponto crítico na confiabilidade de um projeto.

Componentes subdimensionados tendem a apresentar falhas prematuras. Por outro lado, o superdimensionamento excessivo pode trazer outros impactos, como aumento de custo, maior peso estrutural e consumo energético desnecessário.

Projetos bem-sucedidos normalmente encontram um equilíbrio entre robustez, eficiência e vida útil, considerando sempre as condições reais de operação da máquina. ⚙️📊🏭

Os detalhes invisíveis que definem a confiabilidade de uma máquina

À medida que as máquinas se tornam mais automatizadas e as operações industriais mais exigentes, a confiabilidade deixou de ser apenas uma questão de manutenção.

Ela passou a ser uma variável estratégica no desenvolvimento de equipamentos.

Projetos que consideram desde o início fatores como ciclos de movimento, desgaste de materiais e condições reais de operação tendem a oferecer não apenas melhor desempenho, mas também maior previsibilidade ao longo da vida útil. 🔄

Na igus, trabalhamos diariamente com fabricantes de máquinas e engenheiros justamente nesse ponto: transformar dados de aplicação, testes de desgaste e experiência em movimento em soluções que contribuam para projetos mais confiáveis.

Além disso, disponibilizamos diversas ferramentas online que ajudam os engenheiros já na fase de projeto — como calculadores de vida útil, configuradores de produtos e simuladores de aplicação. Essas plataformas permitem avaliar rapidamente fatores como desgaste, cargas, ciclos de movimento e condições de operação, ajudando a tomar decisões de engenharia mais seguras e baseadas em dados. 🔧📊

Acesse: ferramentas online

Porque, no fim, máquinas confiáveis começam com decisões de engenharia bem fundamentadas.

Se quiser conhecer melhor as soluções igus para aumentar a confiabilidade em projetos de máquinas, convidamos você a visitar nosso site e explorar nossos materiais técnicos e aplicações. 🌐🏭

📌 Acesse: Aprimorar a tecnologia com plásticos para movimentação

E, se fizer sentido para a sua operação, também podemos agendar uma visita técnica gratuita com nossos especialistas para avaliar aplicações e discutir possíveis melhorias diretamente na sua unidade. 🏭🔧

📌 Agende agora mesmo: Solicite uma visita técnica

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.