Como uma máquina CNC pode ser automatizada de forma simples e econômica?
Rebeca Tarragô | 10th outubro 2022
No que diz respeito às novas máquinas-ferramentas, a digitalização da produção é atualmente um tema de grande interesse. Tudo deve se tornar ‘inteligente’ e a própria fresadora deve ser responsável por reordenar os espaços. Grandes instalações de produção já estão caminhando nessa direção. Mas essa solução muitas vezes ainda é muito cara ou não lucrativa, especialmente para empresas menores. Se isso também se aplicar a você, ficaremos felizes em ajudá-lo a desenvolver e implementar sua solução econômica. Com as soluções que apresentaremos aqui, conseguimos garantir que você obtenha um ROI (Return On Investment = Retorno Sob Investimento) rápido, essa é sempre uma meta muito importante para nós.
Onde estão os limites?
Nossos produtos de automação são adequados principalmente para pequenas máquinas e peças de até 3 kg. Além disso, a igus não é um integrador de sistemas, mas tenta fornecer tudo o que você precisa para automatizar sua máquina por conta própria com um pouco de habilidade técnica. Se você gosta de trabalhar com lubrificantes, temos que decepcioná-lo, pois todos os nossos produtos são isentos de lubrificação e, portanto, também livres de manutenção.
Qual é o primeiro passo na automação?
A porta é geralmente o lugar para começar. Na primeira etapa, é útil que a porta da máquina feche automaticamente após a fixação e abra automaticamente após a usinagem. Você pode então olhar pela porta aberta para ver onde você pode fazer o que precisa ser feito. Para esta primeira etapa, você precisa de um eixo linear com acionamento e um módulo de controle simples. É possível encontrar as guias lineares apropriadas em nosso sistema modular drylin E, por exemplo. Nossa gama de produtos também inclui o controle do motor que você precisa, o sistema de controle D1. Nós também fornecemos nosso software para isso gratuitamente, que facilita todo esse processo de configuração. Se o design estiver correto, você pode automatizar a porta da sua máquina por um baixo investimento e isso além de economizar seu tempo durante o carregamento e descarregamento, também reduz o tempo de inatividade de sua máquina CNC. Ficaremos felizes em ajudar com o design mecânico de nossos componentes.
Existe também uma solução econômica para a automação de carga e descarga?
Uma vez que as portas abrem e fecham automaticamente, o carregamento e descarregamento automatizado é o próximo objetivo. Para isso, você pode colocar um robô industrial caro na frente da máquina ou você pode ver se nosso robolink é suficiente para sua aplicação. A grande vantagem é a interface de programação muito simples, que também fornecemos gratuitamente. Pela nossa própria experiência, já vimos casos que levaram menos de 2 horas para programar os movimentos do robolink. A maneira mais fácil de montar sua solução de robô é usar a ajuda fornecida pelo site www.RBTX.com. Lá, você pode montar todos os produtos de que precisa, desde o robô até a garra. O contato direto com nosso especialista técnico em robótica também agiliza todo o processo e promove uma consultoria muito eficiente. (Clique aqui nos contar sua demanda e para falar com nosso especialista).
Conclusão
Com os nossos produtos, você pode automatizar uma máquina CNC por uma baixo custo e tem um rápido retorno de investimento. Você pode baixar e experimentar o software completo antes mesmo de realizar a compra, gratuitamente. Esse processo de automatizar suas soluções pode ser muito rápido e divertido também.
Aqui, um resumo com links úteis para saber mais sobre a linha de Automação de Baixo Custo:
Visão geral da tecnologia de acionamento: www.igus.com.br/info/drive-technology-drylin-drive-systems
Sistemas lineares drylin E: https://www.igus.eu/info/drive-technology-motors-overview
Controlador de motor D1: https://www.igus.com.br/product/17827
Robolink: https://www.igus.com.br/info/robolink-robot-arm?L=en
Controle do robô: https://www.igus.com.br/info/robot-control-system
Configurador de soluções para automação de baixo custo: https://rbtx.com/en