Como prender adequadamente as buchas autolubrificantes
Nayara Espinaci | 5th outubro 2020
Parte 1: Por que as buchas soltam?
Se o alojamento não é adequado, as buchas de plástico não hesitam em se soltar. Para mantê-las no lugar por mais tempo, os usuários devem prender melhor as buchas ou alterar o material.
O que faz com que as buchas se soltem?
As buchas sairão do alojamento se o ajuste da prensa for perdido e não houver fixação axial adicional. Normalmente, as buchas autolubrificantes são instaladas com uma prensa de mandril. Os furos nos quais eles se encaixam são um pouco menores que o diâmetro externo das buchas. Portanto, a bucha é mantida no lugar e presa por tensão mecânica. Se essa tensão for menor que a força push gerada pela carga e movimento do ponto de articulação, a bucha se moverá para fora do buraco de montagem. O resultado: uma superfície de eixo de metal raspando em um alojamento de metal – e uma bucha de plástico em pedaços.

Duas razões para a perda do ajuste da pressão são altas temperaturas e cargas elevadas. Se a temperatura na posição da bucha subir acima do limite específico do material, o material começa a afrouxar, pois não pode manter a tensão mecânica. A outra causa para a perda do ajuste à pressão é uma carga excessivamente alta que permanece por períodos prolongados. Esse também é um valor específico do material e descreve um conceito chamado “deformação”, que é um processo lento em que o material começa a ceder à carga. Essa deformação também pode levar à perda do encaixe da prensa e da saída das buchas do local.
Outro problema mais irrelevante (mas na maioria das vezes encontrado com mais frequência) pode ser o diâmetro interno do alojamento fora da tolerância. Nesse caso, se o ajuste da prensa estiver muito frouxo devido a um furo de caixa de tamanho grande, pode ser ainda mais provável que a bucha solte.
A consequência
As buchas que se movem no furo do alojamento não se soltam completamente. Se eles não puderem se mover axialmente, ainda poderão girar. Isso pode levar a ruídos e diminuição do desempenho geral da corrida. O pior caso é, obviamente, uma bucha que sai completamente do alojamento, pois deixa o eixo desprotegido e resulta em desgaste significativo.
Elevadas temperaturas ou cargas nem sempre levam a falhas no sistema de proporções épicas. As relações específicas de carga para superfície e temperaturas que requerem materiais específicos ou fixação axial adicional variam com base no material e no composto plástico.

A rotação em alta velocidade causou superaquecimento, o que levou à perda do ajuste da prensa e a bucha girando no alojamento em vez do eixo. A poeira se origina do material do alojamento e da bucha.
O que fazer além de selecionar o material correto?
Para facilitar a vida, alguns fabricantes de buchas de plástico fornecerão recomendações sobre quanta carga de superfície uma bucha pode suportar, bem como a faixa de temperatura apropriada para garantir que as buchas fiquem no lugar.
O resumo: A seleção cuidadosa de materiais e o design estratégico são vitais para proteger as buchas contra a saída dos buracos do alojamento. Diferentes opções de design para fixação de buchas autolubrificantes são abordadas na parte dois desta série.
Saiba mais sobre as buchas autolubrificantes feitas de polímeros iglidur de alto desempenho da igus em: https://www.igus.com.br/info/plain-bearings-plain-bearings-iglidur