Como os mancais bipartidos igubal® podem ajudar a reduzir o MTTR e otimizar a manutenção industrial
Rebeca Tarragô | 5th agosto 2025
No universo da manutenção industrial, o MTTR (Mean Time to Repair) é um dos indicadores mais críticos para medir a eficiência das equipes de manutenção e a confiabilidade dos ativos. Ele reflete o tempo médio necessário para reparar uma máquina e colocá-la de volta em operação após uma falha. Quanto menor o MTTR, melhor para a produtividade, a redução de custos e a satisfação dos clientes.

Com o lançamento dos mancais bipartidos igubal®, estamos trazendo uma solução inovadora que pode impactar diretamente o MTTR, ajudando empresas a reduzir o tempo de reparo e a otimizar suas operações. Neste artigo, vamos explorar como essa tecnologia pode ser um divisor de águas para a manutenção industrial.
O impacto do MTTR na manutenção industrial
Antes de entrarmos nos benefícios dos mancais bipartidos igubal®, é importante entender por que o MTTR é tão relevante:
- Menor tempo de inatividade: Reduzir o tempo que uma máquina fica parada significa maior produtividade e menos interrupções nos processos.
- Redução de custos: Menos tempo de reparo implica em menos gastos com mão de obra, perda de produção e possíveis penalidades contratuais.
- Eficiência operacional: Um MTTR baixo reflete uma equipe de manutenção bem treinada, processos otimizados e ferramentas adequadas.
No entanto, reduzir o MTTR não é uma tarefa simples. Fatores como a complexidade do sistema, a dificuldade de acesso aos componentes, a falta de peças sobressalentes e a necessidade de desmontes demorados podem aumentar significativamente o tempo de reparo.
Como os mancais bipartidos igubal® reduzem o MTTR
Os mancais bipartidos igubal® foram projetados para simplificar a manutenção e resolver desafios comuns enfrentados pelas equipes de reparo. Veja como eles podem ajudar a reduzir o MTTR:

1. Montagem rápida e sem desmontes complexos

Um dos maiores desafios na manutenção de mancais convencionais é a necessidade de desmontar e remontar partes significativas da máquina para acessar o componente. Isso consome tempo e aumenta o risco de erros.
Com os mancais bipartidos igubal®, não é necessário desmontar o eixo ou outros componentes adjacentes. Graças ao design dividido, o alojamento e o inserto podem ser instalados ou substituídos em segundos, reduzindo o tempo de intervenção em até 98%.
2. Eliminação da necessidade de lubrificação

Os mancais igubal® são fabricados com polímeros de alto desempenho, que dispensam o uso de graxa ou óleo. Isso não apenas reduz os custos e o impacto ambiental, mas também elimina a necessidade de tarefas adicionais de lubrificação durante o reparo. Menos etapas no processo de manutenção significam menos tempo de máquina parada.
3. Facilidade em espaços confinados
Máquinas instaladas em locais de difícil acesso, como correias transportadoras ou conexões próximas a motores, podem ser um pesadelo para a manutenção. Os mancais bipartidos igubal® foram projetados para facilitar a instalação e substituição mesmo em espaços apertados, onde o acesso é limitado.
4. Redução de falhas recorrentes
Além de agilizar o reparo, os mancais igubal® ajudam a prevenir falhas futuras. Sua resistência à corrosão, poeira, umidade e detritos os torna ideais para ambientes agressivos, como indústrias alimentícias, farmacêuticas e operações ao ar livre. Isso significa menos intervenções e, consequentemente, um MTTR mais baixo ao longo do tempo.
5. Compatibilidade com rótulas de substituição
Os mancais bipartidos igubal® são compatíveis com as rótulas de substituição JEM, permitindo uma transição fácil para quem já utiliza essa tecnologia. Isso evita a necessidade de ajustes ou modificações adicionais, economizando ainda mais tempo durante o reparo.
Exemplo prático: Reduzindo o MTTR em uma esteira transportadora
Imagine uma operação de esteira transportadora em uma planta industrial. Um dos mancais falha devido ao acúmulo de poeira e detritos. Com um mancal convencional, a equipe de manutenção precisaria:
- Parar a esteira transportadora e desmontar o eixo.
- Remover o rolamento antigo.
- Lubrificar e instalar o novo rolamento.
- Remontar o eixo e reiniciar a operação.
Esse processo pode levar horas, especialmente em locais de difícil acesso e podem ainda por cima piorar quando a instalação está próxima dos motores. Tempo estimado: de 2 a 3 horas.
Com os mancais bipartidos igubal®, o processo seria muito mais simples:
- Parar a esteira.
- Substituir o mancal diretamente no local, sem desmontar o eixo – veja o vídeo abaixo, a substituição pode levar até menos de 1 minuto!
- Reiniciar a operação.
O tempo de reparo é reduzido drasticamente, minimizando o impacto na produção e nos custos.
Benefícios adicionais dos mancais bipartidos igubal®
Além de reduzir o MTTR, os mancais bipartidos igubal® oferecem outros benefícios que contribuem para a eficiência da manutenção:
- Sustentabilidade: Sem necessidade de lubrificação, eles eliminam resíduos de graxa e óleo, tornando a operação mais limpa e sustentável.
- Durabilidade: Fabricados com materiais de alta resistência, eles têm uma vida útil longa, mesmo em condições adversas.
- Versatilidade: Disponíveis em diferentes modelos, como os KSQM-GT e ESQM-GT, eles atendem a uma ampla gama de aplicações, desde automação até estruturas modulares.


Como implementar os mancais bipartidos igubal® na sua operação
Para aproveitar ao máximo os benefícios dos mancais bipartidos igubal® e reduzir o MTTR na sua planta, siga estas etapas:
- Identifique os pontos críticos: Mapeie as máquinas e processos onde o tempo de reparo é mais alto devido a desmontes ou dificuldades de acesso.
- Substitua os mancais convencionais: Instale os mancais bipartidos igubal® nas áreas identificadas para agilizar futuras intervenções.
- Treine sua equipe: Certifique-se de que os técnicos de manutenção estejam familiarizados com a instalação e substituição dos mancais bipartidos.
- Monitore o MTTR: Acompanhe o impacto da implementação dos mancais igubal® no tempo médio de reparo e ajuste sua estratégia conforme necessário.
Para saber mais sobre os mancais bipartidos, acesse: https://www.igus.com.br/mancais-esfericos/mancais-bipartidos
Você também pode realizar o download do material abaixo ou solicitar uma visita com nossos especialistas!
Download do material: https://www.igus.com.br/info/whitepaper-mancais-bipartidos-igubal
Solicite uma visita ou amostra gratuita para teste: