Como o isolamento do cabo protege contra altas temperaturas?
Rebeca Tarragô | 31st janeiro 2023

A temperatura ambiente e as cargas elétricas nos cabos desempenham um papel importante na funcionalidade e longevidade dos cabos e conectores.
Como você se lembra de suas aulas de física na escola, todos nós sabemos que eletricidade e calor estão relacionados. Essa relação também é válida quando se trata de cabos.
Devido aos problemas que podem ocorrer com altas temperaturas e danos aos cabos, o isolamento de cabos se desenvolveu e melhorou em todos os aspectos. O revestimento externo de um cabo protege contra diversas adversidades, como o esforço mecânico, a temperatura ou substâncias químicas, com as quais o cabo entra em contato.
Com os cabos chainflex® da igus®, a gama de opções de isolamento de cabos é vasta. Temos variações para uma variedade de aplicações, como debaixo d’água.

Consequências da alta temperatura
O objetivo é sempre a vida útil mais longa possível de um cabo móvel. Existem muitas razões para os cabos apresentarem defeitos. Um deles é o perigo de calor ou fogo. Cabos sobrecarregados e instalação elétrica defeituosa podem resultar em muita eletricidade sendo conduzida por um cabo muito fraco. Existem núcleos no cabo que se aquecem quando a corrente flui e, se houver danos no isolamento, isso pode causar um curto-circuito e pegar fogo. Por esta razão, um cabo só pode ser operado com um determinado nível de corrente e faixa de temperatura para o isolamento
Além disso, neste contexto, o conector também deve ser considerado mais de perto.
O isolamento do cabo para cabos servo
Conector de alimentação M23
Para cabos servo com plugues de metal padrão, como o conector circular M23, o calor geralmente também é absorvido pelo conector. Isso irradia sobre a carcaça de metal, tornando a carcaça um dissipador de calor, liberando o calor para o exterior.
No entanto, os conectores – especialmente para cabos híbridos ou acionamentos muito compactos – estão se tornando ainda menores e muitas vezes agora apresentam um invólucro de plástico. O calor gerado no plugue também não pode mais escapar. Como resultado, o calor é transferido de volta para o cabo através do condutor. Isso também aumenta a temperatura do cabo.
Imagem térmica do isolamento do cabo

Isolamento de vias aprimorado para temperaturas mais altas
Os fabricantes de cabos também precisam se adaptar a essas tendências, a fim de oferecer designs cada vez mais compactos, operando com segurança sob altas cargas. Portanto, em nosso laboratório de testes, foi desenvolvido um novo isolamento de cabos que funciona por mais tempo em temperaturas mais altas e, portanto, oferece mais reserva.
Esse isolamento de cabo otimizado pode ser usado em todos os cabos de alimentação para tecnologia de acionamento, como cabos de motor, servo e híbridos.
Você pode encontrar uma visão geral completa de nossas combinações de cabos para tecnologia de acionamento com isolamento de cabo otimizado online.
Ficaremos felizes também em poder visitá-los pessoalmente ou através de uma visita virtual