Como minimizar riscos de explosões na indústria de cereais e granéis – maior segurança e confiabilidade!
Rebeca Tarragô | 9th agosto 2023

A indústria de cereais e grãos tem enfrentado desafios significativos relacionados a explosões em silos de armazenagem e fabricantes. Muitas dessas explosões têm sido atribuídas às faíscas que ocorrem devido ao pós proveniente dos grãos em contato com sistemas elétricos de equipamentos responsáveis pelo manuseio dessas matérias-primas. Nas últimas semanas vimos tristemente explosões em silos que resultaram em danos significativos, perdas de vidas e interrupções na cadeia de produção. Essas explosões não apenas representam um risco para a segurança dos trabalhadores e comunidades locais, mas também têm impactos econômicos e ambientais que merecem uma análise aprofundada.
Esses acontecimentos recentes destacam a necessidade urgente de adotar medidas de segurança mais avançadas. Neste artigo, exploraremos a conexão entre os componentes que podem ter contribuído para esses acidentes acontecerem, bem como apresentaremos soluções inovadoras, como esteiras porta cabos com certificação ESD e cabos elétricos próprios para movimentação, projetados para elevar os padrões de segurança nesse setor crítico.
Causas e impactos

Acúmulo de Poeira: Um dos fatores mais comuns que levam a explosões em fábricas de cereais e grãos é o acúmulo de poeira fina derivada desses produtos. A poeira de grãos, quando em concentrações suficientemente altas e em presença de uma fonte de ignição, pode se tornar altamente inflamável, criando um ambiente propício para explosões devastadoras.
Ignição Elétrica ou Mecânica: Faíscas elétricas geradas por equipamentos defeituosos ou curtos-circuitos, bem como faíscas mecânicas resultantes do atrito entre peças móveis, podem ser o gatilho que provoca a explosão em áreas com alta concentração de poeira.
Falhas de Manutenção: A falta de manutenção adequada nos equipamentos e sistemas de ventilação das fábricas pode contribuir para o acúmulo de poeira e para a deterioração das condições de segurança, aumentando o risco de explosões.
Medidas de Prevenção e Mitigação
Visando ajudar a identificar possíveis pontos que podem ser otimizados para tentar minimizar esses riscos, trouxemos aqui alguns pontos e inclusive soluções de nosso portfólio de produtos que podem contribuir para aumentar a segurança nesses silos e equipamentos envolvidos no processo de movimentação e armazenagem de grãos e cereais.
Manutenção Regular: Realizar manutenção preventiva em equipamentos, sistemas elétricos e de ventilação é crucial para evitar falhas que possam gerar faíscas.
Melhorias de Design: Investir em projetos de instalações e modernização de equipamentos que minimizem o risco de explosões provenientes do atrito com a eletricidade estática da movimentação de cabos e maximizem a segurança é fundamental.
Como nossas soluções podem ajudar?

Como vimos anteriormente nesse artigo, faíscas elétricas geradas de equipamentos móveis e curtos-circuitos provenientes do contato com o pó gerado nesses silos ou até mesmo gases produzidos pelos produtos, podem apresentar grande risco de explosões. Em muitas empresas do setor, é comum encontrarmos sistemas Festoon ou enroladores de cabos nos equipamentos envolvidos no processo de movimentação e armazenagem desses granéis.
Os sistemas Festoon e enroladores de cabos frequentemente envolvem cabos suspensos que podem entrar em contato com superfícies e componentes móveis, gerando atrito e desgaste. Esse atrito pode criar faíscas, aumentando o risco de incêndio ou explosão, especialmente em ambientes com poeira combustível. E é exatamente aí que nossas soluções podem ajudar.

Descarga Eletrostática Controlada: As nossas esteiras porta cabos certificadas ESD são projetadas para dissipar a energia estática, minimizando o risco de acúmulo de carga elétrica nas superfícies dos cabos. Isso reduz substancialmente a probabilidade de faíscas elétricas.

Isolamento eficaz: Os cabos chainflex que foram desenvolvidos especialmente para aplicações com movimentação e desgaste, em conjunto com as esteiras porta cabos oferecem isolamento seguro contra atrito e desgaste, garantindo que os cabos não entrem em contato com superfícies que possam gerar faíscas.

Revestimentos antichamas: Dentro do portfólio de cabos que podemos oferecer, temos muitas opções de revestimentos com materiais antichamas, o que reduz a propagação de incêndios em caso de exposição a fontes de calor.
Maior Durabilidade e Menos Manutenção: Esses sistemas são projetados para durabilidade, reduzindo a necessidade de manutenção constante e garantindo a integridade dos cabos ao longo do tempo. Além da vida útil poder ser calculada previamente, facilitando a manutenção preventiva e aumentando a segurança e confiabilidade dos equipamentos, hoje, já existem também novas alternativas como sistemas de monitoramento inteligente, que ajudam a prever falhas antes mesmo delas ocorrerem.
Esses são alguns pontos explicados bem brevemente… caso queira falar mais sobre algum projeto específico, entre em contato conosco! Temos um time de especialistas técnicos prontos para ajudá-los!
Vamos aumentar a segurança e a confiabilidade dos equipamentos?