Como instalar guias lineares?
Rebeca Tarragô | 27th dezembro 2019
As guias lineares são equipamentos mecânicos desenvolvidos para utilização na indústria em diversas máquinas e equipamentos. Elas geralmente são compostas por um trilho onde se movimentam um ou mais carrinhos ou também conhecidos, patins. Elas geram a movimentação por conta dos rolamentos/buchas que vão dentro dos carrinhos.

Elas podem ser instaladas horizontalmente, verticalmente ou lateralmente. Porém, academicamente falando, não existe paralelismo perfeito entre guias lineares e eixos. A consequência principal de uma instalação realizada de maneira errada seria que os mancais teriam a tendência de travamento se os eixos ou guias não estiverem alinhados o suficiente.

A solução para esse dilema seria a construção do sistema com buchas autocompensadoras. Buchas autocompensadoras suportam a carga porém não guiam apenas na mesma direção das guias/eixos, elas podem mover-se 90° nos eixos/guias.
O “trabalho de guia” é feito pelas outras 2 buchas, as fixas. Geralmente em cada sistema linear existem apenas 2 buchas fixas.
Legal né? Deixe que as buchas autocompensadoras e autolubrificantes façam o trabalho por você! Aproveite os avanços tecnológicos dos polímeros de engenharia para movimentação e otimize seus equipamentos! Saiba mais em: