Como aumentar a eficácia geral de equipamentos na indústria de fabricação de eletrônicos
Rebeca Tarragô | 13th fevereiro 2023

Otimizar a eficácia geral do equipamento (OEE – do inglês – Overall Equipment Effectiveness, descreve o nível em que um processo é produtivo quando em operação) e é o objetivo dos fabricantes de eletrônicos, na verdade, de todas as empresas, tenho certeza, de alguma forma. Mas como isso pode ser feito? Como você pode aumentar a eficácia geral do seu equipamento?
O que queremos dizer com o termo “eficácia geral do equipamento”?
O termo “eficácia geral do equipamento” (OEE) é uma medida da eficiência dentro de cada operação ou sistema de fabricação. Esse valor é então comparado com o potencial total para se ter uma ideia de quão eficaz ele é atualmente. Enquanto a máquina está em operação, um valor entre 0-100% revela o nível de produtividade.
Três fatores principais entram no OEE:
- Disponibilidade
- Desempenho
- Qualidade
Para calcular o OEE, o fabricante deve estabelecer o tempo real em que a máquina está em produção e subtrair qualquer tempo de inatividade planejado ou não planejado. O que resta é definido como 100% do tempo de operação.
Como pode a igus® ajudar a aumentar o seu OEE nesse segmento?

A igus® possui produtos especializados que foram projetados exclusivamente para garantir que as máquinas não sejam apenas adequadas para a aplicação, mas também possam aumentar a produtividade. Quando falamos na indústria de eletrônicos, produtos como a esteira porta-cabos e-skin® podem fazer e muito a diferença na operação nas máquinas.

A igus® fornece suporte aos fabricantes com esses sistemas especializados de guiamento de cabos para salas limpas. Produtos como o e-skin® são ideais para a indústria de semicondutores por inúmeras razões, razões que descobriremos mais adiante no blog…
Partículas minúsculas causam perdas de qualidade
A qualidade é um dos três pilares do OEE. É calculada subtraindo o retrabalho e as peças descartadas do número total de peças produzidas e dividindo o resultado pelo número total de peças produzidas. As peças são descartadas durante a fabricação de eletrônicos quando partículas minúsculas se depositam em produtos sensíveis, como semicondutores, acabando danificando o produto. As partículas são pouco visíveis a olho nu, portanto, é impossível ver se essas partículas contaminam a máquina. No entanto, o impacto, se o fizerem, pode resultar em sucata e desperdício de produção, consequentemente em custos perdidos. É aqui que os sistemas condutores de cabos, como os pods individuais e-skin®, ajudam a reduzir as perdas de qualidade e aumentar o OEE – com pouco investimento financeiro.

O e-skin® de baixo perfil é feito de polímeros de alto desempenho que são otimizados para baixa abrasão. Essa gama particular de esteiras porta cabos foi especificamente desenvolvida para cumprir os requisitos da mais elevada classe de salas limpas, a classe ISO 14644-1. Isso significa que o Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation (IPA) confirma que, durante a operação, um metro cúbico de ar ambiente não contém mais do que dez partículas maiores que 0,1 micrômetro naquele espaço (0,0001 milímetros). Essa garantia é a razão pela qual o e-skin flat é escolhido para tantas aplicações em salas limpas .
Como o e-skin® ajuda na eficácia geral do equipamento (OEE)?

Os pods individuais e-skin® podem ter um efeito positivo em outro aspecto da eficácia geral do equipamento (OEE): disponibilidade de máquinas e sistemas. Isso ocorre porque o design reduz o tempo de inatividade. Exemplos disso podem ser vistos em muitos fabricantes de eletrônicos. Esses fabricantes já usaram cabos planos com vias trançadas em feixes, conectados inseparavelmente por dois filmes de PTFE/PUR/PTFE. Se uma via estiver com defeito, o operador deve substituir todo o sistema. Isso pode resultar em longos prazos de entrega e tempo de inatividade – os cabos planos geralmente são específicos do cliente.
Com os pods individuais e-skin®, você não tem essa limitação. Os cabos não são fundidos, mas usam perfis individuais que podem ser abertos como um zíper. Um cabo defeituoso pode, portanto, ser substituído em poucos minutos. A disponibilidade da máquina aumenta, assim como o OEE. O e-skin® também é um item armazenado na Alemanha, portanto, problemas de disponibilidade não são uma preocupação imediata.
Qualidade

Os pods individuais e-skin® também economizam energia e espaço de instalação do operador do sistema. A igus® desenvolveu o CFCLEAN como uma alternativa aos cabos clássicos. Esses elementos trançados são fundidos com um filme de PTFE para proteção elétrica. Como não há revestimento externo, o peso é reduzido em 21%. Isso reduz a energia de acionamento necessária e é vantajoso em vista das demandas crescentes por valores de aceleração mais altos. O diâmetro também é 18% menor, reduzindo os requisitos de espaço. E o espaço em salas limpas é caro.
Ter um cabo especialmente projetado para combinar com o e-skin® garante que a qualidade do desempenho seja ideal e a eficácia geral do equipamento.
Se você precisa de um aumento de OEE, entre em contato com o especialista igus® hoje mesmo!
Você pode conferir toda a nossa linha de esteiras porta cabos para aplicações em Salas Limpas e na indústria de eletrônicos em nosso site: https://www.igus.com.br/info/cleanroom-energy-chains-e-skin

São muitas soluções com certificação e garantia de funcionamento!