Como as altas temperaturas afetam as buchas e mancais de plástico?
Rebeca Tarragô | 21st janeiro 2022
“Que temperaturas eles podem suportar?” é certamente uma das perguntas mais frequentes que nos fazem em feiras (Lembra das feiras? Com aperto de mão e tudo?) As perguntas mais comuns eram “Quanto tempo dura?” e claro “Você tem um cartão de visita?”. Mas voltando ao assunto de altas temperaturas e buchas deslizantes de plástico.
Muitas vezes, o tema da resistência à temperatura é predominantemente sobre “durabilidade”. Em outras palavras, a resistência mecânica do material. Todo mundo sabe que os plásticos ficam macios quando certas temperaturas são excedidas. E, claro, isso é ruim para muitas aplicações de mancais deslizantes. Nesse post, explicaremos por que disso e por que as temperaturas realmente desempenham um papel muito importante.

Efeitos de temperaturas excessivamente altas em plásticos
Por enquanto, vamos nos ater ao que já sabemos: se o plástico for aquecido além de um certo ponto, ele perde sua resistência mecânica. Nem todos os plásticos se comportam da mesma maneira. Os termoplásticos podem ser deformados sob altas temperaturas e recuperam sua resistência após o resfriamento. Os plásticos termoendurecidos perdem a sua resistência permanentemente. No entanto, especialmente com termoplásticos, essa deformação sob altas temperaturas também leva à “perda de tensão”.
Um exemplo das consequências da perda de tensão relacionada ao calor em buchas lisas é a perda do ajuste de pressão no ponto do mancal. Mas outras deformações também são possíveis. O resultado direto do amolecimento pode ser que a carga a ser suportada faça com que a bucha fique achatado. Isso acontece quando ocorrem tensões mecânicas não intencionais após a deformação, como quando a bucha se move parcialmente para fora do alojamento ou se inclina.
Em que ponto as temperaturas são “muito altas” para mancais de deslizamento?
Isso é óbvio. É sempre que as temperaturas recomendadas nas folhas de dados do material são excedidas. Direito? Em teoria, no entanto, as informações da folha de dados são geralmente um valor aproximado aplicado sob certas condições. A situação é um pouco mais complicada:
Você já ouviu falar do valor pv? Se já, sabe como funciona? Se sua resposta para ambas as perguntas for “Sim”, você não precisa ler esta seção. Mas um breve resumo pode ser útil como uma atualização: o valor pv fornece informações sobre a adequação de um rolamento para a respectiva aplicação. Ele representa a velocidade e a pressão superficial e fornece informações sobre o calor gerado no rolamento por unidade de tempo. Se mais calor for gerado na aplicação do que o material do ponto de rolamento pode dissipar, o ponto de rolamento aquecerá.
Por que a temperatura ambiente não é o único parâmetro importante
As preocupações com a resistência à temperatura geralmente se concentram inteiramente na temperatura ambiente do mancal. Vamos dar um exemplo simples: uma bucha para uma porta de forno. Nesse caso, é correto comparar a temperatura ambiente com a resistência à temperatura.
O valor pv é bastante baixo para uma porta de forno (que é potencialmente aberta em velocidade e frequência relativamente baixas). Mas o que dizer de uma esteira transportadora em um forno? Ou uma bucha de bomba em uma bomba que fornece líquidos quentes? Mesmo que a temperatura do líquido ou ambiente seja baixa em comparação com a resistência à temperatura, existe o risco de uma bucha ou mancal ter “heat death” – (morte por aquecimento na tradução literal) se o perfil de carga e movimento resultar em um valor pv muito alto.
Escolha o plástico certo para sua aplicação – Teremos prazer em aconselhá-lo!
A maioria dos cenários de aplicação de buchas lisas pode ser resolvida com o plástico certo. Nossos especialistas em tecnologia de mancais de deslizamento estão à disposição para aconselhar e ajudar na implementação do seu projeto de mancal deslizante desde o início. Independentemente da quantidade e sem compromisso, trabalharemos com você para determinar o plástico mais adequado, apoiá-lo no design do componente pronto de catálogo ou até fabricar o componente para você usando o processo de fabricação mais econômico que se encaixa para você. Podemos ajudá-lo por telefone ou e-mail, virtualmente ou pessoalmente nas suas instalações.